Bağlantının Gücü
Rulman alanında lider olan Timken, 2016 yılında birinci sınıf kaplinler ve üniversal mafsallar üreticisi Lovejoy’u satın alarak dikkatlice düşünülmüş bir bağlantı kurdu. Her iki şirket de endüstriyel ekipmanların daha verimli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlama konusunda 100 yıllık teknik liderlik mirasını paylaşıyor.
Bugün Lovejoy, rüzgar enerjisi de dahil olmak üzere büyük sektörlerde değer sağlayan geniş bir güç aktarım portföyü içeren birçok Timken markasından birisi.
Rüzgar türbinleri büyüdükçe ve daha karmaşık hale geldikçe, Timken güç aktarım çözümleri, tasarımcıların ekipman performansını iyileştirmesine ve rüzgar enerjisini ekonomik olarak daha uygulanabilir hale getirmesine yardımcı oluyor. Lovejoy, güç aktarma organlarında daha fazla verimlilik sağlamak için en iyi türbin üreticileriyle birlikte çalışıyor.
Lovejoy başkanı ve 14 yıllık Timken emektarı Lance Kelly, Lovejoy’un türbin tasarımcılarıyla yaptığı teknik iş birliğinin, Timken’in yüksek performanslı rulmanları, türbin dişli tahriklerine ve ana millere entegre etme çalışmalarının doğal bir uzantısı olduğunu söylüyor.
Kelly, “Bu, ekipman tasarımcılarının Timken ile elde ettiği sinerjinin harika bir örneği,” diyor. “Bir türbinin uzun tasarım döngüsü aracılığıyla çeşitli teknik zorlukların üstesinden gelebilecek tek bir ortağız.”
“Bu, ekipman tasarımcılarının Timken ile elde ettiği sinerjilerin harika bir örneği. Bir türbinin uzun tasarım döngüsü aracılığıyla çeşitli teknik zorlukların üstesinden gelebilecek tek bir ortağız.” ”
Lance Kelly
Başkan, Lovejoy, Timken

Ana mil
- Aşınmaya dayanıklı SRB
- TDI konik rulman yükseltmesi
- Yağlama sistemleri
kaplin
- Lovejoy yüksek hızlı kaplinler
dişli kutuları
- Rulman yükseltmeleri
- H&N hizmetleri
Jeneratör
- H&N yeniden inşa
- Yalıtımlı rulmanlar
Daha güvenilir güç için özel rüzgar kaplinleri
Kaplinler iki görevi yerine getiriyor: Yükleri iletmek için milleri birbirine bağlıyor ve sistemi korumak için yanlış hizalamayı yöneterek aktarma organlarının ömrünü uzatıyor. Bu ürünler rüzgar türbinlerinde, tahrik jeneratörleri ile dişli kutusu çıkış millerini bağlamak için kullanılıyor.
Lovejoy, önde gelen global bir türbin üreticisi tarafından üretilen yeni kara rüzgar türbinlerini desteklemek için özel kaplinler geliştirdi. Hafif kaplinler, kurulum sırasında yüksek statik yükleri yönetiyor ve şiddetli rüzgar olayları sırasında büyük dinamik yükleri idare ediyor. Ayrıca bunlar, kaplinin kendisinden zararlı elektrik akımlarının iletilmesini önlemek için elektriksel izolasyon özelliklerine de sahip.
Ürün müdürü Matt Baggett’e göre Lovejoy’u farklı kılan şey, araştırma ve geliştirmeye yönelik fonksiyonlar arası, iş birliğine dayalı yaklaşımı ve müşterilerle yoğun teknik danışmanlık yapmasıdır.
Baggett, “Lovejoy, uygulamaya yönelik özelleştirilmiş bir çözüm oluşturmak amacıyla teknik özellikler ve revizyonlar konusunda türbin üreticileriyle yakın iş birliği içindedir” diyor. “Bu yeni nesil bağlantı, kullanıma hazır bileşenlerden daha iyi performans gösterecek şekilde tasarlandı.”
İşin arka planında Lovejoy, uygulama modelleme ve tasarım metodolojisi konusunda ABD ve Hindistan’da Timken araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ile çalıştı.
Her zaman inovasyon yapan Lovejoy, sistemi mekanik aşırı yükten korumaya yardımcı olan entegre bir tork sınırlayıcıya sahip bir rüzgar kuplajı geliştirmek için şimdi başka bir Timken işletmesi olan PT Tech ile birlikte çalışıyor. Bu, sistemdeki aşırı torktan kaynaklanan daha az kuplaj arızası sayesinde, kullanıcılar için daha güvenilir güç anlamına geliyor. Bu da, değişken hız ve yük koşullarının mevcut olduğu rüzgar uygulamalarında yaygın olarak görülen bir zorluk.
Gelecekteki kara ve deniz uygulamaları için daha da büyük türbinler geliştirilirken Lovejoy, özelleştirilebilir, entegre kaplinlerinin, üreticiler benzersiz aktarma organları kurulumlarını geliştirirken yeni bir performans temel çizgisi oluşturmasını bekliyor.
Uçtan uca sürdürülebilirliği desteklemek
Rüzgar taşıyan teknolojisi gibi, Timken’in güç aktarımındaki ilerlemeleri, hem bir işletme hem de yenilenebilir bir güç kaynağı olarak rüzgar enerjisinin sürdürülebilirliği üzerinde geniş bir etkiye sahip.
Daha sürdürülebilir tasarımlar üzerinde türbin üreticileriyle çalışmanın yanı sıra Timken, satış sonrası pazarına, rulmanlardan kaplinlere ve otomatik yağlama sistemlerine varan ürünler sunuyor.
Kelly, “Rüzgar çiftliği operatörleri, maksimum çalışma süresiyle güvenilir bir şekilde çalışan sürdürülebilir operasyonlar istiyor” diye belirtiyor. “Orijinal ekipman operatöre ulaşmadan önce türbin üreticilerinin spesifikasyonlarını karşılayan veya aşan tasarımlar sunarak bu sonuçların sağlanmasına yardımcı oluyoruz.”
Kelly, “Teknik açıdan yaptığımız her şey, uygulamanın verimliliğini ve güvenilirliğini artırmakla ilgilidir,” diye ekliyor Kelly. “Rüzgar türbini geliştiricileri için üretkenliği iyileştirdiğimizde, müşteriler ve son kullanıcılar için değer yaratmış oluyoruz.”
Timken mühendislerinin dünyanın en güçlü rüzgar türbini için ana mil rulmanlarını nasıl ürettiği hakkında daha fazla bilgi edinin. .
Published: 2022/02/24