Des opérations efficaces sur le plan énergétique, sous l’impulsion des employés

Les investissements en faveur du développement durable ont un impact positif sur l’environnement et font progresser l’économie mondiale. Timken a récemment doublé son investissement en capital pour financer des programmes visant à accroître l’efficacité et à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans ses installations mondiales. L’objectif : réduire de 50 % l’intensité globale des émissions des Scopes 1 et 2 d’ici 2030.

Soutenue par une culture de l’innovation et de la résolution de problèmes, Timken a déjà réduit l’intensité de ses émissions de plus de 40 % au 31 décembre 2024, par rapport à une base de référence de 2018. Des équipes pluridisciplinaires réparties dans le monde entier continuent d’améliorer l’efficacité opérationnelle grâce à des mises à niveau stratégiques des équipements, des économies d’énergie et des initiatives de réduction des déchets, offrant ainsi des avantages significatifs pour la planète, les clients et les communautés.

« Notre équipe est au cœur de la démarche de développement durable de Timken », a déclaré Andy Dillon, directeur de la fabrication et de la chaîne d’approvisionnement en Europe chez Timken. « Nos meilleures idées et perspectives d’amélioration de l’efficacité proviennent directement des personnes qui sont les plus proches du travail. »


« Notre équipe est au cœur de la démarche de développement durable de Timken. Nos meilleures idées et perspectives d’amélioration de l’efficacité proviennent directement des personnes les plus proches du travail. »

Andy Dillon, directeur de la fabrication et de la chaîne d’approvisionnement en Europe

vertical space added

L’efficacité commence par l’équipement – et les employés
Au niveau mondial, Timken confie à des comités dirigés par les employés le soin d’identifier des opportunités d’investissement durable. Ces groupes pluridisciplinaires proposent et mettent régulièrement en œuvre des mises à niveaux de l’équipement qui réduisent la consommation d’énergie et les émissions tout en favorisant la productivité et les performances.

En Roumanie, Timken modernise ses systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation afin de réutiliser la chaleur générée par les compresseurs d’air pour chauffer les bureaux administratifs pendant les mois les plus froids. Ce projet s’inspire d’une mise à niveau similaire apportée précédemment à l’installation de fabrication de Timken en Pologne, qui investit actuellement dans une nouvelle technologie de pompe de filtration afin de réduire considérablement la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. En Chine, une autre installation Timken réutilise la chaleur des fours utilisés dans le processus de traitement thermique des roulements pour chauffer l’usine.

Selon M. Dillon, ces améliorations sont aussi précieuses pour les clients que pour les propres opérations de Timken.

« Dans de nombreux secteurs que nous servons, le développent durable est un élément clé de différenciation », a déclaré M. Dillon. « Les clients s’associent à des fournisseurs disposant de programmes solides pour les aider à atteindre leurs propres objectifs en matière de développement durable. Nous adoptons une approche holistique de notre programme – les investissements régionaux en Europe font partie d’un écosystème de durabilité plus large dans l’ensemble de notre empreinte mondiale.

« Par exemple, aux États-Unis, les équipes de gestion des usines, d’ESS, de finance et d’approvisionnement ont récemment travaillé ensemble pour mettre en œuvre de nouvelles solutions de refroidissement et de tours de refroidissement qui réduisent la consommation d’énergie et les émissions. Le nouvel équipement permet également d’augmenter la productivité et de réduire les délais de livraison des clients dans la plus grande usine de fabrication de l’entreprise en Amérique du Nord.

Timken a tiré parti de sa relation stratégique avec un fournisseur axé sur le développement durable pour identifier la bonne solution, qui devrait permettre de réduire les émissions de 6 200 tonnes métriques d’équivalent CO2 par an. Selon le calculateur d’équivalences de gaz à effet de serre de l’Agence américaine de protection de l’environnement (epa.gov), cela équivaut à retirer plus de 800 foyers du réseau.


L’équipe à l’origine d’une plus grande durabilité
Les solutions d’efficacité énergétique ont un impact positif sur l’environnement, améliorent l’efficacité opérationnelle et apportent de la valeur aux clients. Les membres de l’équipe mondiale de Timken, dotés d’une expertise diversifiée, sont à l’origine de chaque victoire en matière de développement durable.

Aaron Mills, responsable régional, services de soutien, Lebanon (New Hampshire).

Réduire la consommation d’énergie de 22 % sur six ans grâce à la modernisation des équipements

« L’efficacité énergétique permet à l’usine d’être plus efficace et d’offrir un meilleur environnement de travail aux employés. La réduction de notre consommation permet également d’assainir l’air, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de diminuer la quantité de déchets acheminés vers les installations de traitement »,

M. Vamanamoorthy. H, responsable – ESG & CI, projets stratégiques, Chennai, Inde

Réalisation de 25 % d’économies d’énergie en investissant dans de nouvelles technologies de ventilateurs CVC et de refroidisseurs à haut rendement énergétique

« Nos idées en matière de développement durable proviennent d’ateliers organisés par les employés. Nous travaillons en permanence sur des initiatives durables qui profitent à tous. »

Roxana Susnea, contrôleuse d’usine, Ploiesti, Roumanie

Réduire les émissions liées au chauffage et à la climatisation de 178 tonnes d’équivalent de CO2 par an

« Notre démarche en faveur d’une fabrication économe en énergie est plus qu’une simple mise à niveau technique. Il s’agit d’un investissement stratégique dans les personnes, les performances et la planète. »

Daniel Wang, responsable ESS en Chine et directeur ESS, Wuxi, Chine

A réduit la consommation d’électricité de 305 424 kWh en utilisant la chaleur des fours pour chauffer les installations

« Timken est un véritable acteur en matière d’économie d’énergie et de réduction des gaz à effet de serre. Cela crée une chaîne d’approvisionnement plus verte pour les clients, un fort sentiment d’appartenance pour les employés et des améliorations de la rentabilité pour notre entreprise. »

Josh Campbell, spécialiste de l’approvisionnement stratégique, Timken World Headquarters (Ohio, États-Unis)

Connecte les équipes des installations locales avec des fournisseurs stratégiques axés sur des solutions durables

« J’aime travailler pour une entreprise éthique et j’apprécie que nous prenions en compte la durabilité dans toutes nos décisions d’achat. Chaque investissement en équipement est une occasion de nous faire progresser. »

Rickie Helms, responsable des installations de la région, Lincolnton (Caroline du Nord, États-Unis)

Mise en place de nouveaux refroidisseurs qui réduisent les émissions et d’un programme de recyclage qui élimine les déchets du processus de broyage des roulements destinés à la mise en décharge

« Nous sommes une équipe qui collabore, qui travaille en réseau avec d’autres opérations et qui s’attaque à un problème jusqu’à ce qu’il soit résolu. Nous planifions également à l’avance. Nous savions que nos refroidisseurs devraient être remplacés à un moment ou à un autre et nous avons commencé très tôt à trouver la meilleure solution. »


Exploiter les énergies renouvelables et préserver les ressources
En Inde, les conditions d’ensoleillement font de l’énergie solaire une source d’énergie très accessible. Timken exploite cette énergie renouvelable grâce à des panneaux solaires installés sur chacun de ses sites de production en Inde.

La capacité solaire existante est en cours d’extension dans toutes les installations de l’entreprise en Inde, tandis que le site de Chennai tire déjà près de 87 % de son électricité de sources renouvelables grâce à l’énergie solaire sur les toits, combinée à l’énergie éolienne et solaire achetée à des fournisseurs tiers. Le site rejoint d’autres installations mondiales de Timken en s’approvisionnant à 100 % en électricité à partir d’énergies renouvelables.

La conservation de l’eau est une autre priorité essentielle. Aux États-Unis, une installation a réduit sa consommation d’eau de 70 % en six ans en déployant des technologies intelligentes qui contrôlent et régulent le débit sur les lignes de production. Une installation en Chine a réduit sa consommation d’eau de plus de 60 % en moins de deux ans grâce à six mesures de conservation différentes. Résultat : une meilleure conservation de l’eau.

En Inde, Timken investit dans des stratégies de conservation similaires. Un système de décharge zéro liquide (ZLD) dans une installation réduira les besoins en eau douce de 12 000 litres par jour. Tous les sites indiens utilisent également des systèmes de collecte et de recharge des eaux de pluie qui contribuent à prévenir les inondations locales et à stocker l’eau pour une utilisation ultérieure.

Selon M. Dillon, ces initiatives de développement durable menées par les employés font plus qu’économiser de l’énergie et des ressources, elles font de Timken un endroit où il fait bon travailler.

« Notre rigueur et notre travail d’équipe sur les opérations durables démontrent une réflexion à long terme et un leadership responsable – des qualités qui attirent les professionnels à la recherche d’une évolution de carrière et qui retiennent les personnes formidables qui s’engagent à résoudre des problèmes. »


Timken conçoit le développement durable dans tous les aspects de ses opérations, des processus de fabrication à la conception des produits. En savoir plus sur le processus d’ingénierie durable de l’entreprise et sur ses contributions techniques à un transport plus durable.