Creștere
Adăugarea mișcării liniare în setul de instrumente pentru clienți
Piețele muncii calificate se înrăutățesc în întreaga lume pe măsură ce populația îmbătrânește și economiile se extind. Piața automatizărilor promite să ajute producătorii să mențină producția puternică, furnizând în același timp bunuri pentru a satisface cererea globală în creștere.
Pentru Timken, a fost un moment bun pentru a face o mișcare puternică în robotică și automatizare și Grupul Rollon a fost o potrivire frumoasă. Compania, cu sediul central în Italia și cu operațiuni majore în Germania, SUA și China, s-a diferențiat de-a lungul istoriei sale de 43 de ani cu expertiză inginerească de neegalat și soluții de mișcare liniară foarte personalizate. Din 2010, Rollon și-a extins rapid activitatea în întreaga lume.
Timken și-a finalizat achiziționarea Rollon în 2018 . „Rollon este unic în spațiul de mișcare liniară”, spune Hans Landin, vicepreședintele grupului Timken. „Soluțiile sale sunt de neegalat, din punct de vedere tehnic și din punct de vedere al propunerii de valoare. Acest model se potrivește perfect misiunii lui Timken de a fi furnizor de soluții și expert tehnic în spațiul de transmisie a energiei. ”
Produsul Rollon Seventh Axis este un sistem de navetă care mută roboții și sarcinile grele rapid și lin pe distanțe mari.
Produsul Rollon Seventh Axis este un sistem de navetă care mută roboții și sarcinile grele rapid și lin pe distanțe mari.
Oportunități de dialog și colaborare
Cu Rollon sub umbrelă, Timken face o puternică incursiune în robotică și pe piețele industriale ușoare, își consolidează prezența în industria feroviară și aerospațială și își extinde amprenta geografică.
În timp ce Timken s-a specializat întotdeauna în mișcarea de rotație, Rollon își concentrează expertiza tehnică pe obiecte în mișcare în linie dreaptă. De exemplu, șinele telescopice Rollon permit întinderea scaunelor pasagerilor din linia aeriană sau din șină, pentru o mai mare reglabilitate și confort. Compania joacă un rol esențial în fabricile automate, unde mașinile mută materialele pe linia de producție, ușile și sertarele se deschid și se închid, iar roboții schimbă sculele glisând în sus, în jos și lateral – mai rapid și cu mai multă precizie și versatilitate decât oricând.
Bineînțeles, deplasarea lină a șinelor într-o linie necesită, de asemenea, un grad de mișcare de rotație, sub formă de rulmenți cu bile de precizie, care pot suporta capacități mari de încărcare. „Vedem oportunități pentru Rollon de a valorifica ofertele de produse Timken și expertiza tehnică în cuplaje și rulmenți pentru a îmbunătăți în continuare liniile de produse Rollon actuale și viitoare”, spune Landin. „Această colaborare ar putea oferi avantaje clienților atât în ceea ce privește performanța, cât și costul.”
În timp ce Rollon va avansa sub brandul actual cu propria forță de vânzări dedicată, Landin a acuzat cele două echipe de construirea unui parteneriat puternic. „Mă aștept la discuții pozitive și frecvente, dialog și colaborare între diferitele grupuri de vânzări”, spune el.
Geografii complementare
Din punct de vedere geografic, cele două companii se completează bine. Cu puterea mărcii stabilite de Timken și infrastructura extinsă din America de Nord și Asia, Rollon se va putea extinde în acele zone mai repede decât ar fi putut avea o companie independentă.
„Va fi fantastic, ce putem face”, spune Landin. De exemplu, există o piață semnificativă a mașinilor-unelte în Coreea de Sud, dar Rollon nu are o prezență actuală acolo. Descoperirea legilor muncii poate fi o sarcină monumentală, dar cu infrastructura stabilită a lui Timken, el se așteaptă să primească o ofertă Rollon care să funcționeze foarte repede în Coreea de Sud.
În același timp, Rollon oferă acces la piețe europene puternice. Luați, de exemplu, calea ferată pentru călători. Rollon oferă componente pentru uși, scaune, mese și alte aplicații pentru autoturisme care necesită mișcare sau reglare. Timken este puternic pe piețele feroviare industriale din SUA și un furnizor de frunte al rulmenților jurnaliștilor care mențin mașinile în mișcare lină pe șine. Fuzionarea celor două companii ar putea ajuta producătorii să îmbunătățească calitatea și durabilitatea componentelor feroviare și să sporească eficiența achizițiilor.
Rollon furnizează șine telescopice pentru ușile trenurilor de călători.
Beneficii extinse pentru clienți
Achiziția Rollon oferă clienților Timken avantajul unei game mai largi de expertiză și soluții inginerești. „Suntem mai mult ca un ghișeu unic ca niciodată”, spune Landin. „Clienții au acum acces la experiența noastră de zeci de ani nu numai cu rulmenți cu role conice, rulmenți industriali, lanțuri, curele, cuplaje și alte probleme de transmisie a puterii – ci și acum, soluții de mișcare liniară.”
Landin se așteaptă ca cunoștințele și experiența combinate ale ambelor companii să stimuleze inovația produselor pentru clienții din toată lumea în următorii ani. „Rollon vine cu expertiză în domeniile tratamentului termic cu inducție și asamblare”, spune el. „Se ocupă de profile din aluminiu și materiale cu care încă nu avem experiență la Timken”.
Clienții Rollon, pe de altă parte, au acces la cei 120 de ani de experiență și cunoștințe ale Timken în domenii largi, cum ar fi știința materialelor și procesele de fabricație. Aceste active intelectuale, combinate cu infrastructura și rețeaua de distribuție Timken, oferă oportunități de a extinde soluțiile și de a le replica în întreaga lume.
Hans Landin explică strategia de achiziție a lui Timken.
Bazându-se pe soluții premium
Pe măsură ce Timken a devenit o companie industrială diversificată, liderii săi înțeleg importanța menținerii reputației de calitate și servicii premium pe care a fost construită compania.
„Mulți dintre clienții noștri purtători vin la noi datorită cunoștințelor noastre inginerești”, spune Landin. Timken îi ajută pe clienți să identifice cele mai bune soluții, astfel încât să poată minimiza testarea și validarea și să introducă produsele pe piață mai repede.
În timp ce aventura lui Timken în mișcare liniară este nouă, achiziția Rollon are un sens perfect din perspectiva modelului de afaceri.
„Compania Timken are ca scop rezolvarea problemelor clienților”, spune Landin. „Rollon se potrivește exact cu această temă. Ei rezolvă probleme tehnice prin inginerie. Este o expansiune logică, pentru Timken. ”
Published: 2021/03/24