Menu

業界をリードする精密ドライブの選択と専門知識

過去十数年間、サービスが自動化され、デジタル化されるにつれて、世界のあらゆる業界に劇的な変化がもたらされました。今日では、最も伝統的な市場でさえ、機械を動かし、プロセスを自動化するためにソフトウェアに依存しています。

情報技術がコンピュータから歯車やモーターといった物理的な世界に移行するにつれて、機械も進化しなければなりませんでした。ティムケンのCone Driveの社長であるカート・ガムリン氏は、「ロボットを使って半導体を製造する場合、位置は正確でなければなりません」と語ります。「今日のほとんどのアプリケーションでは、高精度の技術が必要です」

Kurt Gamelin, president of Cone Drive by Timken.


「3つのブランドがあるので、顧客にとって一か所ですべてが揃い、彼らが自分たちの製品をいかに開発するかを選ぶことができ、設計ソリューションにおいても、当社の事業の一部またはすべてと連携できるという柔軟性を提供しています」

カート・ガムリン
社長、 ティムケンの Cone Drive

垂直スペースを追加

ティムケンはこの傾向に対応して 精密ドライブに投資し、2018年に Cone Driveを、2022年にSPINEAをティムケンの傘下に収めました。2024年、 3社目のCGI 社が新たに加わったことを発表しました。

「CGIによってポートフォリオのバランスがとれました」とガムリンは言います。「これほどまとまった幅広いテクノロジーを提供している企業は、今日他にはありません」

SPINEA、Cone Drive、CGI製品は、それぞれ異なるトルクと精度を要する6軸ロボットを動かすために連携します。Rollonの直線運動製品により7番目の軸が追加されると、ロボットの範囲が拡大されます。

CGI精密ギア手首関節ロボットCone

Drive®ハーモニックギア
& Timken®エンコーダCone Drive®ハーモニックギア&


Timken®エンコーダ

Cone Drive®ハーモニック
ギア& Timken®エンコーダ

SPINEA®サイクロ減速機
ギア& Timken®エンコーダ

SPINEA®サイクロ減速機
ギア& Timken®エンコーダ

Rollon®ロボット搬送ユニット

補完製品。補完的な専門知識。

3つの事業は非常に類似しています。責任感を持つことを誇りとする企業文化と、標準的な製品ラインと特別設計されたソリューションを組み合わせた市場戦略を持ち合わせています。「それぞれが顧客と、商業的および技術的な関係を持っているため、ビジネスが強力になります」とガムリンは言います。

CGIは宇宙での活動がその始まりで、NASAのアポロ計画やハッブル宇宙望遠鏡の修理などのプロジェクトを支援してきました。 しかし今日、同社は外科用ロボットの働きで知られています。CGIのエンジニアは1970年代に関節置換手術を一般的にしました。今日では、世界中で行われる低侵襲手術のほとんどに、CGIの精密歯車製品が使われています。

スロバキアに拠点を置くSPINEAは、ヨーロッパ唯一の精密サイクロイド歯車と駆動装置のメーカーです。力、精度、寿命に焦点を当てた事業において、SPINEAのサイクロイド歯車は最も高く評価されており、ロボットを使用する世界中の顧客に、中型産業用ロボットのソリューションを提供しています。小型・低・中程度の積載量ロボットの6軸すべてをカバーできるサプライヤーは2社しかありません。

Cone Driveには多様な市場ポートフォリオがあり、数千の顧客が何十もの市場にサービスを提供しています。  その主力製品である複鼓形ウォームギアは、コンベアドライブや粉砕機などの産業用途で使われています。ワーム駆動の旋回軸受は 太陽光追跡システム市場をリードしており、そのひずみ波ギアは 衛星通信、食品・飲料加工、ロボットなどにも使用されています。

ガムリンは、「3つのブランドがあるので、顧客にとって一か所ですべてが揃い、彼らが自分たちの製品をいかに開発するかを選ぶことができ、設計ソリューションにおいても、当社の事業の一部またはすべてと連携できるという柔軟性を提供しています」と語ります。

顧客に主導させる世界的な戦略

設計工学によるソリューションが事業の働きの大部分を占めていることから、お客様が当社の技術的な知識、柔軟性、協力する能力を重視していることがわかります。「当社の設計製品は、標準製品の派生品から完全に新しいデザインまで、幅広い範囲のものがあります」とガムリンは言います。「CGIや医療用ギアヘッド市場の場合、製品ラインは、特定の顧客の用途に合わせて設計されたソリューションを提供できるようにつくられています。」

現在、ガムリンはティムケンの精密ドライブ事業を世界中に拡大することに専念しています。アジアではCone Drive China、ヨーロッパではSpinea、北米ではCone DriveとCGIがあるので、顧客は設計と商業サポート、物流、在庫保管場所に関して多くの選択肢が持てるようになりました。

今のところ、ガムリンは事業を世界中に拡大するという挑戦を楽しんでいます。「わくわくします」と彼は言います。「私たちは、皆が持ち寄る幅広い知識、視点、経験を活用し、グローバルな顧客を、どんな問題でも完璧にサポートできる強力で団結したチームをつくっています。」


EDAG CityBotsにDriveSpin®の駆動装置を供給することで、世界の都市の未来を形作るお手伝いをしています。続きを読む。.