Sostenibilità
Sostenibilità: buone prassi commerciali
Mentre la comunità globale è testimone del peggioramento degli effetti del cambiamento climatico, sempre più consumatori scelgono prodotti che utilizzano standard di sostenibilità.

Ingegneria applicativa
- Sviluppiamo soluzioni incentrate sul cliente per la prossima generazione di problemi e applicazioni più impegnative del mondo.
Esigenza del mercato
- Concepiamo tecnologie di prodotto e di processo focalizzate sulle mutevoli esigenze del mercato e sulle tendenze emergenti.
Competenze specializzate
- Siamo riconosciuti a livello globale per la nostra competenza specializzata nella gestione dell’attrito, nella scienza dei materiali e nella trasmissione di potenza.
Il processo di progettazione sostenibile di Timken, delineato nel suo report sulla responsabilità sociale d’impresa (CSR), descrive in dettaglio i modi in cui i prodotti Timken® promuovono gli obiettivi di sostenibilità per l’azienda e i suoi clienti. Scott Hyde, scienziato senior del team di ricerca e sviluppo di Timken, ha contribuito a descrivere e documentare ciò che Timken ha realizzato per molti anni. Ha lavorato sull’efficienza per tutti i suoi 30 anni di carriera alla Timken, attività che gioca un ruolo significativo negli sforzi di sostenibilità odierni.
Il vantaggio di sostenibilità di Timken
“La funzione di base di un cuscinetto è trasferire il movimento in modo da ridurre l’attrito”, afferma Hyde. “Nel corso degli anni abbiamo migliorato i progetti originali, ma in fondo un cuscinetto è un prodotto intrinsecamente efficiente”.
Anche i cuscinetti sono realizzati in acciaio, “il materiale più riciclabile che abbiamo”, afferma. “La maggioranza dell’acciaio che acquistiamo proviene da rottami riciclati e la maggior parte dei nostri cuscinetti è riciclabile al 100%”.
La storia della sostenibilità, tuttavia, non si ferma qui. Nel corso degli anni, gli ingegneri Timken hanno continuato a ottimizzare il design dei cuscinetti. I cuscinetti PDFE (Power-Dense, Fuel-Efficient) di Timken sono un esempio, con coppia e potenza maggiori e un volume ridotto per aiutare i produttori di veicoli a passare ai veicoli elettrici.

Ottimizzazione contro la perdita di potenza
I cuscinetti a basso consumo di Timken riducono il consumo energetico fino al 30% rispetto ai cuscinetti convenzionali. La riduzione del consumo di energia dei cuscinetti può anche migliorare l’efficienza del carburante fino al 2 percento.
Gli ingegneri Timken lavorano costantemente per ottimizzare i cuscinetti contro la perdita di potenza, offrendo soluzioni che superano costantemente gli standard del settore e le aspettative dei clienti. Tuttavia, il lavoro sulla sostenibilità dei prodotti non riguarda solo le prestazioni, ma anche la semplificazione dell’installazione e della manutenzione, la riduzione di passaggi e requisiti e l’estensione della durata attraverso calcoli e tecniche di modellazione predittiva.
“Abbiamo un approccio olistico alla sostenibilità”, afferma Hyde. “I nostri prodotti aiutano i clienti a ridurre i costi energetici in ogni fase del ciclo di vita del prodotto”.
“Negli anni abbiamo migliorato i design originali, ma in fondo un cuscinetto è un prodotto intrinsecamente efficiente”.
Scott Hyde
Scienziato senior, ricerca e sviluppo Timken
Passaggio a una produzione più efficiente
Nuovi processi rendono la produzione più efficiente. Nel 2014, gli stabilimenti Timken hanno iniziato a installare processi di trattamento termico alternativi allo storico processo di carbocementazione, con processi di tempra a cuore più efficienti ed ecologici. “Con la carbocementazione, i prodotti dovrebbero rimanere in un forno per più di una settimana per raggiungere i requisiti di resistenza del progetto”, afferma Hyde. “Le tecniche di tempra a cuore riducono notevolmente i tempi di fornace. Inoltre, Timken utilizza processi di tempra a induzione, che consentono una tecnologia di riscaldamento a richiesta”.

Realizzazione con materiali riciclati
I cuscinetti a rulli conici dal design unico di Timken per le applicazioni dell’albero principale contribuiscono ad alimentare le turbine eoliche in tutto il mondo. I cuscinetti sono realizzati fino al 100% in acciaio riciclato.
Questi processi continuano a essere perfezionati. “Oggi utilizziamo anche l’austempering, che riduce la distorsione del prodotto in modo da garantire meno input di materiale e sprechi”, afferma. “Mentre il precedente trattamento termico richiedeva la lavorazione separata di diverse parti, l’austempering ci consente di combinare anelli di dimensioni diverse e di caricare i forni in modo più efficiente”.
Hyde è orgoglioso del ruolo che svolge nel rendere la produzione più sostenibile alla Timken. “Può essere difficile progettare esattamente le prestazioni corrette”, afferma. “Con un secolo di esperienza nella scienza dei materiali e nella metallurgia, Timken è dotata del know-how per fornire cuscinetti sicuri e affidabili utilizzando processi più efficienti”.
Le buone prassi commerciali fanno bene al pianeta
Gli sforzi di Timken verso la sostenibilità vanno ben oltre i cuscinetti. I sistemi di lubrificazione automatica Groeneveld-BEKA, ad esempio, riducono lo spreco di grasso e la contaminazione del suolo e i team di tutto il mondo stanno implementando soluzioni creative per rendere le strutture Timken più sostenibili. Lo stabilimento Groeneveld-BEKA a Wannberg, Germania, è già alimentato al 100% da fonti energetiche rinnovabili.
Tuttavia, non si tratta solo di responsabilità sociale. Dal momento che Timken riduce il suo impatto ambientale, riduce anche i costi per i clienti e l’azienda. “Qualsiasi cosa possiamo fare per risparmiare energia, va bene anche per l’azienda”, afferma Hyde. “Creando processi più efficienti e sostenibili, diventiamo un’azienda migliore e più forte”.
Oggi l’energia rinnovabile è il settore di impiego più grande di Timken. Scoprite come i prodotti Groeneveld-BEKA contribuiscono allo sviluppo dell’energia eolica.
Published: 2023/08/9
“Negli anni abbiamo migliorato i design originali, ma in fondo un cuscinetto è un prodotto intrinsecamente efficiente”.