Produits

Concevoir de meilleurs soins aux patients

La technologie de mouvement linéaire prend en charge les progrès de la santé

Les progrès de la technologie médicale transforment les soins de santé. Des systèmes d’imagerie complexes qui identifient les fractures aux systèmes chirurgicaux qui réparent les membres en passant par les équipements d’entraînement à la marche qui facilitent la récupération, ces innovations améliorent la condition humaine. Les solutions de mouvement linéaire de Rollon prennent en charge de nombreuses machines qui diagnostiquent, traitent et réhabilitent les patients, améliorant et prolongeant ainsi la qualité de vie.

Les ingénieurs de Rollon utilisent leur expertise technique dans ce domaine pour améliorer le confort des patients, faciliter le travail des travailleurs de la santé et améliorer l’efficacité dans les hôpitaux et les cliniques.

« Les ingénieurs en équipement ont constamment des idées brillantes sur ce qui est possible pour soutenir de meilleurs soins et pratiques médicaux », a déclaré Jörg Lillpopp, directeur des ventes et de l’ingénierie chez Rollon, une marque de Timken Company. « Ce que nous fournissons, ce sont des connaissances approfondies et un vaste portefeuille de solutions personnalisables qui peuvent faire de ces idées une réalité dans tous les aspects des soins aux patients. »


« Les ingénieurs en équipement ont constamment des idées brillantes sur ce qui est possible pour soutenir de meilleurs soins et pratiques médicaux. Ce que nous fournissons, ce sont des connaissances approfondies et un vaste portefeuille de solutions personnalisables qui peuvent faire de ces idées une réalité dans tous les aspects des soins aux patients. »

Jörg Lillpopp
Directeur des ventes et de l’ingénierie, Rollon


Plus de confort lors de l’imagerie médicale

Au cours de la dernière décennie, l’imagerie médicale a progressé pour capturer des images plus précises. Cela se traduit par une détection plus précoce des complications, des diagnostics plus précis et moins de chirurgies exploratoires.

La technologie Rollon aide à positionner les patients pendant les radiographies, les IRM et l’imagerie de médecine nucléaire. Ces diagnostics détectent des conditions allant de fractures osseuses au cancer. Parce que les patients peuvent ressentir de la douleur, être stressés ou les deux pendant ces tests, assurer le calme des patients est une priorité absolue.

Certains appareils d’IRM utilisent le système Easyslide de Rollon, qui améliore le confort du patient grâce à un mouvement fluide et silencieux. Le système profite aux techniciens en imagerie médicale. La durabilité et la facilité de mouvement aident les techniciens à positionner correctement les patients de toutes tailles, et la fiabilité et la longévité de l’équipement aident à diagnostiquer un plus grand nombre de patients efficacement.

Les systèmes de mouvement linéaire Rollon® sont composés de roulements à billes en cage fonctionnant à l’intérieur de rails linéaires en acier étiré à froid. Les curseurs à l’intérieur des rails assurent un système exceptionnellement compact pour réduire la taille de la machine d’imagerie. Lors de la fabrication, Rollon peut appliquer des finitions de surface telles que le nickelage sur les chemins de roulement pour une capacité de charge et une durabilité supérieures.

La combinaison de traitements de surface et de différents types de matériaux pour optimiser les systèmes différencie Rollon des autres fournisseurs de solutions de mouvement linéaire. « Nous sommes uniques, et c’est ce qui est nécessaire pour servir cette industrie », a déclaré M. Lillpopp. « Les clients d’équipements médicaux ont leurs propres exigences et préférences techniques, et 100 % de ce que nous innovons est personnalisé d’une manière ou d’une autre. »


L’imagerie par résonance magnétique (IRM) produit des images tridimensionnelles des systèmes internes du corps pour détecter et diagnostiquer la maladie et surveiller les progrès du traitement. Le système Easyslide de Rollon permet un mouvement silencieux et fluide des patients dans la machine pour des tests non invasifs. Voir plus de technologie rollon en mouvement.

Des chirurgies plus faciles et plus sûres

Dans les salles d’opération du monde entier, les équipements chirurgicaux de pointe sont désormais dotés d’une plus meilleure technologie, mais aussi de davantage de moniteurs et de cordons d’alimentation. Les fournisseurs d’équipements attachent désormais autant qu’ils le peuvent aux bras articulés montés au plafond contenant des actionneurs linéaires Rollon® afin que le personnel ait plus d’espace pour travailler et positionner efficacement les outils pendant les procédures.

Cela crée des défis techniques uniques. Rollon doit s’assurer que les patients sont protégés contre les facteurs mécaniques qui pourraient compromettre leur opération chirurgicale, comme les contaminants particulaires ou les fuites de lubrification.

Les actionneurs linéaires Rollon sont idéaux pour les systèmes de salle blanche qui permettraient le mouvement tout en empêchant les particules d’être libérées dans la pièce. Les unités entraînées par courroie comprennent des systèmes d’aspiration qui aspirent les particules libérées lors de l’utilisation du système et les dirigent vers les zones de filtration de l’air.

La lubrification est essentielle dans ces systèmes pour éviter l’usure, mais elle doit être minimisée. Les ingénieurs de Rollon conçoivent des actionneurs pour fonctionner avec de très faibles volumes de graisse ou d’huile, juste suffisants pour stabiliser l’application, mais pas assez pour générer des fuites.


Les actionneurs linéaires Rollon sont idéaux pour les systèmes de salle blanche qui permettraient le mouvement tout en empêchant les particules d’être libérées dans la pièce.


Une meilleure expérience de réadaptation physique

Soutenus par Rollon, les progrès de la technologie de rééducation profitent aux patients qui réapprennent à marcher. Les appareils de rééducation d’aujourd’hui utilisent une robotique qui s’adapte à la stature physique, à l’état et à la gravité des patients et réduit les temps de mise en place entre les rendez-vous. Les patients reçoivent des soins plus personnalisés qui encouragent des schémas de démarche naturels et des progrès plus rapides. Ils bénéficient également de plus de temps net de thérapie avec leur physiothérapeute.

Dans les équipements d’entraînement à la marche assistés par robot, les accoudoirs mobiles utilisent des systèmes de rails télescopiques qui permettent aux patients de monter sur la machine. Le mouvement du pied de la machine utilise également des systèmes de rails qui soutiennent le mouvement avant et arrière du patient pendant qu’il s’exerce à marcher.

Le cœur de la machine est un système de guidage pelvien qui soutient la section médiane du patient et se déplace de haut en bas avec sa démarche naturelle. À l’intérieur, un actionneur Rollon facilite le mouvement horizontal en douceur. L’actionneur soutient le patient et favorise une sensation d’apesanteur. C’est un sentiment qui protège simultanément les patients d’une tension supplémentaire et leur donne confiance en leurs capacités et leurs progrès.

Ouvrir la voie à l’avenir

Alors que la technologie progresse rapidement dans tous les aspects des soins médicaux, l’engagement de Rollon à co-créer avec les clients contribuera à obtenir des innovations réussies à impact mondial. Un exemple est la chirurgie robotique à distance, où il sera possible pour un chirurgien d’un pays d’opérer un patient qui se trouve à des centaines ou des milliers de kilomètres à l’aide d’équipements en réseau. Cette capacité pourrait étendre l’accès à des soins médicaux exceptionnels aux régions les plus reculées et les plus économiquement défavorisées du monde.

« Mécaniquement, cela a été testé et est déjà possible », a déclaré M. Lillpopp. « L’industrie attend simplement que les réseaux de données deviennent plus stables pour le prendre en charge. Quand ils le seront, nous serons prêts.


En savoir plus sur les capacités de Rollon qui prennent en charge d’autres technologies de pointe dans la fabrication automatisée, les entrepôts automatisés de biens de consommation, et les e-bus écologiques.