El valor de reparar los rodamientos para los operadores de equipos en todo el mundo

En la competitiva economía global de hoy en día, las empresas industriales siempre buscan optimizar las cadenas de suministro, gestionar los costos y utilizar los recursos de manera eficiente. Muchos recurren a la reparación de rodamientos como una alternativa inteligente y sostenible a comprar nuevos.

Jay Alexander, gerente comercial de Timken Power Systems, explica cómo las soluciones de reparación y reacondicionamiento de rodamientos de Timken ayudan a los clientes a prolongar la vida útil de los rodamientos para lograr una mayor eficiencia operativa y sostenibilidad.


“Hemos reparado muchos rodamientos varias veces durante décadas y hemos prolongado su vida útil por otros 50 años. Ese es el valor real: el que permite que nuestros clientes continúen siendo competitivos y que nuestros negocios crezcan juntos”.

Jay Alexander, gerente comercial de Timken Power Systems

vertical space added

Cómo resolver lo complejo con capacidad
Desde la producción de energía y acero hasta el transporte ferroviario y la infraestructura, la mayoría de los rodamientos industriales con ingeniería de avanzada pueden funcionar de manera fiable durante una década o más si reciben un mantenimiento de rutina adecuado. Una vez que llegan al final de su vida útil prevista, reemplazarlos puede ser complicado por factores como los presupuestos ajustados y los plazos de entrega de los rodamientos nuevos.

En ocasiones, los rodamientos que han funcionado durante aún más tiempo pueden ser difíciles de reemplazar sin realizar ingeniería inversa para diseñar un nuevo reemplazo.

La reparación es una alternativa que ayuda a los operadores de equipos industriales a mantenerse competitivos. Las capacidades de Timken en reparación y reacondicionamiento de rodamientos industriales conectan a los clientes con niveles de servicio adaptados a sus necesidades, desde la limpieza e inspección de rodamientos menores hasta las revisiones completas de rodamientos. Según Alexander, Timken es muy adecuado para la reparación de rodamientos debido a la rigurosidad de su ingeniería y la integración vertical.

Las instalaciones de reparación de rodamientos de última generación de Timken cuentan con cuatro décadas de experiencia en refabricación y se certifican anualmente según los estándares de calidad de Timken.

“Al refabricar un rodamiento, lo sometemos a procesos similares a los que utilizamos para fabricar nuevas soluciones de rodamientos, utilizando máquinas herramienta de última generación y estándares de calibración y calidad que no están disponibles en la mayoría de los talleres”, dijo. “Los clientes obtienen una reparación garantizada de un líder mundial en rodamientos”.

También es único: las operaciones de reparación de Timken son compatibles con la mayoría de las marcas de rodamientos globales, no solo Timken®.


Servicios de reparación de rodamientos Timken®
Disminuya los costos. Mejore el rendimiento y la sostenibilidad.

TIPO 1
Recertificación Los conjuntos de rodamientos se limpian, examinan, miden para verificar las holguras internas, inspeccionan, conservan y empaquetan.
TIPO 2
Reacondicionamiento Los conjuntos de cojinetes se limpian, examinan, pulen, perfeccionan o secan para eliminar defectos menores de la superficie (principalmente óxido o corrosión), se miden para verificar las holguras internas, se inspeccionan, se conservan y se empaquetan.
TIPO 3
Remanufactura Los conjuntos de cojinetes se examinan y limpian; los caminos de rodadura se rectifican; se fabrican y reemplazan nuevos juegos de rodillos y los componentes principales según sea necesario; los juegos internos se restablecen, inspeccionan, conservan y empaquetan.

Cómo adaptarse a los cambiantes requisitos de las aplicaciones

Las soluciones de reparación de rodamientos industriales de Timken son indispensables en las industrias en las que el tiempo de actividad es fundamental. Además de reducir los plazos de entrega a aproximadamente la mitad, si los clientes optan por reparar un rodamiento, tienen acceso a nuestra experiencia en ingeniería y fabricación.

“A menudo ayudamos a modificar los rodamientos para que cumplan con los nuevos requisitos de rendimiento, ajustando las distancias internas, añadiendo recubrimientos o cambiando materiales”, dijo Alexander. “Esto ayuda a que los clientes usen el inventario obsoleto que ya tienen a la mano o resuelvan los problemas de rendimiento específicos que surjan”.

Por ejemplo, un productor de aluminio que suministra a los fabricantes de automóviles material para paneles de carrocería recibió quejas por las ondas visibles en los paneles una vez que fueron pintados. Los ingenieros de Timken sugirieron mejoras de diseño de los rodamientos existentes para ayudar a eliminar los problemas de vibración en el proceso de fabricación de aluminio. Un factor fue modificar el coeficiente de vibración de los rodamientos; los expertos en reparación y refabricación de Timken lo solucionaron mediante un rectificado de precisión. Esto resolvió el problema y ayudó al productor de aluminio y a sus clientes automotrices a cumplir con los tiempos previstos.

Veamos otro ejemplo: Timken refabricó rodamientos de 70 años de antigüedad para un puente móvil en el noreste de los Estados Unidos. Los rodamientos, que originalmente habían sido fabricados por Timken, ya no podían reemplazarse a través de la producción estándar. Los expertos de la empresa reconstruyeron los 16 rodamientos originales, aplicando geometrías internas mejoradas, para cumplir con los requisitos que permiten pasar del siglo XXal siglo XXI.

Cómo agregar valor a través de la innovación, la sostenibilidad y la experiencia
Dado que tienen el privilegio de ver miles de rodamientos al final de su vida útil inicial, el equipo de reparación de rodamientos de Timken comparte sus hallazgos con los expertos de I+D e ingeniería de Timken. Cuando se identifican problemas sistémicos, p. ej., defectos en los diseños de la competencia o patrones de desgaste recurrentes, utilizan esa información para desarrollar innovadoras soluciones y opciones de diseño para los clientes que compran rodamientos nuevos.

Y así como los costos más bajos y los plazos de entrega más breves suelen impulsar las decisiones de compra de los clientes, la reparación de rodamientos también ayuda a los clientes a reducir los desperdicios y su huella ambiental a lo largo de la cadena de suministro y el ciclo de vida de los equipos. La reparación y la refabricación evitan los desechos, prolongan la vida útil del producto y reducen el uso de energía al reutilizar los componentes fundamentales del rodamiento. Al reutilizar las pistas y otros componentes, pueden ahorrar gran parte de la energía necesaria para producir un rodamiento nuevo.

Cuando se trata de entregar un producto, la reparación de rodamientos industriales de Timken suele estar mejor equipada para respetar la puntualidad en las entregas. Esto es así gracias a los procesos eficientes, la gran capacidad de fabricación en las operaciones de reparación y una mano de obra muy calificada y capacitada en diferentes actividades. Al igual que Alexander, estos expertos has trabajado en Timken el tiempo suficiente para ver rodamientos específicos a través de múltiples ciclos de vida.

“Hemos reparado muchos rodamientos varias veces durante décadas y prolongado su vida útil por otros 50 años”, dijo. “Ese es el valor real: el que permite que nuestros clientes sigan siendo competitivos y que nuestros negocios crezcan juntos”.


La gran experiencia de Timken en la inspección, reparación y refabricación de rodamientos contribuye a que los clientes mejoren la vida útil y el rendimiento de los equipos en todas las industrias. Descubra cómo los expertos en reparación de la empresa mantienen aeronaves esenciales en vuelo y ayudan a los operadores ferroviarios a limitar los costos y la huella ambiental.