Vaka Çalışması
Zor Koşullarda Hizayı Korumak
Kağıt OEM'leri, aslen çelik için tasarlanmış yeni bir ADAPT™ rulman serisini kullanıyor
Son on yılda, yenilikçi bir Timken rulman serisi, sürekli döküm hatlarında işletme maliyetini düşürme kabiliyeti nedeniyle global çelik sektöründe dalgalar yarattı. Oynak makaralı bir rulmanın kendi kendini hizalama kabiliyetini, silindirik bir rulmanın eksenel serbestliği ile birleştiren Timken ADAPT, diğer lider markalardan üç kata kadar daha uzun dayanma kabiliyetini kanıtladı.
Bu başarı ile ADAPT, başka bir endüstriyel sektörden de giderek artan bir ilgi görüyor: Kağıt üretimi sektörü. İki Timken uzmanıyla, ADAPT’ın müşterilere bu çok farklı iki sektördeki benzer koşulların üstesinden gelmesine nasıl yardımcı olduğu hakkında konuştuk.

Çelik döküm hatları ve kağıt kurutma rulolarının ortak noktası nedir? Giderek artan şekilde, Timken ADAPT rulmanlar.
Q: Çelik sektörü ADAPT rulmanları nasıl kullanıyor?
Roth: ADAPT, sürekli döküm hatlarında kullanılır. Bu hatlar, tesisin, sıvı çeliğin katı çelik levhalara dönüştürüldüğü bölümüdür. Belçika’daki bir müşteri için büyük bir tesiste, her biri 7/24 kesintisiz çalışmasında yüzlerce rulman kullanan iki döküm hattı var.
Bu rulmanlar, döndükleri millerin genleşmesine ve büzülmesine neden olan ekstrem ısıl koşullara maruz kalıyor. Ayrıca, düşük dönüş hızlarında, rulmanlar için zor olabilecek yüksek yüklere de maruz kalıyorlar.
Sıvı çelik, kasterden aşağı doğru hareket edip katılaştıkça, soğuması için su püskürtülüyor. Tüm bu ekipmanlar sürekli olarak suya, buhara ve tortuya maruz kalıyor ve bu da korozyonu başka bir yaygın sorun haline getiriyor.
Soğutulduktan sonra, levhalar bir haddehaneden geçiyor ve burada, otomobil imalatında veya başka amaçlarla kullanılmak üzere son derece ince çelik levhalar haline getiriliyor.

“Bir servis mühendisi olarak her gün farklı bir hikayeyle karşılaşırsınız. Müşterilerimizin karşılaştığı zorluklar için doğru çözümleri bulmak beni gururlandırıyor ve işi ilginç kılıyor.”
Hubert Roth,
bölge müdürü, servis mühendisliği, Colmar, Fransa

“Bir sorunu çözmek için asla tek bir kişi ya da tek bir grup çalışmaz. Müşteriye dokunan herkes bu Timken avantajının sağlanmasında rol oynuyor.”
Tony Fierro,
ürün müdürü, oynak makaralı rulmanlar, Ohio, ABD
Soru: ADAPT rulmanlar, çelik sektörünün karşıalştığı hangi zorlukları çözmeye yardımcı oldu?
Fierro: Döküm işleminde, çeliğin saf ağırlığı ve termal koşullar nedeniyle meydana gelen önemli miktarda yanlış hizalama vardır, bu nedenle çok fazla eksenel ve radyal hareket görüyoruz. Bu duruma uyum sağlamak için, sabit konumdaki bir rulman, değişen koşullara göre hareket etmek üzere, milin karşı tarafında yüzmesi amaçlanan bir rulmanla eşleştirilir.
ADAPT’tan önce bazı müşteriler, üçüncü bir tarafça sunulan bir toroidal rulman kullanıyordu. Zaman zaman, aşınma veya diğer koşulların yanı sıra iç bileziğin mile yapışması veya aşınması nedeniyle bu rulmanlarda erken arızalar meydana geliyordu. Yüzer rulman engellendiğinde, çapraz yüklemeye ve rulmanın erkenden hasar görmesine yol açar.
Hatalı montaj da erken hasara neden olabilir. Toroidal çözümle, müşterinin, çalışma sırasında termal koşullar değiştikçe rulman ve milin ne kadar hareket etmesini beklediklerini montaj sırasında hesaplaması gerekiyordu. Bu ölçümler düzgün yapılmadığında, rulman yamuk hale geliyordu.
Soru: Müşteriler, rulman arızasının bir sonucu olarak çok fazla arıza mı gördü?
Roth: Yedek tekerlek parçalarını her zaman hazır ve kuruluma hazır tutarak geçici çözümler geliştirdiler. Bir segmenti çıkarıp yenisini takmak yaklaşık yarım saat sürüyordu, bu nedenle üretim tamamen durmadı, ancak bu segmentleri sökmek, değiştirmek ve incelemek üretim maliyetlerini artırdı.
Soru: Timken ADAPT bu sorunları nasıl çözdü?
Fierro: ADAPT, dış bilezikteki oynak makaralı rulmanı, iç bilezik için silindirik makaralı rulmanla birleştiriyor, böylece eksenel yer değiştirmenin yanı sıra yanlış hizalamayı da ortadan kaldırabiliyor.
Aynı zamanda, rulmanımız, ilk mil genleşme hesaplamaları gerekmeden çok daha basit kurulum imkanı sunuyor. Eksenel yer değiştirmeyi ele almak için, yuvarlanma elemanı üzerinde üç nokta teması sağlayan iç tasarım özelliklerine sahip silindirik bir iç halka kullanıyoruz. Bu tasarım eğriliği azaltıyor, kaymayı veya bulaşmayı önlemeye yardımcı olur.
Ayrıca, ADAPT rulmanlar mevcut muhafazaya uyum sağlıyor. Çoğu zaman, müşterinin ADAPT’a uyum sağlamak için yağlama hatlarını yeniden doldurması veya değiştirmesi gerekmiyor, bu da kurulumu daha da kolaylaştırıyor.
Soru: Çelik sektörünün ADAPT’a geçerek elde ettiği genel faydalar nelerdir?
Roth: Her şeyden önce, büyük ölçüde uzatılmış rulman ömrü. Bir müşteri, önceki toroidal rulmanların tipik olarak yaklaşık 700.000 ton çelik ürettikten sonra arızalandığını öne sürdü.
ADAPT rulmanları 2017’de sürekli tekerleklere monte etmeye başladık ve 2019’a kadar bu hatların her biri 2,5 milyon tondan fazla çelik üretti. Bu nedenle, belirli durumlarda rulman ömrünü zaten üçe katlamış durumdayız. Hedefimiz üretimde tek bir rulman sistemi için 4,5 milyon tona ulaşmak ve büyük ihtimalle buna da ulaşacağımızı düşünüyoruz.
Müşterilerimiz ayrıca rulmanın montajının bu kadar kolay olmasından da memnun. Herhangi bir ekipman değişikliğine gerek yoktur; sadece mevcut toroidal yatağı çıkarın ve Timken’i takın. İç bileziğimiz rulmandan da çıkarılabilir, bu da montajı daha da kolaylaştırır.
%7’yye Kadar
Daha Yüksek Yük Derecesi
Daha Düşük Çalışma Sıcaklıkları
Daha Düşük Çalışma Torku
%30’a Kadar
Daha Uzun Hizmet Ömrü
Soru: ADAPT rulman hattının kağıt sektörü için etkileri nelerdir?
Roth: Kağıt üretiminde, özellikle başlatma sırasında hızlı sıcaklık değişiklikleri görürsünüz ve rulmanların bu değişikliklere hızla uyum sağlaması gerekir. Sabit tarafta bir rulmana ve şamandıra tarafında bir adaptör rulmana sahip olması, yüksek, değişken yükler ve çok fazla nem olması açısından çelik bir tekerleğe benzer.
Fierro: Çelikteki başarımızın ardından Timken uygulama, tasarım ve servis mühendisleri bu teknolojiden fayda sağlayabilecek başka piyasalar aradılar. Kağıt setktörü için bir ADAPT hattı geliştirdik ve sahada test etmeye başladık. Kağıt için en uzun süredir devam eden test rulmanımız iki yıla yaklaşıyor ve olağanüstü bir şekilde çalışıyor.
Kurum içi testler ve saha testleri, çalışma sırasında, tüm bu geçici koşullar meydana geldiğinden, ADAPT rulmanlarının rakiplerinden %10’a kadar daha soğuk çalıştığını ve %10’a kadar daha az tork ile çalıştığını doğruluyor. Bu faktörlerin, kağıt kurutucu bölümlerindeki performansla doğrudan bir ilişkisi var.
ADAPT’i çok sayıda parça numarası ve boyutuyla kağıt piyasasına sunduk ve Avrupa, Brezilya ve Çin’de tesisleri bulunan iki büyük orijinal ekipman üreticisinde son zamanlarda kazanımlar elde ettik. Timken ADAPT’ın, çelik tekerleklerde olduğu gibi kağıt piyasasındaki rakiplerinden de daha iyi performans göstereceğini umuyoruz.
Buraya tıklayarak ADAPT rulmanların operasyonel verimliliğinizi nasıl artırableceğini okuyun
Last Updated: 2021/11/19
Published: 2021/05/18