İnovasyon
Timken Ayrık Rulmanlar: Verimli Tasarım
Timken ayrık rulmanlar, mühendislik dehasının örnekleridir. Radyal ve eksenel yük taşıyan bileşenlere sahip makine ve ekipmanlarda giderek yaygınlaşan bu rulmanlar, mühendislerin “sıkışmış uygulamalar” olarak adlandırdıkları uygulamalar için idealdir. Yekpare rulmanların aksine, ayrık rulmanlar – ikiye bölündükleri için böyle adlandırılmıştır – diğer parçaları söküp sonradan yeniden monte etmeden yerinde birleştirilebilir. Dış bilezikler, makaralı kafesler, iç bilezikler ve muhafazaların tümü tamamen mil üzerinde bölünmüştür.
Elbette bu basit konsept ancak arkasındaki mühendislik sofistikasyonu kadar güçlüdür. 2014 yılında lider bir ayrık rulman üreticisini satın aldığından beri Timken, reoloji, triboloji ve tahmin modelleme alanlarındaki önemli kapasitelerini genişlemeye ve dünyanın en zorlu uygulamalarından bazılarının titiz taleplerini karşılamak için ürün portföyünü hassas bir şekilde ayarlamaya ayırmıştır.
Basit ama önemli çözümler için sofistike mühendislik
“Bu rulmanlarda bazı çok zeki tasarım çalışmaları var” diyor satın almayla birlikte şirkete katılan Birleşik Krallık merkezli bir Timken iş birimi yöneticisi olan Nick Dent. “Ayrıca bunları gerçekten ayırmak için kullandığımız karmaşık süreçler, rulman dünyasında oldukça benzersizdir ve bazı çok hassas hesaplamalar gerektirir.”

“Bu yataklarda bazı çok zeki tasarım çalışmaları var,”
Nick Dent
İş Birimi Yöneticisi
Timken’de Dent, şirketin ayrık rulman serisinin hem kendi alanında iki kattan fazla büyüyen satış tarafında hem de her zaman portföyün kritik sektörleri destekleyebileceği yeni yollar araştıran mühendislik tarafında büyümesine yardımcı oluyor. Aslında Dent, 30’dan fazla Timken mühendisi ve bilim insanı ile birlikte, Timken’e prestijli R&D 100’de bir yer kazandıranayrık rulman prototipinin tasarımına dahil oldu.
Tasarım mühendisliği
40 yılı aşkın bir süredir rulman sektöründe deneyimli olan Dent, geniş bir bakış açısı ve Timken’in mühendislik çözümleri tasarlama yaklaşımıyla mükemmel şekilde örtüşen bir deneyim sunuyor.
1990’ların sonunda, Dent kendisini piyasadaki en iyi ayrık rulmanları geliştirmeye adadı. “Birçok mühendisle konuştuk ve rakiplerin ürünleri hakkında neleri beğendiklerini ve neleri beğenmediklerini öğrendik” diyor. “Sonra bizimkini tüm avantajlarıyla tasarladık ve beğenmedikleri kısımlarda geliştirdik.”
Bunlar, kafes makaralarında iyileştirmeler, kafeslerin kendileri için daha işlevsel bir montaj mekanizması ve malzemede bir yükseltme içeriyordu.
“Tüm kafeslerimizi daha güçlü ve daha iyi sürtünme önleme özelliklerine sahip olan pirinçten yapmaya başladık” diyor Dent. “Gerçekten daha kaliteli, daha değerli bir ürün tasarlamaya odaklandık.”
Dent, malzemelerde, bileşen tasarımlarında ve hatta sızdırmazlık seçeneklerinde yenilikçi iyileştirmeler yapmaya devam ediyor.
Dent, “Daha temiz ortamlar için keçe contalardan su altı uygulamaları için su geçirmez contalara kadar sekiz standart sızdırmazlık seçeneğimiz var” diyor. “Rulmanlar üzerinde çok agresif olabilen çimento fabrikaları gibi uygulamalar için Kevlar contalarımız var. İhtiyaç halinde özel olarak bir conta veya gerekirse komple bir rulman tasarlarız.”
Yerinde ve uygulamalar arasında
Esasen uygulama mühendisliğinde güvenilir bir lider olarak Timken, yalnızca bir üründen daha fazlasını sunar. Pazarlardaki derin sektör bilgisi ve deneyiminden yararlanan şirket, müşterilerin başarısı için çözümler geliştirmek üzere onlarla yakın bir ortaklık içinde çalışır.
Timken’in genişleyen ayrık rulman serisiyle ilgili olarak Dent, şirketin operasyonel güvenlik açıklarını değerlendirmek için sık sık müşteri danışmanlığı yaptığını söylüyor: “Personelimiz mühendislerine ve tesis yöneticilerine ‘En kötü kabusun ne? Hangi rulman, gece 2:00’de arızalanırsa, değiştirmek veya onarmak için en fazla zaman ve çabayı gerektirecektir?’ Ardından, böyle bir durumda ekipmanın en kısa kesinti süresiyle yedeklenip çalışır durumda olmasını nasıl sağlayacağımızı buluyoruz.”
Ve Timken’in uzmanlığı, ürün tasarımı ve üretimi ve hatta sayısız endüstri ve uygulamadaki ünlü çok yönlülüğü ile bitmiyor. Yerinde servis mühendisliğini ve eğitimi de kapsar.
“Biz her zaman hem kendi teknisyenlerimizi hem de müşterinin personelini aynı anda denetlemesi ve eğitmesi için bir uzmanımızı hazır bulunduruyoruz,” diyor Dent. “Paylaşılan bilgi fayda sağlar.”
Timken ayrık rulmanlar, geniş bir uygulama yelpazesine fayda sağlar
Timken servis mühendisleri, şirketin yerinde müşteri destek kolunu temsil eder. Müşteriler için muazzam bir değer üretmek amacıyla nasıl karmaşık, zorlu ve tahmin edilemez işlerle başa çıktıklarını okuyun.
Published: 2023/08/17