リーダーシップ
投資による回転翼機の速度と距離向上の支援
ヘリコプターは工学的な驚異です。従来の航空機と同様に、ヘリコプターは揚力を生み出すために空力学を使用しますが、回転するブレードの力に大きく依存します。ブレードを停止すると、ヘリコプターがほぼ瞬時に降下します。重量に関しては、飛行機を空中に浮かせておくだけでなく、積載物を安全かつ効率的に輸送するという主な目的に十分な専用容量を確保するためには、どんなにわずかな量でも重要です。
今日、回転翼機の相手先ブランド名製造(OEMs)は新しい設計をより速く、より遠くへ行くものにすることを目指しています。ティムケンは、新しいテクノロジーに投資するとともに、顧客のニーズを理解し、それをどのように提供するかという取り組みを諦めずに前進し続けることで、顧客の目標達成を支援します。
Timken investments help keep aerospace customers on the leading edge in every sector:
ヘリコプター開発80年
1940年代、 ティムケンの技術者はイーゴリ・シコールスキイと密接に協力し、彼の夢を実現させました。シコルスキー R-4(Sikorsky R-4)は世界初の量産型ヘリコプターで、その機動性は救難任務を遂行するための強力なツールとなりました。
ティムケンは、今日の回転翼機プラットフォームのほぼすべてのポジションにベアリングを供給しています。ニューフィラデルフィアとオハイオ州ガンブリヌスの施設を管理するデイブ・デチェリス(Dave Dechellis)氏は、「回転翼機の顧客に対する深い敬意が当社の工場全体に浸透しています」と話しました。
回転翼機はティムケンの長年の市場ですが、常に変化し続けています。「より速く、より協力的に動いていく中で、エネルギーのうねりが広がっています」と、航空宇宙セールスアカウントマネージャーのショーン・クレイグ(Seun Craig)は言いました。顧客は、設計から納入まで18か月以内に新しいギアボックスを設計するなど、はるかに短いタイムラインを求めています。
新しいプラットフォームは、より速く飛行し、より多くの負荷を運び、より困難な環境で動作するために回転翼機を必要とする、より高馬力のエンジンを推進しています。ティムケンのハイブリッドローラーベアリングは、質量最適化(ベアリング総重量の約15~20%の削減)、デブリ耐性、より高温での動作能力を提供することで、これらの新しい設計の取り組みをサポートします。「回転翼機の顧客は、ハイブリッドに夢中になっています」とクレイグ氏は述べました。「プラットフォームは実現可能な範囲でハイブリッドの仕様がますます増えており、彼らは当社に設計の専門知識を求めています」
顧客主導の投資
ティムケンのエンジニアリングの専門知識は、ティムケンのアプリケーションエンジニアを自社の設計チームの拡張とみなす回転翼機の顧客にとって常に大きな利点となっています。サービスエンジニアリングも重要な役割を果たしており、顧客の問題が発生したときに現場で解決します。
「新しいヘリコプターには約30種類のローラーベアリングの用途がありますが、当社はそれらすべてをサポートしています」と、アプリケーションエンジニアリング専門家であるマット・カール(Matt Carl)氏は言いました。「テクニカルエンゲージメントが鍵となります。顧客からのフィードバックに基づいて、回転翼機用途に特化した技術ロードマップを策定しています」
「新しいヘリコプターには約30種類のローラーベアリングの用途がありますが、当社はそれらすべてをサポートしています」
マット・カール(Matt Carl)
アプリケーションエンジニアリング専門家
多くの場合、資本投資がそれに続きます。「顧客の仕様は市場やニーズに合わせて調整されます。そこが我々が投資するところです」とデチェリス氏は語りました。「ティムケンの新しいセラミックハイブリッドベアリングラインは、最先端の専門知識と研削装置を備えた別の米国工場から供給され、リードされています。」
リードタイムを短縮するために、同社は設備のアップグレードを定期的に行い、最近では高度な機械加工資産を購入しました。「設備と製造技術への継続的な投資により、顧客のニーズにさらに効率的に対応することができます」とカールは言いました。一つの新しい資産は自律的に動作し、複雑な回転翼機の部品や、主軸用航空機エンジンを生産することができました。
今日、顧客は単なるローラーベアリング以上のものをティムケンに依頼することが可能です。GGB や Aurora Bearing Companyなどの新たに買収した企業により専門知識と能力が加わったことで、ティムケンは回転翼機のワンストップショップとなりました。「これは絶え間ない進化であり、ティムケンのポートフォリオ全体を皆様と共有できることを嬉しく思います。なぜなら、テーパー、ロッドエンド、スフェリカル、ジャーナルベアリングなど、あらゆるベアリングが回転翼機に使用されているからです」とクレイグ氏は言いました。「買収するたびに、航空宇宙の顧客、そして市場に提供できるものを拡大しています」
ティムケンの技術は、世界中で発生した山火事と戦うために重要なヘリコプターにとって重要な役割を果たしています。続きを読む。
Last Updated: 2026/01/9
Published: 2025/09/9