Liderazgo
Invertir en el futuro del transporte aéreo comercial
El número de viajeros de las aerolíneas ha vuelto a los niveles de 2019 y está aumentando. Pero a pesar de que la era de la Covid ya pasó para la industria del transporte aéreo comercial, ese período de desaceleración hace que los fabricantes de aviones aún estén tratando de ponerse al día.
Con las cadenas de suministro bajo presión y la demanda en aumento, las aerolíneas quieren lograr cierta resiliencia en la cadena de suministro. Para esto, buscan expandir su base de suministro principal, consolidarse alrededor de unos pocos motores muy eficientes y versátiles y seguir la tendencia hacia aviones más pequeños, de pasillo único, con una mejor eficiencia de combustible.
Desde motores hasta ruedas de aterrizaje e interiores de cabina, los fabricantes de aviones confían en los productos de Timken para sus diseños. La empresa desempeñó un papel fundamental en la transformación del transporte aéreo comercial a partir de 1935 y, para afrontar el momento actual, está aumentando la capacidad de fabricación y realizando importantes inversiones aeroespaciales.
Satisfacer a los clientes con flexibilidad y una calidad inquebrantable
Nada es simple cuando se tratar de la fabricación de rodamientos para los aviones en los que vuelan millones de personas todos los días. “Los rodamientos aeroespaciales tienen una gran cantidad de características, con tolerancias estrictas, inspecciones frecuentes y requisitos detallados de trazabilidad”, dice Abby Causey, gerente de la planta de fabricación de Timken en Shiloh, Carolina del Norte.
Cada cliente viene con requisitos específicos, que añaden complejidad y tiempo. “Superamos esos desafíos con procesos sólidos y una mentalidad de mejora continua”, dice. “Las inversiones en nuestra planta nos ayudan a mejorar la confiabilidad y los rendimientos, y a reducir los plazos de entrega y los costos”.
“Nuestra flexibilidad y experiencia, así como nuestro compromiso con una calidad que no admite concesiones, nos convierten en un socio aeroespacial ideal”.
Dave Prock
Ingeniero de aplicaciones
Hoy en día, el equipo de Causey recibe más pedidos de prototipos para rodamientos personalizados. “A veces los clientes tienen cronogramas ajustados; tal vez han intentado obtener el rodamiento en otro lugar y no lo lograron. Hacemos todo lo posible para acortar nuestros tiempos de entrega y ofrecer lo que necesitan cuando lo necesitan”, explica.
“Por su naturaleza, la industria aeroespacial está centrada en el cliente”, dice Dave Prock, ingeniero de aplicaciones. “Nuestra flexibilidad y experiencia, así como nuestro compromiso con una calidad que no admite concesiones, nos convierten en un socio aeroespacial ideal”.
Hacer frente a una revolución con inversiones proactivas
Prock, junto con el equipo de ingeniería de aplicaciones de Timken, es el enlace con el cliente de Timken que impulsa el desarrollo y la fabricación de rodamientos del eje principal para los motores los aviones de próxima generación. “Estos nuevos motores representan un avance significativo con respecto a las plataformas anteriores”, dice. “Están haciendo cambios fundamentales en la arquitectura del motor para hacerlos más eficientes y lograr mayor potencia”.
Los rodamientos híbridos de Timken combinan elementos rodantes de cerámica con anillos de acero que tienen excelentes acabados. Esta combinación “híbrida” proporciona un rendimiento superior y ofrece una vida útil y características operativas excepcionales a altas velocidades.
Por ejemplo, los diseñadores aerodinámicos esperan reducir las emisiones de combustible y dióxido de carbono mediante el desarrollo de motores que sean compatibles tanto con el hidrógeno como con los combustibles de aviación sostenibles. Además, los fabricantes de motores están buscando capacidad de fabricación, así como experiencia en calidad e ingeniería.
“Nuestros impresionantes resultados en las entregas y la excelente reputación de nuestra calidad nos han dado una ventaja con nuestros clientes de motores”, dice Katherine Wiley, gerente de cuentas. “Y ahora, nuestras inversiones proactivas están posicionando a Timken para ser más que un proveedor de rodamientos. Somos realmente un socio a largo plazo”.
“El equipo dedicado al eje principal para los motores de los aviones está realizando un enorme trabajo para desarrollar nuestra capacidad de fabricación”, dice Prock. La innovación en la tecnología y los equipos es el soporte para las exigentes posiciones del eje principal en esos nuevos motores, así como las actualizaciones realizadas en la caja de cambios y los rodamientos del tren de aterrizaje por los que Timken es conocido.
“Es una prueba de que somos un socio estratégico que invierte de forma proactiva”, dice Wiley. “En Timken, vivimos esto todos los días: nuevos activos adquiridos, nuevos recursos que se destinan a proyectos, que se centran continuamente en los valores y la calidad”.
“Estas inversiones tienen un efecto directo en nuestros clientes clave, lo que demuestra el importante papel que desempeña la industria aeroespacial en Timken. Después de más de un siglo de trabajo arduo e innovación, todavía quedan más avances sorprendentes, y eso lo hace emocionante”.
Los ingenieros aeroespaciales de Timken son el equipo de referencia para los principales fabricantes de aviones, incluidos los que trabajan en vuelos eléctricos. Leer más.
Published: 2026/01/9