发展
自动润滑助力风能发展
无论是对客户和资本市场,还是对人类的未来,投资可再生能源都是一项非常有价值的业务,而铁姆肯公司一直在证明着这一点。铁姆肯公司是全球风机制造商和主要太阳能发电系统的领先技术合作伙伴。
铁姆肯公司在 2007 年进入风能市场时,主营业务是轴承。在接下来的十年中,公司在中国湘潭建立工厂,并在世界各地进行投资,为地球上一些最大的风机的巨大主轴和齿轮传动装置设计、制造轴承。
今天,铁姆肯公司正将其多样化产品组合的全部重心放在通过风能为世界提供能源上,而这项投资正在为公司和世界带来回报。从 2010 年到 2020 年,全球风能产量增长了 275%,并有望在未来十年再翻一番。
增长的一大推动力是风能每千瓦时的生产成本稳步下降,而铁姆肯公司的技术为这种效率做出了贡献。如今,铁姆肯公司为风机制造商提供诸多产品和服务,帮助他们减少涡轮机摩擦,增加能量输出,并最大限度地降低风力涡轮机的维护成本。
“风机 24 小时全天候运行,若要停止机器,手动润滑轴承或齿轮驱动器,则会中断它们发电。”
Bernd Bertelmann
Groeneveld-BEKA 销售经理
自动润滑在风能领域中的作用
Bernd Bertelmann 是德国佩格尼茨 Groeneveld-BEKA 公司风电业务的销售经理,他就铁姆肯公司在风能市场的发展提供了一线视角。BEKA 开始投资风能的时间与铁姆肯公司差不多。到 2019 年铁姆肯公司收购该公司时,BEKA 的自动润滑产品已成为许多大型风机的标准设备。
服务和可达性是自动润滑成为风机必备品的关键因素。“风机 24 小时全天候运行,停止它们以手动润滑轴承或齿轮驱动器会中断风机发电,”Bertelmann 说道。手动润滑的成本高,对于维修技术人员来说,也非常耗时,并且有潜在风险。
这台位于荷兰的风机配备了 BEKA-Wind 自动润滑系统,该系统可在适当的时间使用精确计量的润滑剂自动润滑所有重要部件,如轴承和齿部。
视频由 ExploringBro 提供
低维护风机的最佳伙伴
铁姆肯公司于 2017 年收购了 Groeneveld,所以今天,Groeneveld 和 BEKA 共同为铁姆肯公司的客户提供首屈一指的知识、经验和产品系列。风机制造商 15 年前就开始在其风机中使用 BEKA 的递进式系统,而 Groeneveld 是最近在一家荷兰风机制造商采用其 Twin 系列产品时,才进入市场。
客户看到了他们设计的优势:他们的安装操作更简单,而且在他们的系统中,即使有一个点被阻塞,也能持续为整个系统供应润滑油。“这是第一家使用 Twin 的制造商,但我很确定他们不会是最后一家,”Bertelmann 说道。
Groeneveld 和 BEKA 两个团队强强联合,正利用他们的综合专业知识开发新产品,例如为中国风电市场业务打开了大门的全新 GP 系列递进式润滑泵。
与铁姆肯公司的其他业务一样,客户转向 Groeneveld-BEKA 是因为其高水平的工程设计支持以及优质的产品。“通常情况下,一旦客户找到我们,我们便会开始建立长期对话,”Bertelmann 说道,“我们很早就参与进来,共同制定定制的解决方案。最后,客户会收到一个 100% 符合应用需求的润滑系统。”
例如,最近的一位客户使用的润滑剂在压力下容易分离,因此他们要求润滑系统必须具有泄压功能。“我们使用我们工业项目中的现有零件设计了他们的系统,我们只是用一种新的方式安装和配置了零件,”他说道,“我们能够以符合客户要求的方式快速且有成本效益地交付定制的解决方案。”

“对于任何发电容量大于 2 兆瓦的设备,润滑系统是标准配置,并且是任何海上设备的必备配置。毕竟,你不可能开车去润滑海上的设备。”
对世界有益的发展
在这个快速发展的领域中,产品上市时间以及耐久可靠性至关重要。劳伦斯伯克利国家实验室 2020 年调查访问了一批风电专家,他们预计,到 2035 年,风能生产成本将下降 17% 至 35%,到 2050 年将下降 37% 至 49%。这对世界发展而言是一个大好消息,而这一进步在很大程度上是由更大、更高效的风机推动的。伯克利实验室的专家预计,到 2035 年,部分海上风机的发电容量将达到 17 兆瓦。
海上风机将成为未来几十年增长的最大驱动力,而它们的运作离不开自动润滑系统。“对于任何发电容量大于 2 兆瓦的设备,润滑系统是标准配置,并且是任何海上设备的必备配置,”Bertelmann 说道。“毕竟,你不可能开车去润滑海上的设备。”
Bertelmann 继承了他父亲的衣钵,在他 37 年的职业生涯中一直在润滑领域工作。今天,他和妻子一起开车经过当地的一个风电场,他指给妻子看正在运作的不同类型的风机,他感到很自豪。“有很多不同的品牌,它们都是 Groeneveld-BEKA 的客户,”他说道,“我们正在通过这种方式提高全球发展的可持续性,这让我感到自豪。”
阅读更多,了解铁姆肯公司的产品创新如何支持风能对全球能源生产产生变革性影响。
Last Updated: 2021/09/22
Published: 2021/09/16