Responsabilità
Efficienze basate sui dati per il pianeta e la linea di fondo
Quando Chriss Scott ha iniziato a lavorare in Timken come analista ambientale, salute e sicurezza (EHS) nel 2019, il suo manager l’ha mandata a fare un tour di diverse strutture Timken. Voleva che familiarizzasse con la famiglia di prodotti Timken, incontrasse i contatti con cui avrebbe lavorato e iniziasse a capire come si comportano gli elevati standard EHS di Timken nell’area di produzione.
Scott ha colto l’opportunità. Voleva far parte di un team EHS che ha portato i suoi sforzi al livello successivo, con l’impegno a livello aziendale e l’etica di trattare l’EHS come molto più di una questione di controllo delle caselle normative.

Chris Scott
Analista senior – EHS, VP – Toastmasters, studente MBA
Persona che ammiri: la professoressa universitaria, la dottoressa Stacy Willett.
Attività di volontariato: gare CrossFit che raccolgono fondi per combattere la tratta di esseri umani
Ossessione fuori dal lavoro : essendo un musicista, suono la batteria da oltre 16 anni.
Consiglio : “Cerca sempre di fare di più. Non aver paura di andare oltre”.
“Vedere le aziende lavorare per ridurre la loro impronta e realizzare prodotti che supportano l’energia rinnovabile è importante per la mia generazione e per quelle che seguiranno”.
Portare la tecnologia più recente in EHS
Il dipartimento EHS aziendale di Timken supporta i team di produzione in tutto il mondo e viaggia in tutto il mondo per garantire che le strutture Timken rimangano conformi. Oggi, in qualità di analista senior, Scott valuta i dati prodotti da quelle visite e lavora per aumentarne l’accuratezza, la visibilità e l’utilità.
“Amministro il nostro sistema software EHS”, dice. “Mentre il mio team è fuori a raccogliere informazioni, inserisco i loro dati e riferisco cosa sta succedendo da un quadro più ampio”.
Il sistema EHS di Timken include un modulo che raccoglie i risultati dell’audit, notifica le parti appropriate, assegna le azioni correttive e ne traccia il completamento. Include anche un calendario di conformità, che raccoglie gli obblighi di conformità di ciascuna struttura in un unico punto. “Il calendario ci aiuta a garantire che nessun compito importante venga meno, nel caso in cui il punto di contatto principale non fosse disponibile”, afferma Scott.
Supportare il benessere degli associati monitorando costantemente gli incidenti
Gli incidenti e gli infortuni sono una preoccupazione primaria in ogni azienda, quindi il primo grande progetto di Scott è stato quello di implementare un sistema globale di gestione degli incidenti. “Avevamo bisogno di un modo per tenere traccia degli incidenti all’interno dell’azienda e fissare obiettivi a fronte di ciò, in modo da poter avanzare miglioramenti che mantengano le nostre persone al sicuro e mantengano l’efficienza delle nostre linee di produzione”.
Il nuovo sistema globale fornisce un formato di raccolta dati coerente per supportare 83 strutture utilizzando otto lingue. Ora, Scott può confrontare i tassi di incidenti e infortuni in strutture simili in tutto il mondo, consentendo al team EHS di condividere le migliori pratiche più facilmente e di migliorare continuamente.
Ergonomia: dove la creatività incontra la prevenzione degli infortuni
Scott aiuta anche il team a raccogliere dati più accurati nell’area dell’ergonomia. Nel 2019, il team EHS ha iniziato a testare un software di valutazione del rischio ergonomico che utilizza l’intelligenza artificiale per calcolare i punteggi di rischio in modo rapido e più oggettivo rispetto ai metodi di valutazione precedenti.
Scott ha testato il software in un impianto di cuscinetti negli Stati Uniti, con risultati impressionanti. “Abbiamo ridotto dell’80% i tempi di valutazione”, afferma. Nel novembre 2021, il team ha lanciato il software in tutte le strutture Timken, quindi ora tutti i coordinatori EHS possono usarlo.
L’aggiornamento rende la competizione annuale annuale di Timken sull’ergonomia, evidenziata nella barra laterale, ancora più interessante e accessibile. “Partecipano team di diversi gruppi funzionali e regioni in tutto il mondo”, afferma Scott. “Diventano davvero creativi con le loro proposte e l’annuncio del vincitore è qualcosa che attendo con impazienza ogni anno”.
Stabilire e raggiungere obiettivi di reale impatto ambientale
Oltre a garantire e migliorare la sicurezza, Scott sostiene anche la riduzione al minimo dell’impatto ambientale dell’azienda.
“Ora che stiamo tracciando i dati in modo più coerente, siamo meglio attrezzati per indirizzare l’uso di acqua ed energia per creare strategie che riducano i rifiuti e le emissioni di gas serra”, afferma Scott. “Il nostro rapporto sulla responsabilità sociale d’impresa fornisce una buona base di riferimento su cui misurarci. Fa luce su ciò di cui siamo capaci”.
“Vedere le aziende lavorare per ridurre la loro impronta e realizzare prodotti che supportano l’energia rinnovabile è importante per la mia generazione e per quelle che seguono”, afferma Scott. “Sappiamo che saremo drasticamente colpiti dai cambiamenti climatici”.
“Far parte di un team che aiuta a far progredire il vero cambiamento nell’organizzazione e nel mondo, è qualcosa che è davvero importante per me”.
Scopri di più sull’impegno di Timken nei confronti delle pratiche ambientali, sanitarie e di sicurezza.
Last Updated: 2022/10/14
Published: 2022/02/24