Valeur de la réparation des roulements pour les opérateurs d’équipements mondiaux

Dans l’économie mondiale compétitive d’aujourd’hui, les entreprises industrielles cherchent toujours à optimiser les chaînes d’approvisionnement, à gérer les coûts et à utiliser les ressources de manière efficace. Beaucoup se tournent vers la réparation des roulements comme une alternative intelligente et durable à l’achat de nouveaux roulements.

Jay Alexander, directeur commercial chez Timken Power Systems, explique comment les solutions de réparation et de remise en état des roulements Timken aident les clients à prolonger la durée de vie des roulements pour une efficacité opérationnelle et une durabilité accrues.


« Nous avons réparé de nombreux roulements plusieurs fois au fil des décennies et prolongé leur durée de vie de plus de 50 ans. C’est une valeur réelle, qui permet à nos clients de rester compétitifs et à nos entreprises de grandir ensemble. »,

Jay Alexander, directeur commercial chez Timken Power Systems.

vertical space added

Utilisés pour résoudre des défis complexes grâce à des capacités
allant de la production d’énergie et d’acier au transport ferroviaire et aux infrastructures, la plupart des roulements industriels de haute technologie peuvent fonctionner de manière fiable pendant une décennie ou plus avec un entretien de routine approprié. Une fois qu’ils atteignent la fin de leur cycle de vie prévu, leur remplacement peut être compliqué par des facteurs tels que des budgets serrés et des délais d’approvisionnement en nouveaux roulements.

Parfois, les roulements qui ont fonctionné encore plus longtemps peuvent être difficiles à remplacer sans ingénierie inverse pour concevoir un nouveau remplacement.

La réparation est une alternative qui aide les exploitants d’équipements industriels à rester compétitifs. Les capacités de Timken en matière de réparation et de reconditionnement des roulements industriels permettent aux clients de bénéficier de niveaux de service adaptés à leurs besoins, allant du nettoyage et de l’inspection mineurs des roulements à leur remise en état complète. Selon M. Alexander, Timken est bien adaptée à la réparation des roulements en raison de sa rigueur technique et de son intégration verticale.

L’installation de réparation de roulements ultramoderne de Timken possède quatre décennies d’expertise en matière de remise à neuf et est certifiée chaque année selon les normes de qualité Timken.

« Lorsque nous remettons à neuf un roulement, nous le soumettons à des processus similaires à ceux que nous utilisons pour fabriquer de nouvelles solutions de roulements – en utilisant des machines-outils ultramodernes, des jauges et des normes de qualité qui ne sont pas disponibles dans la plupart des ateliers d’usinage », a-t-il déclaré. « Les clients bénéficient d’une réparation garantie par un leader mondial des roulements. »

Autre particularité : Les opérations de réparation Timken prennent en charge la plupart des marques mondiales de roulements, et pas seulement Timken®.


Services de réparation de roulements Timken®
Réduisez les coûts. Améliorer les performances et la durabilité.

TYPE 1
Re-certifier les ensembles de roulements nettoyés, examinés, mesurés pour la vérification des jeux internes, inspectés, conservés et emballés.
TYPE 2
Remettre en état les ensembles de roulements nettoyés, examinés, polis, rodés ou écrasés pour éliminer les défauts de surface mineurs (principalement la rouille ou la corrosion), mesurés pour la vérification des jeux internes, inspectés, préservés et emballés.
TYPE 3
Remettre à neuf les ensembles de roulements nettoyés, examinés, les chemins de roulements réaffûtés, les nouveaux jeux de rouleaux et les composants principaux fabriqués et remplacés au besoin, les jeux internes réinitialisés, inspectés, conservés et emballés.

S’adapter aux exigences d’utilisation changeantes

Les solutions de réparation de roulements industriels Timken sont particulièrement vitales dans les industries où la disponibilité est cruciale. En plus de réduire les délais d’environ de la moitié, le choix de la réparation permet aux clients d’accéder à l’expertise en matière d’ingénierie et de fabrication.

« Nous aidons souvent à modifier les roulements pour répondre à de nouvelles exigences de performance en ajustant les jeux internes, en ajoutant des revêtements ou en changeant les matériaux », a déclaré M. Alexander. « Cela permet aux clients d’utiliser les stocks obsolètes qu’ils ont déjà sous la main ou de résoudre des problèmes de performance spécifiques qui se posent. »

Par exemple, un producteur d’aluminium qui fournit aux constructeurs automobiles des matériaux pour les panneaux de carrosserie a reçu des plaintes concernant des vagues visibles dans les panneaux une fois qu’ils ont été peints. Les ingénieurs de Timken ont suggéré d’améliorer la conception des roulements existants afin d’éliminer les problèmes de vibration dans le processus de fabrication de l’aluminium. L’un des facteurs consistait à modifier le coefficient de vibration des roulements, ce qui a été fait grâce à un meulage de précision effectué par les experts en réparation et en remise à neuf de Timken. Le problème a été rapidement résolu, ce qui a permis au producteur d’aluminium et à ses clients du secteur automobile de reprendre le cours de leurs activités.

Dans un autre exemple, Timken a remis à neuf des roulements vieux de 70 ans pour un pont mobile dans le nord-est des États-Unis. Fabriqués à l’origine par Timken, les roulements n’étaient plus remplaçables par la production standard. Les experts de l’entreprise ont reconstruit les 16 roulements d’origine, en appliquant des géométries internes améliorées, pour répondre aux exigences du 20eet du 21esiècle.

Ajouter de la valeur grâce à l’innovation, la durabilité et l’expertise
Jouissant du privilège de voir des milliers de roulements à la fin de leur cycle de vie initial, l’équipe de réparation des roulements Timken partage ses résultats avec l’équipe de recherche et développement et les experts en ingénierie de Timken. Lorsque des problèmes systémiques sont identifiés (tels que des défauts dans les conceptions des concurrents ou des schémas d’usure récurrents) ils utilisent ces informations pour développer de nouvelles solutions et des options de conception pour les clients qui achètent de nouveaux produits.

Et si la réduction des coûts et des délais d’exécution motive généralement les décisions d’achat des clients, la réparation des roulements les aide également à réduire les déchets et leur empreinte écologique tout au long de leur chaîne d’approvisionnement et du cycle de vie de leurs équipements. La réparation et la refabrication permettent d’éviter la mise au rebut, de prolonger la durée de vie des produits et de réduire la consommation d’énergie en réutilisant les composants essentiels des roulements. En réutilisant les bagues et autres composants, ils peuvent éviter une grande partie de l’énergie nécessaire à la production d’un nouveau roulement.

Lorsqu’il s’agit de livraison, les réparateurs de roulements industriels Timken sont souvent mieux équipés pour respecter les délais de livraison grâce à des processus efficaces, à de vastes capacités de fabrication dans leurs opérations de réparation et à une main-d’œuvre hautement qualifiée et polyvalente qui, comme M. Alexander, travaille chez Timken depuis suffisamment longtemps pour voir des roulements spécifiques traverser plusieurs cycles de vie.

« Nous avons réparé de nombreux roulements plusieurs fois au cours des décennies et prolongé leur durée de vie de plus de 50 ans », a-t-il déclaré. « Il s’agit là d’une véritable valeur ajoutée – celle qui permet à nos clients de rester compétitifs et à nos entreprises de se développer ensemble. »


L’expertise approfondie de Timken en matière d’inspection, de réparation et de remise à neuf des roulements permet aux clients d’améliorer la durée de vie et les performances de leurs équipements dans tous les secteurs. Découvrez comment les experts en réparation de l’entreprise permettent aux avions essentiels de continuer à voler et aident les opérateurs ferroviaires à limiter leurs coûts et leur empreinte environnementale.