中国上海, 2015年5月 28日—铁姆肯公司(NYSE:TKR; www.timken.com.cn)位于江苏省无锡市的工厂近日荣获无锡市政府授予的节能先进企业称号。该称号旨在表彰企业在节能减排方面做出的突出成绩,以及在助力无锡市实现绿色城镇化建设目标过程中的杰出贡献。
铁姆肯公司无锡工厂长期坚持可持续发展理念,以国际领先的节能减排标准对工厂设施进行建设和改善。例如,2013年3月至2014年5月,该厂共投入近115万元对工厂照明灯具进行升级,将各车间总计1869套450瓦金属卤化灯及行政办公区域的3237支T8日光灯管更换为6894支45瓦的E.HF高频直管荧光灯和3237支9WT8型LED灯,带来年节约电量478万千瓦时的显著效果,相当于1600户普通家庭一年耗电的总和。
此外,无锡工厂还装备了高品质的热回收装置,通过对空压机产生的废热回收利用,最大限度地利用废热于洗浴用水、酸洗间用水、中央空调加热及除湿等,从而减少蒸汽使用量。通过改造,洗浴及酸洗间所用热水可全部由空压机热能回收所得,不仅保证了24小时热水的供应,水流量的稳定性及水质都得到了提高。同时由于以回收蒸汽替代了原加热辅助设备,维护成本明显降低。该项目于2014年年中完成后,全厂平均月蒸汽用量与之前相比降低了40%,处行业领先水平。
在当前全球资源日益短缺、环境保护问题突出的大背景下,中国的城镇化建设需要思考新的命题,解决更具可持续性的发展需求。这一方面需要不断改变现有粗放型发展模式,以创新思维寻求社会经济的和谐发展;另一方面也要求各地区要注重保护和修复自然环境,提升对自然资源的使用效率,减少对环境的负面影响。在这样的目标驱动下,无锡作为中国经济发展中占居潮头位置的长三角地区的典型代表努力尝试更先进的城镇化发展路径,力求在中国城镇化浪潮中引领绿色潮流。这个过程中,除了当地政府的出色领导与管理外,以铁姆肯公司为代表的企业成员也通过自身努力做出了切实贡献。
“节能减排,促进可持续发展是企业义不容辞的社会责任。”铁姆肯公司无锡工厂总经理包政表示,“秉承铁姆肯公司全球和在华的经营理念,我们长期致力于践行企业社会责任,力求与我们所工作和生活的社区实现共同的强大。”
在铁姆肯公司在华的其他制造基地,这方面的努力和成绩也不胜枚举。如位于湖南湘潭的风电轴承合资工厂,建厂之初就采用世界先进的能源与设计先锋(LEED)环保标准作为建筑设计依据,并获得该标准的金奖认证。位于四川成都的航空和精密轴承工厂则通过对其屋顶空气处理单元、冷却水泵、冷冻水泵和冷却液泵安装变频器的节能改造减少了这些生产设备一半以上的用电量,相当于每年节电50万千瓦时。而山东烟台工厂也通过对其热处理设备的技术改进以及对现场化学品滴漏的控制和管理等措施在2014年实现了年化学品消耗量减少20吨的节能绩效。
积水成渊,积沙成塔。从节能高效的轴承产品到各地低碳绿色的生产基地,铁姆肯公司始终不遗余力,凭借不断取得的成果为推进中国绿色城镇化建设做出贡献。
###