責任感
より持続可能な未来を作る
ティムケンの専門知識は、出力密度が高い軸受で電気自動車の効率を改善すること精密な動作制御ソリューションで 太陽光発電を可能にする数の持続可能性をもたらす技術に貢献しています。しかし、同社の環境への取り組みは、世界中にある当社の製造業務から始まります。
そこでは、ティムケンの技術的に問題解決をする能力が、より持続可能な生産施設をより効率良く運営し、より健康的な地域を支援するのにも役立っています。ポーランドのソスノビエツにある、ティムケンのEHS(環境、健康、安全)システムのマネージャーであるマリウス・マズールが、彼の工場にある革新的な空気圧縮機が、製品の製造、建物の暖房、温室効果ガス排出量の削減にどのように役立つかを説明します。
「基本的に、空気圧縮機によって生成された熱を捕らえて、寒い季節にはそれを施設全体に送るのです」と、マズールは言います。彼は17年前に品質オペレーターとしてティムケンに入社し、品質および施設を管理してきました。「これにより、暖房から発生する温室効果ガスの年間排出量が17%削減されます。」

施設エンジニアのトマス・ プニャク、EHSシステムマネジャーのマリウス・マズール、メンテナンス技術者のアンドレイ・ヴォトールは、工場全体に送られる温水を回収するシステムを調べます。
「私たちは環境と経済を同様に見るのです。私たちは、より環境に優しく、より少ない資源を使い、施設全体でより効率的に運営することを実現しています。小さな改善が積み重なると、当社の施設、地域、環境に大きな違いをもたらします。」
マリウス・マズール
EHSマネージャー
機器によって生成される「十分すぎる熱エネルギー」
ティムケンは、企業の社会的責任を果たし、当社の専門知識をもって環境を積極的に管理したいという願望により、最新プロセスと機器の革新を通じて、製造業が環境へもたらす影響を世界的、および地域的にも削減するソリューションを推進してきました。
ティムケンのソスノビエツ施設は、空気圧縮機は重要な役割を果たし、さまざまな軸受製造プロセスで使用される電力機器を支えます。当初、同施設の設備の大きな出力をサポートするために、水冷式空気圧縮機を使ってきました。
よって、水と電気を節約する、より優れた効率をもたらす、革新的な空気圧縮機が生まれたのです。これを受けて、施設のチームは、空気圧縮機の使用方法を再考し始めました。建物の暖房に代替システムを使用できるか?電気と水の使用量を減らすことができるか?より効率的に運用できるか?これらすべての質問に対する答えは「もちろん」でした。
数ヶ月前、ソスノビエツの施設は、水冷式空気圧縮機から高度な空冷式空気圧縮機に切り替えました。これらのユニットは、冷却に、水ではなく空気を使用し、その過程でかなりの熱を発生させます。空冷回路は、ファとラジエーターで熱風を減らします。その後、熱は回収され、持続可能で経済的な暖房として、建物全体に送られます。
「当社の新しい空冷式空気圧縮機は、すべての人を暖かくするのに十分な熱エネルギーを生成します」とマズールは言います。「実際に、従業員が温度を下げるように頼んでくることもありました。それは本当にポジティブな反応だと思います。」
グリーンエネルギーで、より効率的な製造
この水冷式から空冷式への切り替えにより、使用電力が減り、年間の現場での二酸化炭素排出量がさらに削減されるようになりました。また、新しい空気圧縮機は製造効率の向上に貢献します。
以前の水冷式のように一か所に設置されるのではなく、3つの空冷式ユニットがそれぞれ動作し、50,000平方メートルの施設全体の3つの異なる区域に機器に電力を供給します。この分散化により、1つの区域で空気圧縮機と機器が稼働停止になっても、ほとんどの製造プロセスが続行されます。
この取り組みが非常に成功したため、ティムケンは、他の場所でもエネルギー消費と温室効果ガス排出を削減するために、これを実装することを楽しみにしています。
漸進的な改善がもたらす大きな影響
現在、ソスノビエツの施設では、工場の暖房に使用されない過剰な熱エネルギーで水を温め、手を洗ったり掃除のための温水として、衛生面で使用しています。2020年には、施設はこのために200ギガジュールのエネルギーを使用していましたが、昨年は11ギガジュールしか使用しませんでした。
他の最近の取り組みには、発光ダイオード(LED)照明への切り替えや、電気効率を高めるための冷却ステーションポンプのアップグレードが含まれているとマズールは述べます。
「私たちは環境と経済を同じ観点から見ます」と彼は言います。「私たちは、より環境に優しく、より少ない資源で、より効率的に施設を運営できるようになりました。小さな改善を積み重ねると、私たちの施設、地域、環境にも大きな違いをもたらします。」
世界のティムケンのEHSチームは、地元の製造施設と協力してデータ収集と分析を行い、当社の高EHS基準が実際にどのように機能しているかを完全に把握します。もっと詳しく知るには こちら。
Published: 2022/05/11