ワジークレーン。 大きなことを実現する。

製品

ワジークレーン。 大きなことを実現する。

製造およびテスト環境で数十億ドル規模の機器を持ち上げて操作するには、精密なオーバーヘッドマテリアルハンドリングシステムが必要です。 Timken PowerSystemsの一部であるWazeeCraneは、SierraNevadaDreamChaser®宇宙船を含む重要な宇宙船や衛星のメーカー向けにこれらのシステムを定期的に設計しています。

「私たちが提供するソリューションは、通常、フックの反対側に数十億ドルの機器を備えています」と、WazeeCraneのゼネラルマネージャーであるSteveAndrewsは述べています。 「私たちは複雑で安全性の高いソリューションを開発しています。他の企業がそれらの機会を敬遠する場合、彼らは絶対に私たちの操舵室にいます。」

シエラネバダドリームチェイサー®宇宙船

宇宙システムと国家安全保障および防衛技術の革新者であるシエラネバダコーポレーション(SNC)は、次世代の宇宙ユーティリティビークルの開発に約10億ドルを投資しました。

NASAは、宇宙飛行士と貨物を国際宇宙ステーションにシャトルするためのマルチミッション宇宙船として設計されており、2021年9月から貨物の使用を承認しました。 いつ宇宙ステーションから地球上のNASAラボに科学サンプルを返す、ドリームチェイサーは、宇宙カプセルが現在採用しているより衝撃の強い落下ではなく、滑走路への穏やかな航空機タイプの着陸を提供します。

ドリームチェイサーの複合ボディを製造したロッキードマーティンは、製造と組み立てのさまざまな段階で構造物を持ち上げて操作するために、セミカスタムのWazeeオーバーヘッドクレーンを設置するようにWazeeCraneに依頼しました。 SNCの写真提供。

NASAは、機密性の高い研究貨物を数日ではなく数時間以内に地球に輸送するために、SNCに2〜25億ドルを支払うと見積もっています。 SNCの宇宙探査システム担当上級副社長であるスティーブンリンジーは、それがドリームチェイサーを構築する主な理由であると述べています。

「それは私たちにとってすべての科学です」と彼は言います。 この航空機は本質的に宇宙の科学ステーションとして機能し、「軌道上で行われた研究に損害を与えないように、穏やかで低gの環境で」その科学を返すことができます。

ドリームチェイサーの製造には、同量のフィネスが必要です。 Wazee Craneは、独自のオペレーターインターフェースや可変速度制御などの機能を含むように、事前に設計されたクレーンをカスタマイズしました。 これらの機能により、制作チームはドリームチェイサーを非常にゆっくりと動かすことができるため、動きはほとんど知覚できません。 宇宙船が揺れたり揺れたりしないようにすることは、宇宙船の完全性とチームの安全性の両方を維持するために不可欠です。

特別なWazeeリフティングフレームにより、チームはドリームチェイサーを水平および垂直の位置に持ち上げることができるため、あらゆる角度から作業できます。

「私たちはロッキードマーティンと幅広く提携して、機器への巨額の投資を保護するためのフィクスチャソリューションと一連の制御を完成させました」とアンドリュース氏は言います。 「ロードセンシングからレーザーポジショニングまで、私たちは人々が常にクレーンと関連付けるとは限らない高度な技術的ソリューションを提供することを目指しています。私たちの能力はまれです。」

米国海洋大気庁(NOAA)衛星

Wazeeクレーンは、地球の大気観測を行うロッキードマーティン製の米国海洋大気庁(NOAA)GOES-R衛星のシステムモジュール(脳)とコアモジュール(本体)を統合します。 Wazeeは、衛星を含む高価で高度に技術的な航空宇宙アプリケーションの頼りになるプロバイダーです。 ロッキードマーティンの写真提供。

国立再生可能エネルギー研究所(NREL)研究所

米国の国立再生可能エネルギー研究所(NREL)は、ダイナモメーターラボでWazeeオーバーヘッドクレーンを使用しています。このラボでは、タービンのローターとブレードを強力なモーターに置き換えることで、最大5メガワットの風力タービンドライブトレインの研究検証を行っています。 天井クレーンとホイストは、重量が150,000ポンドのテスト風ナセルの設置と交換に役立ちます。 以上。 NRELとDOEの写真提供。