Menu

つながる力

ベアリング業界を率いるティムケンは、2016年に優れたカップリングと自在継手のメーカーであるLovejoyを綿密に精査し、買収しました。両社は産業機器をより効率的に、そして確実に動かす技術的なリーダーとして、100年以上の経験を有しています。

今日、Lovejoyは、風力エネルギーを含む主要な産業に価値を提供する、幅広い送電部品からなる複数のティムケンブランドの1つです。

風力タービンがより大きく、より複雑になるにつれて、ティムケンの送電ソリューションは、設計者が機器の性能を向上させ、風力エネルギーをより経済的に運用するのを助けます。Lovejoyは、トップタービンメーカーと協力して、駆動列の効率を高めています。

Lovejoyの社長で、ティムケンに14年間勤続する古株のランス・ケリーは、タービン設計者とLovejoyとの技術的な協力は、ティムケンが高性能の軸受をタービンギアドライブと主軸に統合する作業の自然な延長であると言います。

「これは、機器設計者がティムケンと仕事をするときに起こる、相乗効果の素晴らしい例です」とケリーは述べます。「私たちは、タービンの長い設計サイクルを通じてさまざまな技術的課題に取り組むことができる単一のパートナーです。」


「これは、機器設計者がティムケンと仕事をするときに起こる、相乗効果の良い例です。私たちは、タービンの長い設計サイクルを通じてさまざまな技術的課題に対処できる単一のパートナーです。」  」

ランス・ケリー
ティムケンのLovejoy社長


主軸

  • 耐摩耗性SRB
  • TDI円すいころ軸受のアップグレード
  • 潤滑システム

カップリング

  • Lovejoy高速カップリング

ギアボックス

  • 軸受のアップグレード
  • H&Nサービス

発電機

  • H&Nによる再構築
  • 絶縁ベアリング

より信頼性の高い電力のためのカスタムの風力用カップリング

カップリングには2つの機能があります。シャフトを接続して荷重を伝達し、軸心ずれを管理してシステムを保護し、駆動列の寿命を延ばすことです。風力タービンでは、ギアボックスの出力シャフトを駆動発電機に接続するために使用されます。

Lovejoyは、世界を率いるタービンメーカーが製造する新しい陸上風力タービンを支えるカスタムカップリングを開発しました。軽量カップリングは、設置中の高い静的荷重を管理し、強風のときの大きな動荷重にも耐えます。また、カップリングに有害な電流が流れるのを防ぐための電気的絶縁機能も備えています。

製品管理者のマット・バゲットによると、Lovejoyが他とは違うのは、部署を超えて研究開発に取り組む協力的な態勢と、顧客の技術相談に徹底的に取り組むことです。

「Lovejoyは、技術仕様と改善のためにタービンメーカーと密に協力して、使用のためにカスタマイズされたソリューションを作ります」とバゲットは述べます。「この次世代カップリングは、既製の部品よりも優れた性能を発揮するように設計されています。」

その背後でLovejoyは、アプリケーションのモデリングと設計方法について、米国とインドのティムケンの研究開発(R&D)と協力しました。

Lovejoyは常に革新的であり、現在、別のティムケンの事業部であるPT Techと協力して、システムを機械的過負荷から保護する統合トルクリミッターを備えた風力用カップリングを開発しています。これにより、システム内の過度のトルクによるカップリングの障害が少なくなるため、ユーザーにとっては、より信頼性の高い電力になります。これは、速度と負荷状態が変わる風力発電ではよくある問題です。

将来の陸上および水上での使用向けにさらに大型のタービンが開発され、メーカーたちが独自の駆動列の構造を進化させる中、Lovejoyは、そのカスタマイズ可能な統合カップリングが、新しい性能の基準となることを期待しています。

エンドツーエンドの持続可能性を支援

当社の 風力ベアリング技術のように、電力伝送におけるティムケンの進歩は、事業としても、再生可能なエネルギー源としても、風力エネルギーの持続可能性に大きな影響を及ぼしています。

ティムケンは、タービンメーカーと協力してより持続可能な設計に取り組むだけでなく、ベアリングからカップリングや、自動潤滑システム効率を高めるソリューションを販売後にも提供しています。

「風力発電所のオペレーターは、最大の稼働時間で確実に稼働する持続可能な運用を望んでいます」とケリーは述べます。「私たちは、機器がオペレーターに届く前に、タービン建設者の仕様を満たすかそれを超える設計を提供し、これらの成果が出ることを確実にします。」

「技術的な観点から私たちが行うことはすべて、使用時の効率と信頼性の向上を目標としています」とケリー氏は続けます。「風力タービン開発者の生産性を向上させると、顧客とエンドユーザーに価値をもたらします。」


ティムケンのエンジニアたちが、世界で最も強力な風力タービン造り出したかの詳細をご覧ください。