Efficienza
Progettazione di cure migliori per il paziente
La tecnologia del movimento lineare supporta i progressi nel settore sanitario
I progressi in ambito di tecnologia medica stanno trasformando l’assistenza sanitaria. Dai complessi sistemi di imaging che identificano le fratture, ai sistemi chirurgici che riparano gli arti, alle apparecchiature per l’allenamento alla deambulazione che facilitano il recupero, queste innovazioni stanno migliorando la condizione umana. Le soluzioni di movimento lineare Rollon supportano molte delle macchine che diagnosticano, curano e riabilitano i pazienti, migliorando ed estendendo la qualità della vita.
Gli ingegneri Rollon utilizzano la loro esperienza tecnica in questo campo per migliorare il comfort del paziente, semplificare il lavoro degli operatori sanitari e migliorare l’efficienza negli ospedali e nelle cliniche.
“I tecnici delle apparecchiature hanno costantemente idee brillanti su ciò che è possibile fare a sostegno di migliori cure e pratiche mediche”, ha affermato Jörg Lillpopp, direttore vendite e ingegneria di Rollon, un marchio di Timken Company. “Quello che forniamo è una profonda conoscenza e un vasto portafoglio di soluzioni personalizzabili che possono trasformare queste idee in realtà in tutti gli aspetti della cura del paziente”.
“I tecnici delle apparecchiature hanno costantemente idee brillanti su ciò che è possibile fare a sostegno di migliori cure e pratiche mediche. Ciò che forniamo è una profonda conoscenza e un vasto portafoglio di soluzioni personalizzabili che possono trasformare queste idee in realtà in tutti gli aspetti della cura del paziente”.
Jörg Lillpopp
Direttore vendite e ingegneria, Rollon
Maggiore comfort durante l’imaging medico
Nell’ultimo decennio l’imaging medico è progredito per acquisire immagini più accurate. Ciò si traduce in un rilevamento precoce delle complicanze, in diagnosi più accurate e in una minore necessità di interventi chirurgici esplorativi.
La tecnologia Rollon aiuta a spostare i pazienti in posizione durante i raggi X, la risonanza magnetica e l’imaging di medicina nucleare. Questi strumenti diagnostici rilevano patologie dalle fratture ossee al cancro. Poiché i pazienti possono provare dolore, stress o entrambi durante questi test, mantenere la calma è una priorità assoluta.
Alcune macchine per risonanza magnetica utilizzano il sistema Easyslide di Rollon, che migliora il comfort del paziente attraverso un movimento fluido e silenzioso. Il sistema avvantaggia i tecnici dell’imaging medico. La durata e la facilità di movimento aiutano i tecnici a posizionare correttamente i pazienti di tutte le dimensioni e l’affidabilità e la longevità dell’apparecchiatura contribuiscono alla diagnosi di più pazienti in modo efficiente.
I sistemi di movimento lineare Rollon® sono costituiti da cuscinetti a sfere con gabbia che scorrono all’interno di guide lineari in acciaio trafilato a freddo. I cursori all’interno delle guide assicurano un sistema eccezionalmente compatto per ridurre le dimensioni della macchina di imaging. Nella produzione, Rollon può applicare finiture superficiali come la nichelatura alle piste per una maggiore capacità di carico e durata.
La combinazione di trattamenti superficiali e i diversi tipi di materiali per ottimizzare i sistemi differenziano Rollon da altri fornitori di soluzioni di movimento lineare. “Siamo unici, ed è ciò che è necessario per servire questo settore”, ha affermato Lillpopp. “I clienti delle apparecchiature mediche prevedono requisiti tecnici specifici e hanno le proprie preferenze, e il 100% di ciò che innoviamo è in qualche modo personalizzato”.
La risonanza magnetica (MRI) produce immagini tridimensionali dei sistemi interni dell’organismo per rilevare e diagnosticare malattie e monitorare i progressi del trattamento. Il sistema Easyslide di Rollon supporta il movimento silenzioso e lineare dei pazienti nella macchina per i test non invasivi. Osservate altra tecnologia Rollon in movimento.
Interventi più facili e più sicuri
Nelle sale operatorie di tutto il mondo, le apparecchiature chirurgiche all’avanguardia sono ora dotate di maggiore tecnologia, ma anche di più monitor e cavi di alimentazione. I fornitori di attrezzature ora collegano tutto il possibile ai bracci montati a soffitto realizzati con attuatori lineari Rollon® in modo che il personale abbia più spazio per lavorare e posizionare in modo efficiente gli strumenti durante le procedure.
Questo crea sfide tecniche uniche. Rollon deve garantire che i pazienti siano protetti da fattori meccanici che potrebbero compromettere il loro intervento chirurgico, come particelle contaminanti o perdite di lubrificazione.
Gli attuatori lineari Rollon sono ideali per i sistemi di camere bianche che consentirebbero il movimento evitando che le particelle vengano scaricate nella stanza. Le unità a cinghia includono sistemi di aspirazione che aspirano le particelle rilasciate durante l’uso del sistema e le indirizzano alle aree di filtrazione dell’aria.
La lubrificazione è essenziale in questi sistemi per prevenire l’usura, ma deve essere ridotta al minimo. Gli ingegneri Rollon progettano gli attuatori affinché funzionino con volumi molto bassi di grasso o olio, appena sufficienti per stabilizzare l’applicazione, eppure non in grado di generare perdite.
Gli attuatori lineari Rollon sono ideali per i sistemi di camere bianche che consentirebbero il movimento evitando che le particelle vengano scaricate nella stanza.
Una migliore esperienza di riabilitazione fisica
Supportati da Rollon, i progressi della tecnologia di riabilitazione avvantaggiano i pazienti che imparano a camminare di nuovo. I dispositivi riabilitativi odierni utilizzano la robotica che si adatta alla statura fisica, alle condizioni e alla gravità dei pazienti e riducono i tempi di installazione tra un appuntamento e l’altro. I pazienti ricevono cure più personalizzate che incoraggiano un’andatura naturale e progressi più rapidi. Ricevono anche maggiore tempo netto di terapia con i fisioterapisti.
Nelle apparecchiature per l’allenamento della deambulazione assistite da robot, i braccioli mobili utilizzano sistemi di guide telescopiche che consentono ai pazienti di salire sulla macchina. Il movimento del piede della macchina utilizza anche sistemi di binari che supportano il movimento in avanti e indietro del paziente mentre si esercita a camminare.
Il cuore della macchina è un sistema di guida pelvica che sostiene la parte centrale del paziente e si muove su e giù seguendo la sua andatura naturale. All’interno, un attuatore Rollon facilita il movimento orizzontale regolare. L’attuatore sostiene il paziente e favorisce una sensazione di leggerezza. È una sensazione che protegge allo stesso tempo i pazienti da uno sforzo extra e dà loro fiducia nelle proprie capacità e progressi.
Preparare la strada per il futuro
Poiché la tecnologia avanza rapidamente in tutti gli aspetti dell’assistenza medica, l’impegno di Rollon nella co-ingegneria con i clienti contribuirà a innovazioni di successo con impatti globali. Un esempio è la chirurgia robotica remota, che renderà possibile per un chirurgo in un paese operare su un paziente che si trova a centinaia o migliaia di chilometri di distanza utilizzando apparecchiature collegate in rete. Questa capacità potrebbe ampliare l’accesso a cure mediche eccezionali nelle regioni più remote ed economicamente disagiate del mondo.
“Dal punto di vista meccanico, è stato testato ed è già possibile”, ha affermato Lillpopp. “L’industria sta semplicemente aspettando che le reti di dati diventino più stabili per supportarlo. Quando lo saranno, saremo pronti”.
Scoprite di più sulle funzionalità Rollon che supportano altre tecnologie all’avanguardia nel settore della produzione automatizzata, dei magazzini automatizzati di beni di consumo e degli e-bus ecologici.

Last Updated: 2022/03/7
Published: 2021/12/14