Inovação
Captura de movimento de vídeo: caminho rápido para eliminar riscos ergonômicos
Bob Scott, especialista em ergonomia da Timken, é conhecido na empresa por sua paixão pelo trabalho. “Quando Bob se juntou à equipe há 14 anos, os distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho (DORTs) eram um dos principais contribuintes para lesões na Timken”, disse Jamie Milobar, gerente global de EHS. “Aproveitando a experiência de Bob, construímos um programa de ergonomia sólido onde as instalações implementam soluções que previnem lesões, melhoram a eficiência – e muitas vezes economizam dinheiro.”
Recentemente, Scott introduziu uma maneira inovadora de identificar riscos ergonômicos: a nova tecnologia de captura de movimento capacita as equipes de fabricação no local com a capacidade de avaliar a segurança ergonômica de seus trabalhos e processos. Ao simplificar as avaliações ergonômicas, a tecnologia ajuda os funcionários da Timken a identificar atividades que podem causar lesões e a se proteger do desgaste dos estressores diários.
Conversamos com Scott sobre a natureza crítica de seu trabalho e por que a tecnologia de captura de movimento anuncia um avanço tão grande nesse campo.
“No final do dia de trabalho, todos queremos voltar para casa nas mesmas condições em que chegamos. Nossos programas e iniciativas ajudam a garantir que isso aconteça.”
Bob Scott
Especialista em Ergonomia
P: Como você entrou no campo da ergonomia?
Scott: Sou engenheiro industrial e de sistemas por formação, da qual ergonomia e fatores humanos são um ramo. Projetamos, melhoramos e otimizamos processos e sistemas para que funcionem com segurança e eficiência. No início de minha carreira, aceitei um cargo como engenheiro de ergonomia na General Motors e tive a sorte de ser orientado por alguns dos melhores ergonomistas do mundo.
Quando cheguei à Timken em 2009, desenvolvi e implementei um processo de ergonomia para todas as nossas instalações globais. À medida que o programa amadureceu, minha função cresceu para incluir o cumprimento das obrigações de segurança e conformidade e também a identificação e eliminação de riscos no local de trabalho.
P: O que é a tecnologia de captura de movimento de vídeo e como ela funciona?
Scott: A captura de movimento de vídeo permite que qualquer pessoa grave um vídeo de alguém executando uma tarefa e, em seguida, conclua rapidamente uma avaliação ergonômica. Usando inteligência artificial, a tecnologia analisa o vídeo e mapeia ângulos articulares problemáticos e avalia posturas inadequadas, frequências e durações de postura. O resultado é uma avaliação ergonômica de alta qualidade com uma matriz de risco que mostra o risco por parte do corpo e uma pontuação geral de prioridade de risco.
Sou ergonomista há muitos anos, e esta é a tecnologia mais empolgante que já vi em campo. Anteriormente, podíamos fazer captura de movimento apenas em um ambiente de laboratório usando sensores, wearables ou outros equipamentos. As avaliações de risco ergonômico eram demoradas, baseadas em papel e caneta, subjetivas e requeriam habilidades e experiência para serem concluídas.
P: Como ele está sendo usado nas instalações da Timken?
Scott: Com a captura de movimento de vídeo, qualquer pessoa pode fazer uma avaliação no local, sob condições reais de trabalho. Historicamente, mais da metade de todas as nossas lesões relacionadas ao trabalho na Timken são relacionadas à ergonomia, então eu sabia que essa ferramenta poderia ajudar a reduzir significativamente esses riscos.
Instituímos um programa piloto em 2021 e implementamos o software em todas as instalações da Timken em 2022. A resposta tem sido esmagadoramente positiva. Vimos uma redução de cerca de 80% no tempo de avaliação, o que libera tempo para o envolvimento dos funcionários e o trabalho conjunto para reduzir o risco.
Todas as instalações são obrigadas a avaliar pelo menos um trabalho por mês, e todo mês de agosto eles podem inscrever um projeto na competição Ergo Cup da Timken, que mostra as maneiras mais criativas e inovadoras pelas quais os funcionários estão reduzindo e eliminando riscos. Este ano, porque o processo é muito mais fácil de executar, espero ver mais entradas.
P: O que te inspira todos os dias?
Scott: Saber que o trabalho que fazemos melhora a qualidade de vida de nossos associados me faz amar o que faço. No final do dia de trabalho, todos queremos voltar para casa nas mesmas condições em que chegamos. Nossos programas e iniciativas ajudam a garantir que isso aconteça.

Usando a nova tecnologia de captura de movimento, os funcionários da fábrica da Timken em Chennai, na Índia, puderam identificar possíveis riscos ergonômicos e melhorar os processos.
Saiba mais sobre as atualizações de software que estão promovendo o compromisso da Timken com a saúde e segurança ambiental.
Published: 2022/10/12