Leadership
Alla guida del movimento lineare con selezione, tempi di consegna e strumenti digitali
Le aziende manifatturiere stanno diventando trasformiste. L’industria automobilistica, ad esempio, sta subendo oscillazioni nella domanda tra veicoli elettrici e a gas, costringendo a riconfigurare più frequentemente le fabbriche.
Queste fabbriche sono automatizzate, il che significa che i fornitori di movimento lineare come Rollon di Timken svolgono un ruolo importante, fornendo le unità di trasferimento robotico (robot transfer unit, RTU) per impieghi gravosi e i sistemi gantry che ampliano la gamma di robot di grandi dimensioni. Rollon si distingue dagli altri fornitori perché i suoi ingegneri possono personalizzare e distribuire tali sistemi in poche settimane, anziché mesi, in modo che i clienti possano riconfigurare le proprie fabbriche molto più rapidamente per stare al passo con i mercati in continua evoluzione.
Tuttavia, non si tratta solo di automobili, né di RTU e sistemi gantry. “Oggi molti settori industriali, tra cui apparecchiature mediche, semiconduttori, settore ferroviario, aerospaziale e movimentazione dei materiali, richiedono le soluzioni di movimento lineare personalizzate fornite da Rollon”, afferma Rüdiger Knevels, presidente di Rollon, “e spesso ne hanno bisogno in tempi rapidi”.
Per costruire una piattaforma di movimento lineare che serva la crescente clientela di Rollon, Knevels ha guidato l’espansione del suo portafoglio di prodotti per includere un’ampia gamma di componenti lineari, attuatori e sistemi, viti a ricircolo di sfere e unità rotative. Il team di Rollon integra ogni aggiunta in una piattaforma di prodotti modulare, un modello di business introdotto 20 anni fa, in modo che ogni cliente tragga vantaggio da una personalizzazione e da tempi di consegna brevi”
.Oggi abbiamo un’elevata flessibilità per fare tutto ciò che i clienti richiedono, che si tratti di una guida lineare personalizzata, di un sistema attuatore a tre assi o di una soluzione di sistema completamente attrezzata. Innoviamo per i nostri clienti e continuiamo a crescere”.
Rudi Knevels
Presidente, Rollon di Timken

Soluzioni complete per il movimento lineare con accesso digitale leader del settore
Rollon è entrata a far parte di The Timken Company nel 2018 e da allora è cresciuta notevolmente. Basandosi sui suoi inizi di operatore di nicchia che vendeva componenti lineari, ora funge da pietra miliare della piattaforma di movimento lineare in espansione di Timken.
Intelligent Machine Solutions (IMS) è entrata a far parte della piattaforma nel 2021, ampliando le funzioni del settimo asse di Rollon con le RTU per impieghi gravosi e i sistemi gantry che i clienti di fabbriche e magazzini automatizzati oggi trovano indispensabili.
Nadella Group si è unita ad aprile 2023, ampliando la portata della progettazione del movimento lineare per impieghi gravosi su cui i clienti di Timken possono fare affidamento e ha portato con sé altri cinque marchi di prim’ordine. Shuton e Ipiranga producono viti a ricircolo di sfere ad alta precisione per applicazioni con carichi elevati. Durbal e Chiavette Unificate offrono teste a snodo, cuscinetti sferici, tiranti e giunti angolari e assiali.
Rosa Sistemi si è unita a ottobre 2023 e offre guide a rulli ad alta precisione, molto apprezzate dai clienti di macchine utensili, metrologia e apparecchiature mediche.

Oggi, Timken è un punto di riferimento per le soluzioni di movimento lineare personalizzate. La forza di vendita globale di Rollon supporta l’intera gamma di prodotti e presto i clienti potranno accedere al portafoglio completo di marchi sulla piattaforma digitale MyRollon. “Con MyRollon, i clienti possono identificare, selezionare e prendere le misure dei prodotti per le loro applicazioni senza ricorrere ai nostri tecnici”, afferma Knevels. “È una piattaforma enorme, che ci distingue come leader nel nostro mercato”.

Il futuro resta modulare, per i clienti più agili
L’espansione di Rollon e il suo futuro sono guidati da un’inarrestabile attenzione ai clienti. “Oggi abbiamo un’elevata flessibilità per fare tutto ciò che i clienti richiedono”, afferma Knevels, “che si tratti di una guida lineare personalizzata, di un sistema attuatore a tre assi o di una soluzione di sistema completamente attrezzata. “Innoviamo per i nostri clienti e continuiamo a crescere”.
Poiché le soluzioni personalizzate e orientate al cliente sono un focus fondamentale per Rollon, il team aggiunge centinaia di nuove soluzioni di movimento lineare alla piattaforma ogni anno. Per fornire ai clienti globali competenze localizzate e risoluzione dei problemi in loco, sono in corso piani per aggiungere altri stabilimenti di produzione Rollon in tutto il mondo. In futuro, i clienti potranno anche aspettarsi di vedere i prodotti Rollon dotati di sensori per supportare iniziative di Industria 4.0.
Attraverso la sua espansione, il modello di business di Rollon rimane il suo principio guida. “Ogni volta che aggiungiamo un marchio o un prodotto alla nostra gamma, pensiamo prima di tutto a trasformarlo in una piattaforma modulare”, afferma Knevels. È un modello che aiuta i clienti ad agire rapidamente di fronte al cambiamento dei mercati ed è una strategia vincente per Rollon.
L’espansione della piattaforma di movimento lineare di Timken è parallela alla sua espansione nelle tecnologie di azionamento di precisione, molto richieste dai clienti del settore manifatturiero. Per saperne di più.
Published: 2025/06/6