效率
设计改善患者护理体验
线性运动技术推动医疗保健进步
医疗技术的进步正在推动医疗保健转型。从识别骨折的复杂成像系统到断肢再植的手术系统,再到帮助康复的步态训练设备,这些创新正在改善人类的健康状况。Rollon 的线性运动解决方案支持多种用于诊断、治疗和康复患者的机器,并能够帮助提高生活质量和延长寿命。
Rollon 工程师利用他们在这一领域的技术专长,努力提高患者的舒适度,让医护人员的工作变得更轻松,并提高医院和诊所的效率。
“为了帮助改进医疗保健和实践,设备工程师们总是能够想出绝妙的创意。”铁姆肯公司旗下品牌 Rollon 的销售和工程总监 Jörg Lillpopp 说道,“我们具备专业知识,能提供大量的可定制解决方案组合,让这些想法在患者护理的各个方面成为现实。”
“为了帮助改进医疗保健和实践,设备工程师们总是能够想出绝妙的创意。我们具备专业知识,能提供大量的可定制解决方案组合,让这些想法在患者护理的各个方面成为现实。”
Jörg Lillpopp
Rollon 销售和工程总监
提高医学成像过程中的舒适度
在过去的十年间,医学成像已经发展到能够捕获更准确图像的水平。这意味着医疗保健人员能更早检测出并发症、做出更准确的诊断以及能减少对探查性手术的需求。
Rollon 技术可以帮助患者在进行 X光、磁共振成像和核医学成像检查期间调整到正确的位置。这些诊断可以检测骨折乃至癌症等各种疾病。由于患者可能在这些检查期间感到疼痛或紧张,因此必须首先确保患者保持镇静。
有些 核磁共振机器采用了 Rollon 的 Easyslide 系统,该系统通过平稳、安静的运行提高患者的舒适度。该系统能够让医学成像技术人员受益。耐用性和运动方便性可以帮助技术人员正确摆放各种体型的患者的体位,设备的可靠性和长效使用寿命有助于高效诊断更多患者。
Rollon® 线性运动系统由在冷拔钢线性导轨内运行的带保持架的球轴承构成。导轨内的滑块可确保系统极其紧凑,以减小成像机器的尺寸。在制造过程中,Rollon 可能对滚道进行镀镍等表面处理,以提高承载能力和耐用性。
Rollon 将表面处理与各种类型的材料相结合以优化系统,彰显了与其他线性运动解决方案供应商的不同之处。“我们的产品独一无二,而服务医疗行业正需要这些独特产品。”Lillpopp 表示,“医疗设备客户都有自己的技术要求和偏好,我们的所有创新都将以某种定制方式满足其需求。”
核磁共振成像 (MRI) 可产生人体内部系统的三维图像,以检测和诊断疾病并监测治疗进展情况。Rollon 的 Easyslide 系统能够安静、平稳地将患者移到机器中进行非侵入性检查。详细了解 Rollon 运动技术。
更轻松、更安全的手术
在世界各地的手术室中,最前沿的手术设备现在配备了更加先进的技术,但使用的监视器和电源线数量也随之增加。如今的设备供应商会在采用 Rollon® 线性执行器的吊顶式吊杆上挂载尽可能多的装置,因此在手术过程中,医疗保健人员将获得更多的工作空间,并能高效地摆放工具。
这样就带来了独特的技术挑战。Rollon 必须确保患者不会受到可能影响手术的机械因素影响,例如颗粒污染物或泄漏的润滑剂。
Rollon 线性执行器非常适合无菌室系统,它能够进行运动,同时防止颗粒物排放到房间中。皮带驱动的装置包括真空系统,该系统可吸收系统使用过程中排放的颗粒并将其引导至空气过滤区域。
必须对这些系统进行润滑以防止磨损,但需要尽量减少润滑次数。Rollon 工程师设计的执行器使用极少的润滑脂或润滑油即可运行,刚好能够保证应用的稳定性,但又不足以产生泄漏。
Rollon 线性执行器非常适合无菌室系统,它能够进行运动,同时防止颗粒物排放到房间中。
更好的身体康复体验
在 Rollon 的支持下,康复技术的进步能够让患者重新学会走路。如今的康复设备利用机器人技术来适应患者的体型、疾病和严重程度,并减少每次就诊时的准备时间。患者可获得更加个性化的护理,有助于形成自然步态并加快康复速度。他们还能够获得更多的理疗师净治疗时间。
在机器人辅助的步态训练设备中,可移动的扶手使用伸缩式导轨系统,能够帮助患者走到机器上。 机器的足部运动也使用了导轨系统,以便在患者练习行走时帮助他们前进或后退。
机器的核心是一个骨盆引导系统,它支撑着患者的腹部,并随着他们的自然步态上下移动。内部的 Rollon 执行器有助于患者平稳地进行水平运动。执行器会支撑住患者,并帮助减轻他们的沉重感。这种感觉不但可以防止患者产生额外的压力,还能够让他们对自己的能力和进步充满信心。
为未来铺平道路
随着医疗保健各个方面的技术突飞猛进,Rollon 致力于与客户进行联合开发,以便为具有全球影响力的成功创新做出贡献。以远程机器人手术为例,一个国家或地区的外科医生可以使用联网设备对数百甚至数千英里以外的患者进行手术。这一功能可以将特殊的医疗保健扩展到世界上最偏远和最贫穷的地区。
“远程机器人手术已经过设备测试,并且已证实可行。”Lillpopp 说道,“医疗行业正在等待数据网络变得更加稳定,以便顺利进行远程机器人手术。实现更稳定的网络后,我们的设备或技术将大有可为。”
详细了解支持自动化制造、自动化消费品仓库和环保电动巴士等领域采用的其他Rollon的前沿技术。

Last Updated: 2022/01/17
Published: 2021/12/14