发展
向前发展:宏观趋势推动铁姆肯公司研发投资
气候变化迫使向可再生能源转变。网络购物和劳动力短缺促进机器人和自动化的发展。互联和定制化的需求促使制造商实施物联网 (IoT) 和基于传感器和智能技术的第四次工业革命即工业 4.0。
铁姆肯公司研发团队持续监控这些全球趋势,并根据这些情报做出明智投资,为所有利益相关者带来价值。
“作为一家企业,我们谨慎判断具有吸引力的商业机会。作为技术领导者,我们致力于扩展知识和专业技能,以便在未来的发展中保持我们在所属领域中的优势地位。”
Doug Smith
副总裁—技术
技术副总裁 Doug Smith 说:“在铁姆肯公司,我们的研发投资既注重机会也注重能力。作为一家企业,我们谨慎判断具有吸引力的商业机会。作为技术领导者,我们致力于扩展知识,并维护我们在工程、材料和应用专业知识方面的声誉。”
可再生能源:实现全球能源转型
随着越来越多的国家、城市和公司致力于实现净零排放的未来,可再生能源产能持续扩大。这种趋势涉及生活的方方面面,从家庭照明到城镇交通。
2018 年,铁姆肯公司销售额的 5% 来自可再生能源。如今,它是公司最大的单一终端市场,占总销售额的 12%。这种增长也受益于持续的资本投资。
从研发角度看,铁姆肯公司投资于技术能力,以发展新一代更大、更强的风机。这些风机依赖于可靠、耐用的产品和系统。为了满足这些要求,铁姆肯公司工程师正在积极开发适用于风机轴承的专用热处理方案和生产能力,其中一些风机轴承的直径可达 2.5 米(8 英尺以上)。
Smith 说道:“我们利用在材料、设计、热处理和制造方面的知识开发出生产高性能、大尺寸轴承的工艺,同时注重客户的成本效益。我们也优化我们的内部流程,使铁姆肯公司尽可能高效、可持续地运营。”
机器人/自动化:提高工厂和仓库效率
网络购物的不断发展推动了自动化在零售领域的高增长。但各行业的工厂设计人员正在利用自动化来提高其运营的可靠性和效率,特别是在熟练劳动力短缺的情况下。铁姆肯公司的创新支持这一趋势。
Rollon 创新了其第 7 轴解决方案,帮助客户提升机器人在整个工厂和仓库中的移动能力,并且近期收购的智能机器解决方案 (iMS) 将帮助他们在重载线性运动领域赢得新业务。
Rollon 解决方案解决了自动化中的线性运动问题,而减速器管理扭矩可以帮助机器人设备高效执行与运动相关的任务。铁姆肯公司旗下的 Cone Drive 是一家领先的定制齿轮传动供应商,目前正在开发强大的谐波驱动减速器,以解决工业自动化控制系统的独特挑战。
凭借全新铁姆肯公司分析工具,工程师能够优化用于机器人的 Cone Drive® 谐波减速器的运转。
Smith 说道:“我们利用铁姆肯公司研发团队的建模、制造和测量能力,配合 Cone Drive 的齿轮专业知识,开发高性能齿轮齿形。此类齿轮齿形可使更多齿之间的接触更紧密,有助于分散载荷,从而提高材料性能。此类谐波减速器可提供更具竞争力的性能。也正因如此,我们收获了潜在新业务的测试和样品订单。”
仿真技术:开发以客户为中心的解决方案
工业技术保持迅猛发展。在数字建模和仿真软件的支持下,过去需要数周或数月才能完成的工作现在仅需数天或数小时就能完成。铁姆肯公司 Syber 轴承系统分析工具可大大减少为客户重新设计的时间、工作量和次数。
铁姆肯公司研发和信息技术领域专家正在开发客户可以直接访问的工具,以提高客户自身设备设计的速度和质量。
Smith 说道:“我们正在投资计算和预测工具,用于分析轴承性能的各个方面,如应力分析、扭矩、流变学以及噪音、振动和粗糙度。我们正在尽可能地模拟一切。这一切都是为了提高决策的速度。”
Smith 指出,所有这些示例都证明了铁姆肯公司的领先投资理念。
他表示:“我们了解市场的发展趋势,以及因此可能需要的潜在产品解决方案。然后,我们利用我们的工程专业知识,投资于有助于这些产品更好地满足客户应用需求的技术。”
Smith 的关注点是为客户提供服务,但此策略最终将为铁姆肯公司的所有利益相关者创造价值。
_____________________________________________________________________________
Rollon 正在支持全球最大的在线零售商顺畅运营。阅读详情。
Last Updated: 2021/12/12
Published: 2021/11/26
“作为一家企业,我们谨慎判断具有吸引力的商业机会。作为技术领导者,我们致力于扩展知识和专业技能,以便在未来的发展中保持我们在所属领域中的优势地位。”