成長
成長する:大きなトレンドがティムケンの研究開発の投資を促進
気候変動により再生可能エネルギーへの切り替えが進むオンライン注文と労働力不足が、ロボット工学と自動化の進歩を生み出す相互接続とカスタマイズの要望により、製造元はモノのインターネット(IoT)を導入し、センサーとスマートテクノロジーを使用した第4産業革命でもある「産業4.0」を提供しています。
ティムケンの研究開発チームは、これらの世界的な傾向を監視し、その知識と情報を使用して、すべての利害関係者のために価値を高める賢明な投資を行っています。
「ビジネスとして、魅力的な商売の機会を特定するのが私たちの仕事です。技術のリーダーとして、私たちは知識と専門知識の拡大に投資し、将来の進化に合わせて、この分野で最高の企業として差別化を維持します。」
ダグ・スミス
技術担当副社長
「ティムケンでは、研究開発への投資は、機会と能力が交差することろに行われます」と、技術担当副社長のダグ・スミスは言います。「ビジネスとして、魅力的な商売の機会を特定するのが私たちの仕事です。技術のリーダーとして、私たちは知識を拡大し、エンジニアリング、材料、アプリケーションの専門知識における評判を維持するために投資しています。」
再生可能エネルギー:世界的なエネルギーの切り替えを可能にする
より多くの国、都市、企業が、将来的に排出量を正味ゼロにすることを目指すにつれ、再生可能エネルギーの容量は拡大し続けています。この傾向は、家の照明から街の交通まで、生活のあらゆる部分に影響を与えます。
2018年、ティムケンの売上の5%は再生可能エネルギーからのものでした。今日、それは同社の最大の一つのエンドマーケットのセクターとなり、総売上高の12%を占めています。この成長は、継続的な設備投資によって支えられています。
研究開発の観点から、 ティムケンは、次世代のより大きく、より強力な風力タービンの技術的能力の発展のために投資しています。これらのタービンは、信頼性が高く耐久性のある製品とシステムに依存しています。これらの要件を支えるために、 ティムケンのエンジニアたちは、風力ベアリングの独自の熱処理と生産能力を高める方法を積極的に開発しており、その中には 直径
最大2.5メートル(8フィート)の長さのものもあります。「私たちは、材料、設計、熱処理、製造の知識を利用して、顧客にとって費用対効果の高い、高性能で大規模なベアリングを製造するプロセスを開発しました」とスミスは言います。「それはまた、ティムケンが可能な限り効率的かつ持続的に運営されるように、内部プロセスを最適化することでもあります。」
ロボット工学/自動化:より効率的な工場と倉庫のためのギアの進歩
オンライン注文の増加は、小売業における自動化の急成長を推進しています。しかし、全ての業界全体において、工場設計者は、自動化を活用して、特に熟練労働者が不足しているところで、操業における信頼性と効率を向上させています。ティムケンの革新はこの傾向を支えています。
ロロンは7番目の 軸ソリューション を開発し、顧客のロボットに、工場や倉庫でさらなる移動性をもたらしました。 インテリジェント・マシン・ソリューション(iMS)を最近買収したこと)は、頑強な線形運動を必要とする新しいビジネスを獲得するのに役立ちます。
ロロンのソリューションは自動化における線形運動に対応し、減速機はトルクを管理して、ロボット機器が運動関連のタスクを効率的に実行できるようにします。 大手カスタムギアドライブのプロバイダーであるティムケンのConeDriveは、産業用自動制御システムの固有の課題を解決するために、堅牢なハーモニックドライブ減速機を開発しています。
新しいティムケン分析ツールにより、エンジニアたちは、ロボット向けにConeDrive®ハーモニックドライブのギアを最適化することができました。
「ティムケンの研究開発のモデリング、製造、測定機能とCone Driveの歯車の専門知識を活用して、歯のより多くの部分が接触する高性能の歯車を開発しました。これにより、荷重が分散されるので、材料の性能を向上させることができます」とスミスは言います。「これらのハーモニックな減速機は、より競争力のある性能を提供します。この作業により、潜在的な新規ビジネスの試験とプロトタイプの注文を確保しました。」
シミュレーション技術:顧客中心のソリューション開発
産業技術は急速に変化しています。以前は数週間または数か月かかっていたことが、デジタルモデリングや、シミュレーションのソフトウェアを使うことで、数日または数時間でできるようになりました。ティムケン サイバーベアリングシステム分析 は、顧客のために、再設計する時間、労力、およびその数を大幅に削減するツールです。
研究開発と情報技術のティムケンの専門家は、顧客が直接アクセスできるツールを開発して、彼らの機器を設計する速度と品質を向上させています。
「私たちは、応力解析、トルク、 流動学 と 騒音、振動、ハーシュネス分析する計算予測ツールに投資しています」とスミスは言います。「私たちはできる限りのことをシミュレートします。意思決定のスピードがすべてです。」
スミスは、これらすべての例が、投資に対するティムケンの綿密なアプローチを示していると述べます。
「私たちは、市場が成長している場所を把握し、それをサポートするためにどのような潜在的な製品が求められるかを理解しています」と彼は言います。「次に、エンジニアリングの専門知識を活用し、これらの製品がお客様の要件を満たすのに役立つ技術に投資します。」
スミスは顧客へのサービス提供に焦点を合わせていますが、それは最終的にすべてのティムケンの利害関係者の価値を推進させる戦略となります。
_____________________________________________________________________________
ロロンは、世界最大のオンライン小売業者に円滑な運営を提供しています。詳細はこちらをご覧ください。
Published: 2021/11/26
「ビジネスとして、魅力的な商売の機会を特定するのが私たちの仕事です。技術のリーダーとして、私たちは知識と専門知識の拡大に投資し、将来の進化に合わせて、この分野で最高の企業として差別化を維持します。」