Competenze
Valore della riparazione dei cuscinetti per gli operatori di attrezzature globali
Nell’attuale economia globale competitiva, le aziende industriali cercano sempre di ottimizzare le catene di approvvigionamento, gestire i costi e utilizzare le risorse in modo efficiente. Molti scelgono la riparazione dei cuscinetti come alternativa intelligente e sostenibile all’acquisto di nuovi prodotti.
Jay Alexander, responsabile commerciale di Timken Power Systems, spiega in che modo le soluzioni di riparazione e ricondizionamento dei cuscinetti Timken aiutano i clienti a prolungare la durata dei cuscinetti per una maggiore efficienza operativa e sostenibilità.
“Abbiamo riparato molti cuscinetti più volte nel corso di decenni e abbiamo esteso la loro durata di altri 50 anni e più. Questo è un valore reale, che fa sì che i nostri clienti restino competitivi e le nostre aziende crescano insieme”.
Jay Alexander, responsabile commerciale di Timken Power Systems
Risolvere la complessità con capacità
Dall’energia e dalla produzione dell’acciaio al trasporto ferroviario e alle infrastrutture, la maggior parte dei cuscinetti industriali ad alta tecnologia può funzionare in modo affidabile per un decennio o più con una corretta manutenzione ordinaria. Una volta giunti al termine del ciclo di vita pianificato, la loro sostituzione può essere complicata da fattori quali budget limitati e tempi di consegna dei nuovi cuscinetti.
Occasionalmente, i cuscinetti che hanno funzionato più a lungo possono essere difficili da sostituire senza ingegneria inversa per progettare una nuova sostituzione.
La riparazione è un’alternativa che aiuta gli operatori di apparecchiature industriali a restare competitivi. Le competenze di Timken nella riparazione e nel ricondizionamento dei cuscinetti industriali collegano i clienti ai livelli di servizio personalizzati in base alle loro esigenze, dalla pulizia e dall’ispezione minori alla revisione completa dei cuscinetti. Secondo Alexander, Timken è particolarmente adatta alla riparazione dei cuscinetti grazie al rigore ingegneristico e all’integrazione verticale.
“Quando rifabbrichiamo un cuscinetto, lo facciamo passare attraverso processi simili che usiamo per produrre nuove soluzioni di cuscinetti, impiegando macchine utensili, strumenti di misurazione e standard di qualità all’avanguardia non disponibili nella maggior parte delle officine”, ha affermato. “I clienti ottengono una riparazione garantita da un leader globale di cuscinetti”.
Altra cosa eccezionale: le operazioni di riparazione Timken supportano la maggior parte dei marchi globali di cuscinetti, non solo Timken®.
I servizi di riparazione dei cuscinetti Timken®
riducono i costi. Migliorare le prestazioni e la sostenibilità.
|
TIPO 1
|
Ricertificare | Gruppi cuscinetto puliti, esaminati, misurati per la verifica dei giochi interni, ispezionati, conservati e imballati |
|
TIPO 2
|
Ricondizionare | Gruppi cuscinetto puliti, esaminati, lucidati, levigati per rimuovere i difetti superficiali minori (principalmente ruggine o corrosione), misurati per verificare i giochi interni, ispezionati, conservati e imballati. |
|
TIPO 3
|
Rigenerare | Gruppi cuscinetto puliti, esaminati, piste riaffilate, nuovi gruppi di rulli e componenti principali prodotti e sostituiti secondo necessità, giochi interni reimpostati, ispezionati, conservati e imballati |
Adattarsi ai requisiti delle applicazioni in continua evoluzione
Le soluzioni di riparazione dei cuscinetti industriali Timken sono particolarmente importanti nei settori in cui i tempi di attività sono fondamentali. Oltre a ridurre i tempi di consegna di circa la metà, la scelta della riparazione offre ai clienti l’accesso alle competenze tecniche e produttive.
“Spesso aiutiamo a modificare i cuscinetti per nuovi requisiti di prestazione regolando i giochi interni, aggiungendo rivestimenti o cambiando materiali”, ha affermato Alexander. “Questo aiuta i clienti a utilizzare l’inventario obsoleto che già hanno a disposizione o a risolvere i problemi di prestazione specifici che si presentano”.
Ad esempio, un produttore di alluminio che fornisce alle case automobilistiche materiale per i pannelli della carrozzeria ha ricevuto reclami sulle onde visibili nei pannelli una volta verniciati. Gli ingegneri Timken hanno suggerito aggiornamenti progettuali dei cuscinetti esistenti per eliminare i problemi di vibrazione nel processo di produzione dell’alluminio. Un fattore era la modifica del coefficiente di vibrazione dei cuscinetti, che è stata gestita attraverso la rettifica di precisione da parte degli esperti di riparazione e rifabbricazione di Timken. Questo ha risolto rapidamente il problema e ha aiutato il produttore di alluminio e i suoi clienti del settore automobilistico a tornare nei tempi previsti.
In un altro esempio, Timken ha rifabbricato cuscinetti di 70 anni per un ponte mobile nel nord-est degli Stati Uniti. Originariamente realizzati da Timken, i cuscinetti non erano più sostituibili attraverso la produzione standard. Gli esperti dell’azienda hanno ricostruito i 16 cuscinetti originali, applicando geometrie interne aggiornate, per soddisfarei requisiti del 21°secolo del ponte del 20°-secolo.
Aggiungere valore grazie a innovazione, sostenibilità ed esperienza
Nella posizione unica che consente di vedere migliaia di cuscinetti alla fine del loro ciclo di vita iniziale, il team di riparazione dei cuscinetti Timken condivide i suoi risultati con gli esperti di in ambito di ricerca e sviluppo e sviluppo e ingegneria di Timken. Quando vengono identificati problemi sistemici, come difetti dei progetti della concorrenza o modelli di usura ricorrenti, loro utilizzano tali informazioni per sviluppare nuove soluzioni e opzioni di progettazione per i clienti che acquistano nuovi prodotti.
Mentre i costi inferiori e i tempi di consegna più brevi favoriscono le decisioni di acquisto dei clienti, la riparazione dei cuscinetti aiuta anche i clienti a ridurre gli sprechi e il loro impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita della catena di approvvigionamento e delle apparecchiature. La riparazione e la rifabbricazione evitano gli scarti, prolungano la durata del prodotto e riducono il consumo energetico riutilizzando i componenti critici dei cuscinetti. Riutilizzando le piste e altri componenti, possono evitare l’impiego di gran parte dell’energia necessaria per produrre un nuovo cuscinetto.
In termini di consegna, la riparazione dei cuscinetti industriali Timken è spesso migliore per garantire la consegna puntuale grazie a processi efficienti, ampie capacità di produzione nelle operazioni di riparazione e una forza lavoro altamente qualificata e con formazione incrociata che, come Alexander, ha lavorato alla Timken abbastanza a lungo da vedere cuscinetti specifici in più cicli di vita.
“Abbiamo riparato molti cuscinetti più volte nel corso dei decenni e ne abbiamo esteso la durata di altri 50 anni e più”, ha affermato. “Questo è un valore reale, che fa sì che i nostri clienti restino competitivi e le nostre aziende crescano insieme”.
La profonda esperienza di Timken nell’ispezione, riparazione e rifabbricazione dei cuscinetti aiuta i clienti a migliorare la durata e le prestazioni delle attrezzature in tutti i settori. Scoprite come gli esperti di riparazione dell’azienda tengono in volo gli aeromobili essenziali e aiutano gli operatori ferroviari a limitare i costi e l’impatto ambientale.
Published: 2025/09/9