Responsabilità
Essere responsabili dell’energia
Già leader europeo nella produzione di energia rinnovabile, la Germania prevede di utilizzare l’ 80% di energie rinnovabili entro il 2030 e il 100% di energie rinnovabili entro il 2035 . La mossa ridurrà notevolmente le emissioni del paese e stabilirà una maggiore indipendenza energetica.
Nella città bavarese di Wannberg, il nuovissimo impianto Groeneveld-BEKA è all’avanguardia. Fa parte di una rete di produzione globale Timken che riduce, riutilizza, ricicla e investe per un mondo più sostenibile. Lo stabilimento, che produce sistemi di lubrificazione automatica per l’energia eolica e applicazioni industriali mobili, è già alimentato al 100% da fonti di energia rinnovabile.
Contribuisce al raggiungimento dei propri obiettivi di sostenibilità globale da parte di Timken. Entro il 2030, l’obiettivo di Timken è ridurre l’intensità delle emissioni di gas serra del 50% rispetto al valore di riferimento del 2018.
Il 100% rinnovabile vale l’investimento

Thomas Simon, direttore dello stabilimento, condivide che quando la struttura è stata aperta per la prima volta nel 2019, utilizzava il 92% di energia rinnovabile attraverso il suo partner energetico locale. Ben presto, il team di gestione della struttura ha appreso che potevano ottenere il 100% di energia rinnovabile investendo in un programma di sostenibilità con il fornitore. Groeneveld-BEKA ritiene che tutta l’energia fornita all’impianto di Wannberg provenga da fonti eoliche, solari, idroelettriche e bioenergetiche.
Questo è in confronto all’attuale mix energetico complessivo della Germania, dove il 51% proviene da fonti rinnovabili, il 24% da carbone, il 12% da gas naturale, il 12% da nucleare e l’1% da altre fonti.
“Timken e Groeneveld-BEKA sono sempre alla ricerca di modi efficienti per sfruttare le fonti di energia rinnovabile a vantaggio delle nostre comunità, clienti e operazioni”, osserva Simon. “Le persone vogliono lavorare con aziende che fanno la loro parte per rendere il mondo migliore”.
Problem solving in azione: riduzione dei consumi energetici
Come Timken, Groeneveld-BEKA è composto da ingegneri che eccellono nel pensiero sistemico. L’analisi delle cause principali viene sempre utilizzata. Investire nell’approvvigionamento di energia rinnovabile è importante, ma Simon sottolinea che “l’obiettivo più grande è ridurre il nostro consumo energetico complessivo”.
Groeneveld-BEKA ha recentemente implementato due iniziative di risparmio energetico presso la sede centrale e l’impianto di produzione di Pegnitz, in Germania, situato a otto chilometri e mezzo dallo stabilimento di Wannberg.
La struttura di Pegnitz ha convertito i suoi tradizionali sistemi di illuminazione alla tecnologia a diodi emettitori di luce (LED). Le lampadine a incandescenza convenzionali utilizzano in modo inefficiente il 90% della loro elettricità sotto forma di calore. Solo il 10% viene utilizzato come energia. Al contrario, le lampadine a LED utilizzano il 95% della loro elettricità per produrre luce. Ciò significa che richiedono molta meno elettricità per produrre più luce.
Per ridurre ulteriormente il consumo di energia ei costi, Groeneveld-BEKA ha aggiornato il compressore esistente nelle operazioni di produzione dello stabilimento di Pegnitz. La nuova unità riduce il consumo di energia del 19% annuo.
“Ridurre il nostro consumo di energia compensa i costi aggiuntivi che abbiamo per l’acquisto di energia rinnovabile”, spiega Simon. “Non basta acquistare semplicemente rinnovabili. In primo luogo, abbiamo la responsabilità di ridurre la nostra dipendenza energetica. Si tratta di equilibrio”.
I team globali e locali di Timken EHS lavorano insieme per promuovere le pratiche sostenibili dell’azienda. Scopri come raccogliamo e analizziamo i dati aziendali per migliorare la sostenibilità in tutto il mondo e come il nostro team di Sosnowiec, in Polonia, riutilizza il vapore dei compressori per riscaldare un intero impianto di produzione.
Last Updated: 2022/10/14
Published: 2022/10/12