現代的な精密さで育てられた新鮮な食材

世界人口が増加するにつれ、生産者たちは将来にわたって安定的な食料供給を確保していくために努力しています。ティムケンは100年以上も農業に貢献しており、農家が資源を最大限に活用できるよう、革新的な設備技術をサポートしています。今日、Rollon by Timkenは、現代工学の精密さで食料を生産する垂直農場を通じてイノベーターが再び農業を変革するのを支援しています。現代工学の精密さにより、室内で大規模な作物を一貫して生産できます。

垂直農法とは、制御された温度環境内で積み重ねた層で、より少ない土地、より少ない農薬、より少ない水を使用して野菜や果物、高タンパク質の昆虫、または食用キノコを栽培するプロセスです。農場はしばしば消費地の近くに設置され、輸送コストを最小限に抑えることができます。

経済的に成立させるために、これらの農場は完全に自動化されつつあり、Rollonのマテリアルハンドリングとイントラロジスティクスの専門知識は大きな違いを生み出しています。「顧客は、これらの市場ですでに実証済みのソリューションを使用し、垂直農業に適用しています」と、ビジネス開発アナリストのフランチェスカ・スガンベッテラは言います。

厳しい環境ではロバストな自動化が必要

a vertical farm with rows of shelving holding plants

Rollonの線形、伸縮、曲線運動ソリューションのポートフォリオにより、ロボットシステムは垂直農場で軸を越えて正確な動きを実行することができます。

垂直農場内では、1平方メートルを超えることもある重いトレイが常に移動しており、播種や発芽から移植、収穫、洗浄、包装まで、作業のあらゆる段階に関与するロボットシステムへのアクセスを提供しています。

栽培条件は厳しいです:レタス、イチゴ、ミールワームは、水分だけでなく、有機残渣や廃棄物汚染物質を生成します。また、きのこは極度に湿度の高い環境で生育します。荷物は不均一になったり、位置がずれたりすることがあります。

「作物の健康を保ち、生産性を最適化するには、垂直農業システムでは予期せぬダウンタイムを回避して24時間365日稼働しなければなりません」とスガンベッテラ氏は言います。Rollonのコンパクトで耐食性のあるリニアおよび伸縮式のレールとアクチュエータにより、ヘビーデューティトレイを狭いスペースでもスムーズかつ安全に移動できます。ステンレススチール製のリニアガイドは腐食に耐性があります。自動調整式のコンパクトなレールは、さまざまな異物や破片が発生しやすい条件に耐えます。

カスタムとモジュラー設計

垂直農業は、 モジュラー製品プラットフォームと顧客中心のエンジニアリングを組み合わせたRollonのアプローチに最適です。設計エンジニアが早期の顧客訪問に参加し、各ソリューションをアプリケーションに合わせてカスタマイズします。「問題を解決する方法はさまざまで、リニアガイドに長さを延長したり、テレスコピックスライドレールのスライドの形状を変更したり、フィットする穴のパターンを変更したりすることがあります」と、ビジネス開発マネージャーのアルベルト・デ・ジョルジは言います。「材料は標準的ですが、解決策は常にカスタマイズされます。」

モジュール式のマインドセットは、業界の専門知識にも適用されます。「垂直農場は基本的に大きな物流システムです」とデ・ジョルジは言います。「物流、イントラロジスティック、マテリアルハンドリングは、Rollonが長年の経験と専門知識を持っている分野です。特定の垂直農業の課題は私たちの仕事を面白くしていますが、基本的なレベルでは、これまで何度も取り組んできた実証済みのシステム動作を移行しています。」


「これはエキサイティングな新産業です。私たちは、お客様とともに学び、環境に良い影響を与え、よりレジリエンスの高い未来を求めるお客様をサポートしています」と述べました。

アルベルト・デ・ジョルジ
ビジネス開発マネージャー


食料システムの再考とレジリエンスの構築

垂直型農場がすぐにあらゆるの地域に出現するとは予想されていませんが、先見の明がある人々は、将来の食料システムをどのように補完し、統合するかを検討しています。欧米のイノベーターは、高級食品市場にアピールする目を引く、たとえば、自社の屋内農場を備えたレストランなどプロジェクトを提供しています。一方、中東や東アジアの一部など、すでに土地と水に制限がある地域では、垂直農業が食料システムにレジリエンスを構築するための現実的な優先事項であると考えられています。

垂直農業は、部品サプライヤー、システムメーカー、インテグレーターのかなり大きなエコシステムを生み出しており、その多くはオランダに本社を置いています。自動化は高額な初期投資が必要となります、人件費を削減し、製品の一貫性を向上させる。

「これはエキサイティングな新産業です」とデ・ジョルジは言います。「私たちは、お客様とともに学び、環境に良い影響を与え、よりレジリエンスの高い未来を求めるお客様をサポートしています」


Rollonのモジュールアプローチにより、顧客は数か月ではなく数週間で自動化システムを構築することができます。垂直農場や温室での自動化をサポートする方法の詳細についてはこちらをご覧ください。