人材
正確さを追求し、地域社会に焦点を当てる
ニューハンプシャー州キーンでは、安全で効率的な飛行、宇宙探査、世界の通信、医療を可能にするために、ティムケンの従業員が世界で最も精密なベアリングとセンサー製品を製造しています。彼らの細部へのこだわりは、地域社会への配慮にも受け継がれています。工場長のマーカス・オーエンズ氏は説明します。
多様な精密製品で業界に影響を与える
ニューハンプシャー州キーンのティムケン施設での普通の一日は、まったく普通ではありません。マーカス・オーウェンズ氏のチームは、米国のセキュリティクリアランスを必要とする精密航空宇宙用装置の組立注文の進捗状況を確認したり、将来の宇宙探査のための独自のベアリング製品を検査したり、医療画像機器に使用されるセンサーを製造したりします 。
場では、防衛および商業航空を可能にするソリューションに主にフォーカスしていますが、それらの製品は、他の重要な産業が世界を前進させることにも貢献しています。
その微小精度ベアリングは、しばしば指の先端に収まるほど小さいため、制限の多い半導体業界がチップを製造するのに不可欠であり、そのチップはスマートフォンから衛星まで、あらゆる用途に使用されています。ティムケン® 磁気式エンコーダーは、当社の施設で製造されたセンサーソリューションで、チップ製造や、自律走行車などの物流ロボットの技術にも対応してい ます。
「ティムケンは、設計されたベアリングと産業用モーションソリューションの両方を1つの屋根の下で製造することができるため、世界でも独特の働きをしています」とオーウェンズ氏は述べます。「従業員は、さまざまな市場、製造工程、貢献する機会など、多くのものに触れることができます。」
持続可能な運営という課題に取り組む
ティムケンのチームメンバーは、革新的な方法で問題を解決することにより、持続可能で効率的に製造しながら、ティムケンの顧客の超高精度の要件を満たします。
キーン工場の製造技術者であるジェームズ・トンプソン氏は、技術者と生産チームが協力し、可能な限りどこでもプロセスを改善し続けると言います。その結果、お客様にティムケン製品を迅速に納品できるようになり、多くの場合、施設の環境に対する持続可能性も向上します。
たとえば、トンプソン氏は、顧客への納品速度を大幅に向上させた、作業現場の組み立てプロセスの一部を再構築するのに大きな役割を果たしました。
他の技術者や製造担当者たちとともに、複数の工程を連続して行う生産ラインを設計し直し、各工程間の無駄な時間を無くしながら注文が完成できるようにしました。これにより、500個の注文に対する平均のリードタイムが、14日から1シフトに短縮されました。

しかし、問題解決に取り組んだプロジェクトで彼のお気に入りは、12年前に入社したときの彼の最初のプロジェクトです。
トンプソン氏は他の技術者たちと協力して、キーン工場で最終ベアリング製品に使用される潤滑油を減らしました。この独自のソリューションは、ベアリング性能を維持しながらも、施設の廃潤滑油を削減しました。
「最初の大きな勝利はうれしかったです」とトンプソン氏は言います。「しかし、それは重要なことでした。」
地域社会を第一に考える
キーンでは、従業員の8割が60以上の地域の慈善団体にボランティアや寄付をしています。地域の人々の教育、医療、必需品へのアクセスを促すための地元の役員会に参加する従業員もいます。
品質マネジャーであるアシュリー・ベッペル氏は、障害や発達の遅れが疑われている幼児を持つ家族を支援する非営利団体Rise for Baby and Familyの理事会のバイスプレジデントです。Rise for Baby and Familyは、年間250人以上の子供たちにサービスと早期介入のリソースを提供する、擁護団体です。
「地元地域で、安価な特別保育が見つからない家族には、遊びに基づく治療が無料で提供されます」とベッペル氏は言います。「これらのサービスがいかに重要かを理解しています。私の弟の成長も遅れていましたが、私の家族にはRiseのような団体の支援がありませんでした。」
アシュリー・ベッペル氏は、彼女の地域で発達の遅れの問題を抱える子供たちを助けるRISEになぜ、そしてどのように関わるようになったのかを説明します。
アシュリーはまた、キーン工場の地域アウトリーチ委員会を代表し、工場の従業員たちのボランティア活動と寄付をまとめています。従業員は地元のユナイテッド・ウェイの活動を支援し、複数の地元の建物へのアクセスを改善するために傾斜路を建設したり、食料不足に苦しむ人々に温かく栄養価の高い食事を提供したりしました。
「私たちはかなり深く関わり、何が大きな問題かを理解しています」とオーウェンズ氏は言います。「私たちの寄付が意味のあることに使われるのに役立ちます。雇用主として、また隣人としての私たちの存在が、地域でも重要であることを知っています。」

マーカス・オーウェンズ
工場長
ティムケン入社:2010年
最初の製造作業:ボンバルディアジェット機用の板金組み立て
当社の製品は小型ですが、全ての人の生活に影響を与えます。だから、私たちが作る製品には強い誇りを抱いています。当社が気象衛星を装備しているので、携帯電話で天気予報を確認する人は、私たちの技術の恩恵を受けているのです。

アシュリー・ベッペル
品質マネジャー
:2016年
地域との関わり:キーン地域のビジネスジャーナル誌に、地域に貢献する若いプロフェッショナルとしての彼女の仕事が評価され、「2022年のトレンドセッター」に選ばれる。
ここでは、ほとんどの人が地域の改善に関わっています。このことにおいても、当社の企業文化は特別です。参加することで、より多くの人々を知ることができ、人とのつながりは、個人としても職業上でも、より充実するのに役立ちます。

ジェームズ・トンプソン
製造技術マネジャー
ティムケン入社:2011年
お気に入りのティムケン® 超精密ベアリングの適用法:国際宇宙ステーションの水再生システム
キーンは、当社ならではの適用方法、少ない生産量、および非常に精密な要件があることでも特別です。生産を受注した5つのベアリングは火星に行きます。100個も必要ありませんが、私たちが作る数個のベアリングの公差は、人間の髪の幅よりも小さくなければなりません。
ティムケンは、世界的にも業界枠を超えて活躍ます。ティムケンが商業航空の持続可能性を高め、再生可能エネルギーの新しい代替品として波力発電を推進している方法をご覧ください。
Published: 2023/10/28