人材
持続可能性が羽ばたく場所
現在、数千機の民間ジェット機が世界中で何百万人もの乗客を運んでいます。ヘリコプターは 消火 や、世界の国々の国家安全を促進するのに役立ちます。それらはすべて、安全に、離陸、飛行、着陸し続けるために信頼性の高いベアリングを必要とします。
Bearing Inspection, Inc. (Bii) は、ティムケンカンパニーの一社であり、世界級の航空宇宙用ベアリングの検査、再調整、設計サービスを行うことで、重要な航空機の飛ばし続けています。Bii の業務部長であるドリュー・ラーンは、ベアリングの修理という意味のある作業が、航空業界と環境にどのように役立っているかを語ります。
安全な飛行: 世界的に信頼されている
カリフォルニア州ロスアラミトスの80 を超えるさまざまな航空プラットフォームで、ラーン氏はメインエンジン、ギアボックス、および補助動力装置 (APU) ベアリングを再調整する専任のベアリング専門家チームを率いています。そこでは、世界最大かつ最高品質の独立したベアリング修理施設を運営しています。
「当社の従業員は自分たちの仕事に非常に真剣です」と ラーン氏は言います。「航空機の安全は誰にとっても重要だからです。」

Bii の航空宇宙用ベアリングの再調整の工程は非常に実践的であり、目視検査と修理で高度な訓練を積んだ従業員たちによって行われます。ベアリングに触れるたびに、彼らは、顧客、用途、自分の仕事が航空機に与える影響について考えます。ベアリングの 一つは、ゼネラル・エレクトリック社の国際旅客機のタービンエンジンに戻されるかもしれません。また、米国沿岸警備隊のヘリコプターのトランスミッションの中で任務に戻るかもしれません。
Biiは、世界中に人や物資を運ぶ商用機や貨物機もサポートしています。人口増加に対応するために、農作物に肥料を散布し、食糧生産率を最大に上げる農業用航空機のベアリングを再調整します。捜索救助ヘリコプターが、自然災害や緊急事態に対応するのを助けます。
通常、航空機の運航と保守を行う顧客のみに Bii はサービスを提供していますが、重要な作業を行う航空機にとって長いリードタイムは許されないため、最近のサプライチェーンと生産能力の制約により需要が増加しています。
持続可能性: 時間と資源の節約
OE のリードタイムが延びる理由の 一つは、航空宇宙用ベアリングの高品質な原材料が限られているためです。航空会社が新しいベアリングを入手するのに何か月もかかる場合があります。Bii は、既存のベアリングをわずかな時間で再調整できます。これは時間を節約する実用的なソリューションではありますが、航空業界による環境への負担も削減します。
実際、Bii は2023年現在、数千個の使用済みベアリングが埋め立て地に送られるのを阻止しました。
「持続可能性は私たちの目的と提案する価値の中核となります」とラーン氏は述べます。「私たちはできる限り多くの部品を再調整し、受け取ったほぼすべてのベアリングを使用可能な状態に戻します。」
再利用できないほど摩耗または損傷したベアリングや部品は廃棄され、リサイクルされます。溶かされて新しい鋼となり、再生可能エネルギー設備から新しい橋まであらゆるものに生まれ変わります。
「持続可能性は現在、私たちの目的と提案する価値の中核となります。私たちは可能な限り多くの部品を再調整し、受け取ったベアリングのほぼすべてを使用可能な状態に戻します。」
ドリュー・ラーン
Bearing Inspection, Inc. 、業務部長
まれに、Bii チームはティムケンの航空宇宙ベアリングチームと協力して、お客様が、必要な新しいベアリングを確実に入手できるようにします。
リーダーシップの伝統
2005 年に買収によりティムケンに加わったBii は、業界初、製品販売後にベアリング検査と再調整サービスを提供する一社として、1955 年に設立されました。同社は、タービンジェットやその他の重要なタービンエンジンベアリングの、現代式の再調整の工程を生み出した創始者と考えられています。
「当時、ベアリングを修理するというのはまったく斬新なアイデアでした」とラーン氏は言います。「現在、当社は世界中の機関から認定を受けており、安全性、品質、持続可能性を重視する世界中の顧客から信頼されています。」
そして、Bii はそれらすべてにおいてサービスを提供する資格があります。同社は、協力するチームメンバーたちが持ち寄る知識のおかげで、5,000 以上の部品番号がある固有の航空宇宙用減摩ボールベアリングおよびローラーベアリングを検査および再調整することができます。
「最近、ここで働く人を既に知っているという、新しいチームメンバーがたくさん加わりました」と彼は言います。「従業員は非常に熱心なので、彼らの知り合いに当社を勧めてくれるのです。これは、今後 65 年間にわたっても、私たちが協力して問題を解決する社内文化を維持していくのに役立ちます。」
ティムケンの仕事は、世界中で、そして多様な業界で重要視されます。ティムケンが、いかにワクチンを安全に患者に届け 、 着陸輪のベアリングの予防保守で、民間輸送機の飛行と着陸を安全にしているかをご覧ください。
概要:カリフォルニア州ロスアラミトスの Bii 施設

ハイライト:
- 従業員: 100人以上
- 世界最大かつ最高品質の独立したベアリング修理施設 (75,000 平方フィート)
- 5,000の部品番号を持つ固有のボールおよびローラー ベアリングに対応するベアリングの検査および再調整
- 2023 年には、数千個のベアリングを利用可能に戻す予定

重要な産業 / 用途:
- 商用航空機
- 防衛航空機
- 農業用航空機
- 貨物およびビジネス航空機
- 消火、捜索、救助に使用されるヘリコプター

ベアリングの検査と修理:
- 航空転用型ガスタービン エンジン
- ヘリコプター トランスミッション
- 補助動力装置
- アクセサリ部品
主要な資格と認証:
- FAA (米国)
- EASA (欧州)
- CAC (中国)
- DCA (タイ)
- ISO 9001
Last Updated: 2025/06/10
Published: 2023/09/18