Il potere della connessione
Nel 2016 il leader dei cuscinetti Timken ha attentamente valutato la creazione di una connessione acquisendo Lovejoy, un produttore di giunti e giunti universali di altissima qualità. Entrambe le società condividono oltre 100 anni di eredità in ambito di leadership tecnica per far sì che le apparecchiature industriali operino in modo più efficiente e affidabile.
Oggi, Lovejoy è uno dei numerosi marchi Timken che comprende un ampio portafoglio di trasmissioni di potenza che offre valore nei principali settori, tra cui l’energia eolica.
Man mano che le turbine eoliche diventano più grandi e complesse, le soluzioni per la trasmissione di potenza Timken aiutano i progettisti a migliorare le prestazioni delle apparecchiature e a rendere l’energia eolica più redditizia. Lovejoy lavora con i principali produttori di turbine per aumentare l’efficienza delle loro trasmissioni.
Lance Kelly, presidente di Lovejoy e veterano di Timken da 14 anni, ha affermato che la collaborazione tecnica di Lovejoy con i progettisti di turbine è un’estensione naturale del lavoro svolto da Timken per l’integrazione di cuscinetti ad alte prestazioni negli ingranaggi delle turbine e negli alberi principali.
“È un ottimo esempio delle sinergie che i progettisti di apparecchiature ottengono con Timken”, ha affermato Kelly. “Siamo un unico partner in grado di affrontare una varietà di sfide tecniche attraverso il lungo ciclo di progettazione di una turbina”.
“È un ottimo esempio delle sinergie che i progettisti di apparecchiature ottengono con Timken. Siamo un unico partner in grado di affrontare una varietà di sfide tecniche attraverso il lungo ciclo di progettazione di una turbina”. “
Lance Kelly
Presidente, Lovejoy di Timken

Albero principale
- SRB resistente all’usura
- Aggiornamento del cuscinetto conico TDI
- Sistemi di lubrificazione
Accoppiamento
- Giunti per alte velocità Lovejoy
Scatole di trasmissione
- Aggiornamenti dei cuscinetti
- Servizi H&N
Generatore
- Revisioni H&N
- Cuscinetti isolati
Giunti eolici personalizzati per una potenza più affidabile
I giunti svolgono due compiti: collegano gli alberi per trasmettere i carichi e gestiscono il disallineamento per proteggere il sistema, prolungando la durata della trasmissione. Nelle turbine eoliche, vengono utilizzati per collegare gli alberi di uscita della scatola di trasmissione ai generatori di azionamento.
Lovejoy ha sviluppato giunti personalizzati per supportare le nuove turbine eoliche onshore realizzate da un produttore leader globale di turbine. I giunti leggeri gestiscono carichi statici elevati durante l’installazione e grandi carichi dinamici in caso di vento forte. Hanno anche capacità di isolamento elettrico per evitare che correnti elettriche dannose vengano condotte attraverso l’accoppiamento stesso.
Secondo Matt Baggett, responsabile del prodotto, ciò che distingue Lovejoy è il suo approccio interfunzionale e collaborativo alla ricerca e sviluppo e l’intensa consulenza tecnica con i clienti.
“Lovejoy collabora strettamente con i produttori di turbine su specifiche tecniche e revisioni per creare una soluzione personalizzata per l’applicazione”, ha affermato Baggett. “Questo giunto di nuova generazione è progettato per superare le prestazioni dei componenti standard”.
Dietro le quinte, Lovejoy ha collaborato con il reparto ricerca e sviluppo (R&S) di Timken negli Stati Uniti e in India sulla modellazione delle applicazioni e sulla metodologia di progettazione.
Sempre innovando, Lovejoy ora sta collaborando con un’altra azienda Timken, PT Tech, per sviluppare un giunto eolico con un limitatore di coppia integrato che aiuti a proteggere il sistema dal sovraccarico meccanico. Ciò si traduce in una potenza più affidabile per gli utenti a causa di un minor numero di guasti dell’accoppiamento causati da una coppia eccessiva nel sistema, una sfida comune nelle applicazioni eoliche in cui sono presenti condizioni di velocità e di carico variabili.
Con turbine ancora più grandi in fase di sviluppo per future applicazioni onshore e offshore, Lovejoy si aspetta che i suoi giunti integrati personalizzabili definiscano un nuovo parametro di riferimento delle prestazioni man mano che i produttori sviluppano le loro esclusive configurazioni di trasmissione.
Supportare la sostenibilità end-to-end
Come la tecnologia dei cuscinetti eolici, i progressi di Timken nel settore della trasmissione di energia hanno un ampio impatto sulla sostenibilità dell’energia eolica sia come azienda che come fonte di energia rinnovabile.
Oltre a collaborare con i produttori di turbine su progetti più sostenibili, Timken fornisce all’aftermarket soluzioni per l’aumento dell’efficienza che vanno dai cuscinetti, ai giunti, ai sistemi di lubrificazione automatica.
“Gli operatori dei parchi eolici desiderano operazioni sostenibili che funzionino in modo affidabile con tempi di attività massimi”, ha affermato Kelly. “Aiutiamo a garantire questi risultati fornendo progetti che soddisfano o superano le specifiche dei costruttori di turbine delle apparecchiature originali prima che raggiungano l’operatore”.
“Tutto quello che facciamo dal punto di vista tecnico è volto a migliorare l’efficienza e l’affidabilità dell’applicazione”, ha continuato Kelly. “Quando miglioriamo la produttività degli sviluppatori di turbine eoliche, creiamo valore per i clienti e gli utenti finali”.
Scoprite di più su come gli ingegneri Timken hanno creato i cuscinetti dell’albero principale per la più potente turbina eolica del mondo.
Published: 2022/02/24