첨단 정밀 기술로 키워낸 신선한 먹거리
팀켄 Rollon의 모듈식 접근 방식은 가장 혁신적인 고객에게 알맞는 선택지입니다. Rollon이 수직 농업 분야에서 식량 공급의 회복탄력성을 어떻게 강화하고 있는지 살펴보세요.
글로벌 장비 운전자를 위한 베어링 수리의 가치
Jay Alexander는 산업용 베어링 수리에서 팀켄 역량이 고객이 공급망을 최적화하고 비용을 관리하며 자원을 더 효율적으로 사용하는 데 어떻게 도움을 주는지 공유합니다.
고객이 주도하는 지속 가능한 윤활 시스템 혁신
Groenveld-BEKA의 자동 윤활 솔루션은 식음료 및 재활용 시설과 같은 산업 분야에서 고객이 더 높은 효율성과 지속 가능성을 추구할 수 있도록 지원합니다. 디지털화된 솔루션은 이러한 가치를 더욱 높여줍니다. Groeneveld-BEKA의 사장 Diego Macario가 설명합니다.
고객을 위한 제작: 팀켄의 제품 파이프라인을 들여다보다
엔지니어드 베어링 제품 관리 부문 부사장인 John Szarka가 팀켄이 어떻게 고객이 새로운 트렌드와 새로운 기회를 활용할 수 있도록 지원하는 건전한 제품 포트폴리오를 유지하는지 설명합니다.
팀켄, CGI Inc.와 함께 정밀 모션 제어 플랫폼 및 기능 확장
의료용 로봇, 공장 자동화, 항공 우주와 같은 미래 지향적인 시장의 고객들은 팀켄의 CGI 인수를 통해 고도로 엔지니어링된 정밀 드라이브 시스템에 대한 전문성을 강화할 수 있을 것입니다.
고객 주도 상태 모니터링
팀켄® 무선 센서 및 모니터링 솔루션은 문제가 발생하기 전에 고객이 이를 감지할 수 있는 간단하고 경제적인 방법을 제공합니다. 프로그램 관리자 Brett Laubacher가 고객의 요구 사항이 제품 혁신에 어떻게 영향을 미쳤는지에 관해 이야기합니다.
팀켄 툴킷에 윤활 관리 추가
팀켄은 Des-Case 인수를 통해 고객의 윤활유, 베어링, 산업용 기계의 수명 연장을 지원할 수 있도록 당사 전문 분야와 제품 라인에 윤활 관리 부문을 추가하였습니다.
해양 턴키 방식 솔루션을 발전시키는 팀켄
팀켄은 Lagersmit를 인수하여 전 세계 고객에게 턴키 방식의 상용 해양 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다. PT Tech, Torsion Control Products(TCP) 및 Lagersmit의 Jason Rebucci 대표가 글로벌 제조 전문 지식을 확보할 계획과 해양 분야 고객을 위한 회사의 투자에 대해 이야기합니다.
SPINEA는 세계의 도시를 변화시키는 데 핵심적인 역할을 담당합니다.
EDAG CityBot 프로젝트를 통해 SPINEA는 세계의 도시를 보다 깨끗하고 안전하며 효율적으로 만들어 줄 수 있는 작업에 시작 단계부터 관여하고 있습니다. 지역 영업 관리자인 Josef Strohbach가 SPINEA DriveSpin® 액추에이터의 역할에 대해 설명합니다.
식음료 산업을 위한 수상 경력에 빛나는 설계
식음료 가공 시 미생물 위협을 제거하려면 고압 화학 세척이 중요합니다. 그러나 이러한 공정으로 인해 부식성 오염물질이 기계로 유입되고 성공적으로 작동하는 데 필요한 윤활제를 씻어 낼 수 있습니다. 팀켄은 고객 중심의 개선된 설계로 침투 위험을 대폭 최소화하는 베어링 솔루션을 설계하기 위해 심층적인 전문 지식을 활용했습니다.
비약적인 발전
SPINEA의 고정밀 기어는 CERN의 입자 가속기의 적절한 제어, 매개변수 설정 및 정밀 유지 관리에 핵심적인 역할을 합니다. CERN에서는 과학자들이 우주의 기원을 규명하기 위해 가장 복잡한 과학 장비를 사용하고 있습니다. 팀켄은 2022년에 SPINEA를 인수하여 산업용 모션 시장에서 선두적인 위치를 공고히 했습니다.
바다의 힘 활용
1세대 파력 발전은 머지않아 탄소 중립 글로벌 에너지 믹스에 기여할 수 있습니다. 다음은 팀켄 엔지니어들이 세계에서 가장 유망한 파력 기술에 사용되는 세계 최대의 볼 나사 중 하나를 어떻게 개발했는지 보여줍니다.
팀켄 스플릿 베어링: 효율적인 설계
설치, 유지 관리 및 교체가 용이한 팀켄 스플릿 베어링은 인건비, 다운타임 및 대형 기계 분해에 따른 안전 위험을 크게 줄여줍니다. 설계 컨셉은 간단하지만 그 이면의 엔지니어링은 전혀 간단하지 않습니다.
미래 지향적 세계를 위한 선형 모션
팀켄은 Rollon과 Nadella를 통해 맞춤형 선형 모션 솔루션을 제공하는 세계 최상의 공급업체 중 하나로서 산업용 모션 리더십을 발전시켜 나가고 있습니다.
외골격: 차세대 이동성과 효율성
어제의 SF가 오늘의 현실입니다. Cone Drive 자동화 영업 이사인 Jeff Breakey는 정밀 드라이브 솔루션이 외골격이 미래의 산업 인력의 안전과 효율성을 개선하는 데 어떻게 도움이 되는지 설명합니다.
유럽의 도시 버스 전기화
EU는 탄소 중립적 미래로의 전환에 대해 진지하며 전기 버스는 이 계획의 큰 부분을 차지합니다. 팀켄 Groeneveld-BEKA의 Michal Zagozda가 폴란드 버스 제조업체의 성공과 자동 윤활 시스템이 중요한 역할을 하는 방법에 대해 이야기합니다.
레일 휠 베어링: 최초의 원형 경제
자원 관리와 효율성의 문화 덕분에 철도 산업은 틀림없이 가장 오래되고 성공적인 기업의 사회적 책임 모델 중 하나를 제공합니다. 팀켄의 베어링 재생 서비스는 철도 운영자가 재정적 및 환경적 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
특별한 로봇 공학 역량
팀켄은 보완 제품 라인과 기술 전문성을 갖춘 회사를 인수하여 송전 업계의 선두 자리를 굳히고 있습니다. 팀켄은 SPINEA 인수를 통해 소형 고정밀 사이클로이드 로봇 기어의 선두 생산업체가 되었습니다.
해상 풍력 터빈 설치 선박용 자동 윤활
해상 풍력 터빈이 재생 에너지를 생성하려면 먼저 설치해야 합니다. Groeneveld-BEKA 윤활 시스템은 이 기념비적인 작업을 대규모 해양 리프팅 선박에 대해 보다 쉽고 안전하며 지속 가능하게 만듭니다.
세라믹 하이브리드 베어링: 항공 여행의 발전
상업용 제트기 및 회전익기 설계자는 성능, 효율성 및 지속 가능성을 높이기 위해 경계를 허물고 있습니다. 두 명의 항공우주 엔지니어링 전문가가 팀켄® 하이브리드 원통형 및 테이퍼 롤러 베어링이 차세대 항공기를 발전시키는 방법을 설명합니다.
빗물 관리: 루이지애나주 뉴올리언스
2005년 허리케인 카트리나 이후에 또 다른 홍수 재앙을 방지하기 위해 새롭게 보수된 펌프장에는 수십억 달러가 투자되었습니다. 팀켄의 Philadelphia Gear는 130년간의 동력 전달 전문 지식을 적용하여 이 지역의 130만 주민을 보호하는 200개 이상의 펌프장을 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
연결의 힘
풍력 발전용 터빈 설계자는 Timken과 협업하여 구동계 전반의 기술적인 해결방안을 모색합니다. 연결 장치 및 기타 송전 부품을 다루는 이 회사의 역량이 더 기술적이고 경제적인 풍력 에너지를 실현하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보겠습니다.
선수에서 선미까지, 동력 워크보트의 모든 부분을 지원하는 Timken
심장 절개 수술을 받는 환자와 다시 걷는 법을 배우는 충돌 생존자 모두 Rollon 선형 모션 기술의 혜택을 받습니다. 그들의 의료 제공자도 마찬가지입니다. 다음은 Rollon이 긍정적인 의료 결과를 지원하고 전 세계적으로 제공자의 효율성을 높이는 방법입니다.
Harmonic Solutions: 정밀 모션 제어의 수준 향상
Cone Drive 팀은 로봇 및 기타 정밀 모션 제어 고객을 위한 애플리케이션을 포함한 새로운 Cone Drive Harmonic Solutions® 제품군을 발전시켜 나가고 있습니다. Kurt Gamelin 사장이 복잡한 엔지니어링 제품군을 완전히 처음부터 개발할 때 무엇이 필요한지 알려드립니다.
더 나은 환자 치료 도모
심장 절개 수술을 받는 환자와 다시 걷는 법을 배우는 충돌 생존자 모두 Rollon 선형 모션 기술의 혜택을 받습니다. 그들의 의료 제공자도 마찬가지입니다. 다음은 Rollon이 긍정적인 의료 결과를 지원하고 전 세계적으로 제공자의 효율성을 높이는 방법입니다.
세계 최대 창고에서의 모션 제어
Timken은 세계에서 가장 복잡한 창고에서 사용되는 AGV(자율주행차량)용 차세대 자기식 인코더를 맞춤화하고 있습니다. 이러한 소형 첨단 장치가 자동화 창고 효율성에 큰 영향을 미치는 방법은 다음과 같습니다.
Rollon, 친환경 E-버스를 위한 혁신
이제 러시아 내 모든 신형 전기 버스의 배터리 상자에 Rollon 텔레스코픽 레일이 장착됩니다. 2030년까지 CAGR이 13.9% 성장할 것으로 예상되는 세계 EV 버스 시장에 Rollon의 선형 모션 전문 기술이 어떻게 적용되고 있는지 Pavel Vaganov가 설명합니다.
모든 것을 시작한 베어링
세계에서 가장 큰 테이퍼 롤러 베어링은 1899 년에 출시 된 이래 무수히 많은 업그레이드를 거쳤습니다. 기술 담당 부사장 인 Doug Smith가 팀켄이 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 이러한 모든 경험의 힘을 어떻게 발휘하는지에 대해 이야기합니다.
팀켄 파워 시스템: 종단 간 수력 전기 서비스 제공 업체
팀켄 파워 시스템은 미국에서 전체 산업용 구동계에 대한 수리 및 정밀 검사를 종단간으로 제공하는 선도적인 서비스 제공 업체입니다. 이는 재생 에너지 공급자가 공동체에 안정적으로 수력 전기를 제공하는 데 도움이 됩니다.
세계에서 가장 힘든 작업을 위한 세계에서 가장 신뢰할 수 있는 하우징 유닛
세계에서 가장 까다로운 산업용 장비를 설치 및 유지 관리하는 사람들이 신뢰할 만한 성능을 얻기 위해 고도로 엔지니어링된 하우징 유닛을 선택하는 이유를 팀켄의 하우징 유닛 전문가인 Adrian Menzies가 이야기합니다.
메인 샤프트 베어링의 조기 고장 해결
풍력 에너지를 지원하는 수석 기계 엔지니어인 Caleb Chovan은 TDI(Tapered Double Inner) 롤러 베어링이 왜 풍력 터빈 메인샤프트에 가장 선호되는 솔루션인지에 대해 이야기합니다.
전기 자동차 제조업체의 목표 달성 지원
전기 자동차가 헤드 라인을 장식함에 따라 팀켄 엔지니어는 자동차 공급 업체가 전력 밀도가 높고 연료 효율적인 솔루션을 제공 할 수 있도록 지원합니다.
Wazee 크레인. 큰 일이 일어나고 있습니다.
제조 및 테스트 환경에서 수십억 달러 규모의 장비를 들어 올리고 조작하려면 정밀 오버 헤드 자재 처리 시스템이 필요합니다. Timken Power Systems의 일부인 Wazee Crane이 Sierra Nevada Dream Chaser® 우주선과 기타 중요한 우주선 및 위성을 처리하는 데 어떻게 도움을 주 었는지 확인하십시오.
태양광 발전: 캘리포니아 모하비 사막
BrightSource Energy의 Ivanpah 발전소에서 모하비의 강렬한 햇빛을 14만 가구의 캘리포니아 주택을 위한 전기로 바꿉니다. 생산량을 최적화하기 위해, 해당 팀은 Cone Drive 기어 세트에 의존하여 173,000개의 헬리오스탯을 정확하게 배치합니다.
Rollon 7축 솔루션: 정교한 로봇의 ‘걷기’ 구현
많은 자동화 제조 시설에서는 6개의 축만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 일곱 번째 축은 로봇이 다양한 거리를 ‘걸을’ 수 있도록 더 넓은 범위를 제공합니다. 기계 설계자들은 식기세척기부터 구동계까지 모든 것을 전문적으로 생산하는 장비에 Timken 계열사인 Rollon의 정교한 Seventh Axis 솔루션을 점점 더 통합하고 있습니다. 이유는 다음과 같습니다.
정밀도를 통한 발전 팀켄, Cone Drive 인수로 팀켄의 성장하는 포트폴리오에 정밀 기어링 솔루션 추가
Cone Drive를 인수함으로써 태양열, 로봇, 식음료 등 성장하고 있는 시장에 팀켄 베어링이 진출할 수 있는 길이 열렸습니다.