効率
水インフラをつくる
ティムケン・パワー・システムズ(TPS)の米国国内販売マネージャーとして、マイク・ダンジェロは、地方自治体の人々に水を供給・回収するために必要な水インフラの重要性を理解しています。都市が二酸化炭素排出量を削減し、コストを削減し、化石燃料から離れようとしている時代に、彼のチームは、都市計画家たちが効率的なエネルギーシステムを設計し、それを運営するのを支援します。
下水処理は、処理工程の副産物として生まれるメタンから、独自の再生可能エネルギーを作り出しています。古い構造の工場では、ディーゼルでシステムに電力を供給し、メタンを排出して燃焼させてきました。しかし、今日の技術では、メタンを使用して工場に電力を供給し、ディーゼルを完全に排除することができます。ただし、電力で稼働するように、工場全体を改造する必要がありました。そこでTPSとダンジェロが登場します。TPSはティムケン製品をまとめて、パッケージ化されたソリューションを提供しました。
「ティムケンが長年活動してきたことが役に立つのです。私たちが明日もここに来る可能性は十分にありますが、それは、OEMや自治体などの利害関係者にとっては重要なことです。プロジェクトが完了するまでに数年はかかるし、その後も、何十年も地域にサービスを提供するからです。」
マイク・ダンジェロ
米国国内販売マネージャー、ティムケン・パワー・システムズ
主要な大都市のインフラをアップグレード
2012年、ニューヨーク市の環境保護局(DEP)は、数百万ドルかかる西ハーレムのノースリバー下水処理施設をアップグレードすることを発表しました。
エンジニアリング会社のBlack and Veatchは、ダンジェロのチームに連絡して、プロジェクトの仕様に合わせたギアドライブの開発を依頼しました。ギアドライブはただの部品です。「でも、メタンからの電力で作動するように、ポンプとパワートレインシステム全体を改造する必要がありました」とダンジェロは言います。
このニーズを満たすために、フィラデルフィアギアのチームは、TPSサービスセンターのネットワーク内の他のモーター施設と協力して、完全なドライブトレインの開発を支援しました。シュルツ・グループは電気モーターと制御装置を提供し、スミス・サービスはエンジニアリング計算と設計の専門知識を提供しました。
TPSチームは、電気部品、フィラデルフィアギアドライブ、Timken®円すいころ軸受をもちより、ノースリバーを電化するための完全なシステムを作成しました。

成功の秘訣:早期に関わり、価値を提供する。
大規模な公共サービスプロジェクトを担当する産業チームを率いる販売マネージャーとしてのダンジェロの仕事は、仕事への入札と、実際の仕事のバランスをとることです。経済的にも安定した倫理的な会社としてのティムケンの評判は、間違いなくその仕事を容易にします。
「廃水処理施設を管理する自治体は、彼らが仕える人々によって運営されています」と彼は言います。「ティムケンは、信頼できる製品で定評があるので、常に最有力候補になっています。ノースリバーについては、70年以上も確実に稼働しているフィラデルフィアギアのユニットを指すことができます。
「ティムケンが長年活動してきたことも役に立ちます」と彼は言います。「私たちが、明日もここに来る可能性は十分にありますが、それは、OEMや自治体などの利害関係者にとっては重要なことです。プロジェクトが完了するまでに数年かかるし、その後も、何十年も地域にサービスを提供するからです。」
ダンジェロは、入札プロセスの早い段階で、建築・エンジニアリングの会社と協力することが重要であると言います。「重要なのは、仕様に関わることです」と彼は言います。「私たちが最終仕様に影響を与え、長期的な効率とパフォーマンスを向上させるために、駆動列技術を投入したいのです。」
それはまた、価値を提供することでもあります。「ティムケンの評判が先行して、地域の指導者や総合建築請負業者たちを安心させているので、とても助かっています」と彼は付け加えます。
回復力のある地域。満足できる仕事。
水処理は、あまり魅力的には聞こえないかもしれませんが、世界的な課題に直面する中、強力で回復力のあるインフラをつくることは、非常に満足のいくことです。
2022年に完了予定のノースリバー・プロジェクトは、人口増加と気候変動に対して地域をより強力にするための、下水処理工場を拡張および改築するモデルとなります。「都市が成長するにつれて、飲料水の需要が高まります」とダンジェロは言います。「海岸付近では、頻繁で激しい嵐に備える必要があり、水の浄化施設に隣接して汚水がある場合は、特にそうです。西部では干ばつが問題であるため、水の再生と回復が非常に重要です。」
機械、電気、または民間のプロジェクトに関心のあるエンジニアたちにとって、水処理の仕事は安定した雇用や、今後の進歩や昇進、そして良い仕事に対する満足感をもたらします。「時に、『よくやった』と言うときは、何も起こらなかったことを意味します」とダンジェロは言います。 「でも時には、排出量が半分に減り、あなたの地域にきれいな水が供給されていることを意味します。」
ティムケンのハウジングユニットは、水処理、鉱業、食品加工などの汚染された環境で稼働するようにつくられています。当社の知識と設計の専門知識が、いかに違いを生み出しているかをご覧ください。
Published: 2022/05/18