よくある質問

  • ティムケン社は世界的なテクノロジーのリーダーとして、エンジニアリングベアリング、産業用モーション製品およびソリューション業界をリードするポートフォリオを持ち、世界中の産業市場にサービスを提供しています。

  • ヘンリーと彼の息子たち、H.H.とウィリアムは1899年にミズーリ州セントルイスでティムケン社を設立しました。

  • 当社の本社はオハイオ州ノースカントンにあり、6大陸にわたる45カ国以上で事業を展開しています。また、北米、ヨーロッパ、アジア、南米に営業所、倉庫、製造拠点を置いています。

  • 当社はエンジニアリングベアリングおよび産業用モーション製品の業界をリードするポートフォリオを持ち、航空宇宙、農業、オートメーション、オートモーティブ、建設、防衛、食品と飲料、海洋、鉱業、鉄道、 再生可能エネルギー、ロボティクス、産業機器、機械産業に提供しています。

  • はい。当社の研究開発グループは、摩擦管理、材料科学、動力伝達分野で125年以上にわたって培ってきた専門知識に重点を置いています。当グループは、新興市場のニーズ、新技術、顧客主導型のイノベーションによって推し進められる重要なアプリケーションに特化しています。

  • 当社の4つのコアバリューは、倫理と誠実さ、卓越性、品質、そしてチームワークです。これら4つのバリューの詳細については、Aboutページをご覧ください。

  • ボールベアリング、シリンドリカルローラーベアリング、ハウジングユニット、プレーンベアリング、精密ベアリング、球面ベアリング、テーパーベアリング、スラストベアリングなど、幅広いエンジニアリングベアリングを設計、製造、販売しています。当社のインダストリアルモーション製品には、オーガ、自動潤滑システム、ベルト、ブレーキおよびクラッチ、チェーン、 カップリングおよびユニバーサルジョイント、ギヤドライブ/トランスミッション、リニアモーション製品が含まれています。また、さまざまなパワートレインリビルドおよび修理サービスも提供しています。

  • 当社のウェブサイトで利用可能なエンジニアリングツールの検索機能を参照してください。これには、CAD図面、カタログ、製品仕様をフィーチャーした文献などが含まれています。各種ツールの使用方法の詳細については、当社のチーフエンジニアであるブライアン・レイ(Brian Ray)が出演するビデオをご覧ください。

  • はい。当社は顧客中心のイノベーションとカスタム・エンジニアリング・ソリューションで知られており、材料科学、摩擦管理、動力伝達に関する専門知識を活用して、複雑な課題に対処し、重要なアプリケーションを設計しています。

  • 当社の製品は100%本物の正規品と保証できる、販売代理店や営業所から直接購入することができます。ウェブサイトの販売代理店検索機能を使って、当社のベアリング、動力伝達製品、および関連コンポーネントを販売する地元または地域のパートナーを見つけることができます。

  • 販売代理店と営業所検索ツールを使用すると、郵便番号または地域で検索し、最寄りの認定ソースに接続することができます。販売代理店と営業所検索は、どちらもティムケン社の公式サイトからご利用いただけます。

  • 当社は製品の真正性を確認するために、世界ベアリング協会(WBA)のベアリング認証モバイルアプリの使用を推奨しています。アプリはティムケン社のセキュリティラベルをスキャンし、本物のパッケージであることを確認します。さらに、製品の真正性を保証するのに最も信頼できる方法は、ティムケン社の販売代理店を通じて購入することです。

  • 注文と見積もりは、ティムケン社のエンジニアリングツールページの見積り依頼フォームから開始できます。顧客は部品の詳細を提供するか、必要なベアリングのリストをtimkenengineeringhelp@timken.comに電子メールで送ることができます。標準製品の場合は価格や在庫状況など、お見積り依頼の方へのご返信は、原則として24~48時間以内に行っています。

    販売代理店の検索、製品の真正性の保証、見積りの取得などの各機能は、ティムケン社のメインウェブサイトの「連絡先および販売代理店」および「エンジニアリングツール」のセクションから完全にアクセスできます。

  • 当社は2018年から毎年CSR報告書を発行しています。レポートには、次の3つの主要分野における会社の取り組み、進捗、影響が記載されています。人間、地球、製品.CSRレポートのアーカイブはウェブサイトのCSRセクションでご覧いただけます。

  • 当社は、2030年までにスコープ1とスコープ2の温室効果ガス排出原単位を50%削減する目標を掲げ、環境負荷の低減に努めています。また、世界各地の施設におけるエネルギー効率、廃棄物削減の取り組み、再生可能エネルギー資源への投資を通じて、これらの目標達成に向けて取り組んでいます。当社の目標とその進捗状況の詳細については、最新のCSRレポートをご覧ください。また、当社は環境・労働安全衛生 (EHS)に関するグローバルプロセスとポリシーをウェブサイト

  • はい、当社は上場しています。ニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場し、TKRというティッカーシンボルで取引されています。当社は100年以上にわたり、NYSEに上場している数少ない企業の1つです。

  • 当社の財務実績と包括的な投資家情報は、ウェブサイトの投資家セクションからアクセスすることができます。

  • 当社は1922年以来、ニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場しています。現在上場している29社のみがNYSEに長く在籍しており、これまで四半期配当を連続して支払っている企業はさらに少ないです。

  • インベスター・リレーションズ(IR)に関するお問い合わせはinvestors@timken.comまでご連絡ください。

  • ウェブサイトのキャリアセクションでは、世界中の最新の求人情報がリストアップされており、その仕事に簡単に応募することができます。新しい機会の情報をいつも入手するために、候補者はタレントコミュニティに登録することができます。

  • はい、当社では学部生向けのエンジニアリングコープ(Co-op)プログラムを含め、3年生、4年生および大学院生向けの財務や会計など部門でのその他の機会など、大学生向けにさまざまなインターンシップおよびコープ(Co-op)プログラムを提供しています。これらのプログラムは、実際の現場での実践的な経験、競争力のある給与、メンターシップ、および社内での長期的なキャリアの成功に不可欠なスキルを開発する機会を提供します。

  • 福利厚生、キャリア開発の機会、および従業員リソースグループの詳細については、キャリアセクションをご参照ください。ティムケン社で働いた経験についてさらに詳しく知るには、ティムケンワールドブログにアクセスして、当社の従業員向けプログラムや成果に関する記事をご覧ください。

  • 当社からの最新ニュースとプレスリリースはニュースセクションで入手することができます。また、ティムケンワールドのコーポレートブログで定期的に更新されるコンテンツを提供しています。

  • メディアや広報に関する問い合わせ先は当社のニュースページで確認することができます。お問い合わせは、お問い合わせフォームから送信することも可能です。