책임
가족을 위해 팬데믹 견뎌내기
팀켄과 강력한 파트너십을 맺고 있는 두 자선 단체인 United Way와 Habitat for Humanity는 코로나19 감염, 입원, 경제적 어려움, 사랑하는 이들과의 수많은 이별로 암울한 2020년에 밝은 웃음을 선사합니다.
팀켄 직원들은 작년에 개인적인 사별이나 좌절을 겪었음에도 불구하고 두 자선 단체에 대한 약속을 지켰습니다. 직원들은 이를 통해 고통을 덜고 더 넓은 지역 사회에 희망과 팀켄의 가치를 전파하는 데 도움을 주었습니다.
팬데믹 기간 동안 안전한 집은 매우 중요합니다.
“팀켄 자원봉사자 덕분에 집 없는 가족들이 제때에 새 집으로 이사해 휴일을 축하할 수 있었습니다.” 오하이오 동부 Habitat for Humanity의 전무 이사인 Beth Lechner가 말합니다. “팀켄이 우리와 함께해 주어서 정말 고맙게 생각합니다. 그 가족들은 이번 겨울에 안전하고 더 나은 곳에 머무를 거예요.”

3월에 팬데믹이 미국을 강타했을 때 앞으로의 전망은 말할 것도 없이 불확실했습니다. “우리는 4월 4일에 팀켄이 후원한 올봄의 첫 번째 집에 대한 착공식을 가질 예정이었습니다.” Lechner가 말합니다. Habitat는 팀켄을 포함한 대부분의 기업들과 함께 현장 작업을 중단했지만, Lechner의 팀은 즉시 코로나19 시기에도 작업을 계속하기 위한 계획을 세우기 시작했습니다.
인력 분석 및 팀켄 Habitat 프로그램의 공동 의장인 팀켄 측의 Jordan Lindesmith는 팀켄의 첫 번째 관심사가 직원의 안전이라고 말합니다. 여름에 일상이 다시 재개되기 시작했을 때, Habitat 팀은 안전 계획을 세웠습니다. 작업 현장 내 자원봉사자의 수를 제한하고 체온 확인, 마스크 착용, 손 소독제, 색상으로 구분된 도구 통 등 예방 조치 목록을 만들었습니다.
Lechner는 이렇게 말합니다.“모든 자원봉사자들은 그날 사용할 각자의 도구 세트를 가지고 있었습니다.” 대부분의 Habitat 건물이 신축 건물이고 현장에 물이 없었기 때문에 소수의 헌신적인 자원봉사자가 발 펌프로 작동하는 세면대를 각 현장에 지었습니다.
“이 모든 것이 준비되자, 안심하고 자원봉사자를 현장으로 다시 초대할 수 있겠다고 생각했습니다.” 그녀가 말합니다. Habitat는 4월이 아닌 올해 7월부터 집을 짓기 시작했지만, 자원봉사자들의 지원 덕분에 2020년 말까지 집을 지어주기로 약속한 모든 가족에게 집을 선물했습니다.
고난의 시간. 강력한 팀켄 공동체.
United Way와 팀켄의 관계는 거의 100년을 거슬러 올라갑니다. 1922년에 팀켄 가족들은 당시 Community Chest로 알려졌던 단체의 활동에 대해 들었습니다. “그들은 공동체가 특정 대상에 기부하기 위해 모이면 감독, 지원 및 격려가 공동체로 다시 확산될 수 있다는 개념에 깊은 인상을 받았습니다.” United Way Stark County의 사장 겸 CEO인 Maria Heege가 말합니다.
오늘날 팀켄의 지원은 미국을 대상으로 하며, 다양한 지역에서 해당 공동체에 필요한 사항에 맞추어 자체 United Way 프로그램을 관리하고 자금을 지원합니다. Heege는 “팀켄은 이 지역에서 우리가 활동을 시작하는 데 도움을 주었기 때문에 우리에게 특별합니다.”라고 말합니다. “우리는 스스로 하는 일을 사랑하며, 팀켄과 같은 기업 덕분에 이 일을 할 수 있습니다.”
코로나19 이전에는 팀켄 직원들이 자선행사의 일환으로 연례 골프 클래식과 리더십 조찬 같은 대면 모금 행사에 참여했습니다. “올해 우리는 조찬 포장 행사를 개최했습니다.” 2020년 팀켄 United Way 캠페인 의장을 맡은 팀켄 항공 우주 사업의 전국 영업 관리자인 Vince Mennona가 말합니다.
그는 올해 모금의 대부분이 줌 회의와 화상 회의로 이루어졌다고 말합니다. 인기 있는 대면 행사를 취소했음에도 불구하고 Mennona와 팀켄 커뮤니케이션 팀은 United Way의 메시지를 확실히 전달했습니다.
“우리는 사람들이 자신의 모습을 벗어나 밖을 바라보도록 노력했습니다.” 그는 말합니다. “우리 모두에게 힘든 시기였지만 팀켄 외부에서는 대개 훨씬 큰 어려움을 겪고 있습니다. 이것이 United Way와의 파트너십이 정말 도움을 줄 수 있는 부분입니다.”
메시지는 효과적이었습니다. 어려운 시기에도 불구하고 팀켄 직원들은 2019년과 동일한 수준으로 기부를 지속했습니다. 팀켄의 자선 교육 기금과 기타 기부자들 덕분에 Heege의 지역에서 429명의 어린이를 포함하여 거의 300가구가 United Way 코로나19 영향 기금으로부터 272,000 달러에 달하는 지원을 받았습니다. 이외에도 약 1,133kg (2,500파운드)가 넘는 식량, 103,733개의 마스크, 800개의 청소용품 기부물품을 모았습니다.
Heege는 “이런 일을 겪으면 한 공동체가 얼마나 놀라운 일을 할 수 있는지 알게 됩니다.”라고 말했습니다. “우리는 가장 취약한 사람들을 비롯하여 원만한 삶을 살다가 코로나19로 인해 직격탄을 맞은 사람들에 초점을 맞추어 존중하는 마음으로 도울 수 있습니다.”
망설임 없이 완수하라
폐쇄 조치직후의 충격 이후, 팀켄의 Habitat for Humanity 팀은 Habitat 가족에 대한 헌신이 그 어느 때보다 중요하다고 결정했습니다. Lindesmith는 “우리는 지금 이 시점은 이 파트너십과 작업에서 도피할 때와 장소가 아니라는 것을 모두 깨달았습니다.”라고 말합니다. “이것이 바로 우리가 이 일을 하는 이유이자 이 일이 필요한 이유입니다.”
항공우주 및 팀켄 Habitat 의장이자 프로그램 관리자인 Melissa Kerney는 집을 기다리고 있는 가족들이 겨울 휴일까지 정착할 수 있도록 하기 위해 올해 200명의 팀켄 자원봉사자가 나타났다고 말합니다.
Kerney는 “다른 사람을 돕고 싶어 하는 사람들과 함께 일하면 고무적입니다.” Kerney가 말합니다. “이 가족들을 돕는 것은 우리 모두에게 중요했습니다. 특히 집에 있어야 할 이 시기에 최적의 주거환경을 누리지 못하고 있을지도 모르기 때문이죠.”
Lechner는 이와 같은 맥락에서 다시 말합니다. “우리 자원봉사자들이 어떤 사람인지 알 수 있었어요. 한 치의 망설임도 없었다고 감히 말할 수 있습니다. 팀켄 직원들은 이 커뮤니티 프로젝트를 끝까지 지켜볼 예정이었습니다.”
지역 공동체를 지원하고 위기 상황에서 앞장 서려는 팀켄의 약속은 2020년에 전 세계적으로 전면적으로 나타났습니다. 인도의 직원들은 솔선수범하여 친구와 동료들을 동원해 음식을 구할 수 없는 사람들에게 음식을 제공했습니다. 여기에서 관련 내용을 읽어보십시오.

Last Updated: 2025/06/16
Published: 2021/05/21