轴承维修对全球设备运营商的价值

在当今竞争激烈的全球经济中,工业企业始终致力于优化供应链、控制成本并高效利用资源。越来越多的企业选择轴承维修,把它作为明智的可持续替代方案,而不是购买新轴承。

铁姆肯公司动力系统部业务经理 Jay Alexander 阐述了铁姆肯公司轴承维修和修复解决方案如何帮助客户延长轴承寿命,从而提升运营效率和可持续性。


“许多轴承曾在几十年间接受多次维修,使其使用寿命延长了 50 多年。这是真正的价值——这种价值能让我们的客户保持竞争力,而我们的业务也能共同增长。”

铁姆肯公司动力系统部业务经理 Jay Alexander

vertical space added

用实力化解复杂挑战
从能源和钢铁生产到铁路运输和基础设施,大多数高度工程化的工业轴承在适当的日常维护下,能可靠运行十年或更长时间。当达到设计寿命时,预算紧张和新轴承交货时间等因素,可能会让轴承更换变得复杂。

有些超期服役的轴承,有时还需要进行逆向工程来设计新的替换件,否则难以更换。

维修为工业设备运营商提供了保持竞争力的替代方案。铁姆肯公司在工业轴承维修和翻新方面的实力,可根据客户需求提供定制化服务,从简单的轴承清洁和检查到全面大修一应俱全。据 Alexander 介绍,铁姆肯公司凭借严谨的工程标准和垂直整合优势,在轴承维修领域很有优势。

铁姆肯公司拥有领先的轴承维修中心,具备四十年的轴承翻新专业经验,并每年都通过了铁姆肯质量体系认证。

他说:“在轴承翻新过程中,我们采用与生产新轴承解决方案相同的工艺流程——运用绝大多数机械加工厂所不具备的尖端机床、检测设备和质量标准。客户获得的是来自全球轴承行业领导者的质保维修服务。”

另一特色:铁姆肯公司的维修业务支持大多数国际轴承品牌,而不仅限于 Timken® 产品。


Timken® 轴承维修服务
降低成本。提升性能和可持续性。

类型 1
重新认证 对轴承总成进行清洁、检查、内部游隙测量验证、检测、防护和包装。
类型 2
修复 对轴承总成进行清洁、检查、抛光/珩磨/滚光消除轻微的表面缺陷(以锈蚀为主)、内部游隙测量验证、检测、防护和包装。
类型 3
翻新 对轴承总成进行清洁、检查、滚道重新研磨、按需制造和更换全新滚子组及主要部件、内部游隙重新校准、检测、防护和包装。

适应不断变化的应用场景需求

对于对正常运行时间要求高的行业,铁姆肯公司的工业轴承维修解决方案尤为关键。选择维修服务不仅能将交货周期缩短约一半,还能让客户获得专业的工程制造技术支持。

Alexander 说:“我们常通过调整内部游隙、增加涂层或更换材料等方式改造轴承,以满足新的性能需求。这能帮助客户盘活现有的过时库存备件,或解决特定的性能问题。”

例如,某汽车铝板制造商,曾因提供的车身面板材料在喷漆后出现波浪纹而遭到投诉。铁姆肯公司的工程师建议对现有轴承进行设计升级,以帮助消除铝制造过程中的振动问题。其中一项改进是,铁姆肯公司的维修和翻新专家通过精密磨削修改了轴承的振动系数。这一改进迅速解决了问题,帮助铝板制造商及其汽车客户恢复生产计划。

另一个例子是,铁姆肯公司为美国东北部一座可开合桥梁翻新了已使用 70 年的轴承。这些轴承最初是铁姆肯生产的,但已经无法通过标准生产品进行更换。公司专家改造了 16 个原装轴承,使用升级后的内部几何结构设计,让这座 20 世纪建造的桥梁满足了 21 世纪的运行要求。

以创新、可持续性和专业知识创造价值
铁姆肯公司轴承维修团队地位特殊,能观察成千上万的轴承在初始生命周期结束时的状态,并将其发现共享给铁姆肯公司的研发和工程专家。如果发现系统性问题,例如竞争对手设计中的缺陷或反复出现的磨损模式,他们会利用这些信息为购买新产品的客户开发创新解决方案和设计选项。

更低的成本和更短的交货周期通常会推动客户做出购买决策,但轴承维修还能帮助客户在整个供应链和设备生命周期中减少浪费和对环境的影响。通过重复使用关键轴承部件,维修与翻新避免了材料报废、延长了产品寿命并降低了能耗。重复使用滚道和其他部件,可节省生产新轴承所需的大量能源。

在交付方面,凭借高效的流程、维修业务中广泛的制造能力,以及像 Alexander 这样长期在铁姆肯公司工作、见过特定轴承的多个生命周期、训练有素的多技能员工团队,铁姆肯工业轴承维修往往能更可靠地保证准时交付。

他说,“许多轴承曾在几十年间接受多次维修,使其使用寿命延长了 50 多年。这是真正的价值——这种价值能让我们的客户保持竞争力,而我们的业务也能共同增长。”


凭借在轴承检测、维修与翻新领域的深厚专长,铁姆肯公司助力各行业客户提升设备寿命与性能。了解公司维修专家如何保障重要的航空器顺利飞行,以及如何帮助铁路运营商控制成本及其对环境的影响。