效率
收获成果:铁姆肯公司产品组合助力农业发展
当前,全球接二连三出现多重危机,引发“惊涛骇浪”,造成全球粮食不安全。乌克兰战争;粮食出口受阻;供应链不稳定;化肥、燃料和食品价格飙升;气候变化;以及 2019 冠状病毒病 (COVID-19) 疫情挥之不去的影响。此外,根据设备制造商协会的数据,预计到 2050 年全球人口将增加 22 亿,农场的粮食产量必须比目前增加约 70%。虽然新科技有助于最大限度地提高耕地的潜在产出,但效率和正常运行时间对于最大限度地缩小农业生产差距尤为重要。
铁姆肯公司拥有 100 多年为农业服务的专业知识,在这方面默默发挥着重要作用。事实上,铁姆肯公司曾为北美第一批拖拉机生产过轴承。如今,铁姆肯公司生产的各种产品经过精密设计,可应对农业设备的独特挑战 — 因此,依赖公司产品的农民能更好地满足世界日益紧迫的粮食需求。
“可以肯定,这些都是艰巨的挑战,”铁姆肯公司全球营销部经理 Mark Stangl 说。“这些设备一直是农业生产要素,很少有行业需要更多种类和尺寸的设备,而且机器必须在经常肮脏、恶劣和严峻的条件下可靠地运行。”
“行业变化越多,我们的专业知识就越有价值,因为变化总是能证明我们的工程专业知识确有价值。”
Mark Stangl
全球营销经理
当前发展趋势
Stangl 是铁姆肯公司一名资深员工兼工程师,已入职 25 年,他在爱荷华州的一个小型农业社区长大。
“我的工作对我来说有一种家的归属感,因为农业是一种家庭职业,”Stangl 说。“45 年前我和祖父一起开着拖拉机,与当时的情形相比,如今农业变得日益复杂,这非常有趣。”
今天,Stangl 对全球农业趋势有着最前沿的看法:世界各地农村地区的宏观迁移、农场所有权模式的改变、用于抵消劳动力减少限制的机械规模扩大、从化石燃料的过渡、用水优化以及“精细农业”— 它们都离不开可以通过人工智能观察、测量和响应田间变化的机器。
“我们今天对拖拉机的期望与 30 年前的期望大不相同,”Stangl 说。“在我小时候,农民只有知道如何修理他们的设备才能真正活下来。他们是焊工;他们是机械师。今天,有了价值 50 万美元的拖拉机,你不需要做到这些。”
然而,有些事情并没有改变。
“即使出现了自动化拖拉机和设备,仍然有许多限制性因素,极大影响了机器的正常运行时间,”Stangl 说。“所以机器部件的质量变得非常重要,因为要处理正在生长、生存、成熟的作物,然后必须及时收获,例如,在柑橘变得过于成熟之前,或者在第一次霜冻之前。”

Diamond 系列链条提供附加滚子链、双节距输送链和特种农业链。图中所示的是现代收割机联合收割机的旋转系统。
去芜存菁
Stangl 还见证了铁姆肯公司如何做好充分准备,在服务不断发展的行业中保持其领先地位。
“客户知道我们不只是销售产品;我们更是帮助他们解决问题的合作伙伴,”他说。“我们的工程师努力了解每台机器所面临的复杂问题,这为他们的设计提供了很多参考,能让他们确保手头的工具能够执行预期的任务,无论是耕作、种植还是收割。同时,行业中的变化越多,我们的知识就越有价值,因为变化总是能证明我们的工程专业知识确有价值。”
这在一定程度上证明了铁姆肯公司不仅与客户建立了强大的协作文化,而且内部人才也共同协作。
“我们的结构鼓励跨领域沟通,不同领域的专家共同合作,”Stangl 说。 “根据经验,这肯定有助于进一步深化我们的集体知识,并赋予我们的工程团队更大的能力,为一系列应用提供解决方案。”
此外,铁姆肯公司一直在积极扩大其员工队伍和专业知识。在过去 12 年里,公司一直致力于多项战略收购计划,显著扩大了其机械动力传输产品组合,巩固了其在自动润滑系统领域的全球领先地位,并以其他与农业领域相关的方式发展了其品牌。
“归根结底,整体的好坏取决于各部分的总和,”Stangl 表示。“这就是铁姆肯公司在其服务的每一个市场上都取得成功的原因。而对于农业,这最终有助于将食物放在货架和餐桌上。”
出类拔萃
铁姆肯公司的轴承、螺旋钻、链条、皮带、联轴器和自动润滑系统都是专门为提高农业设备的性能而设计,从拖拉机和收割设备到各种农具。
谷物头和给料机输送机
- Drives® 螺旋钻
- Timken® 圆锥滚子轴承
- Diamond® 系列链条
自动润滑系统
- BEKA® BEKAMAX 系统
轮轴和履带驱动
- Timken® 圆锥滚子轴承
卸载机
- Timken® 圆锥滚子轴承
- Drives® 螺旋钻
水箱输送
- Drives® 螺旋钻
- Timken® 圆锥滚子轴承
筛子、刀片、脱粒机和输送机
- Timken® Super-Ag Drive® 皮带
- Diamond® 系列链条
- Timken® 圆锥滚子轴承
- Timken® 带座轴承
了解 Groeneveld-BEKA 自动润滑系统如何实现食品加工的数字化和自动化,以支持谷物、蔬菜和罐头食品等必需品的安全高效生产。
Published: 2022/08/10