未来3-5年里公司在太阳能领域的营收增长率预计保持两位数
中国上海,2021年9月1日——全球工程轴承及传动产品行业领导者铁姆肯公司(纽约证交所股票代码:TKR)在过去三年里为其太阳能行业客户实现业内领先的增速提供动能。铁姆肯公司于2018年收购Cone Drive公司,从而进入太阳能市场。在铁姆肯公司的领导下,Cone Drive与全球领先的太阳能原始设备制造商 (OEM) 协作,持续表现出强劲势头。Cone Drive 在过去三年里1已使太阳能业务营收增长至之前的三倍,以高额利润大幅超越这一市场的平均增速。2020年,公司的太阳能业务营收超过1亿美元。随着市场对太阳能的需求不断增长,在未来3-5年里,铁姆肯公司预计将在这一细分市场保持两位数的营收增长率。
铁姆肯公司集团副总裁Carl D. Rapp表示:“我们的团队早期在太阳能原始设备制造商中凭借品质和可靠性树立了良好声誉,形成了至今仍在持续的良好发展势头。作为一家值得信赖的技术合作伙伴,我们携手全球顶级规模的制造商为每一个太阳能装机项目逐个开发定制化解决方案。我们在应用工程方面的专长和创新解决方案具有独特的竞争优势。”
Cone Drive高精度运动控制系统可为光伏 (PV) 和聚光太阳能 (CSP) 应用提供跟踪和定位功能。这些工程产品可以提升稳定性并帮助系统通过低反冲和防反向驱动功能来应对较高的扭矩负载,这对太阳能应用是非常重要的特性。所有Cone Drive设施均已通过ISO认证,而且其太阳能产品的制造过程采用严格的质量控制。
自2018年以来,铁姆肯公司在三分之一以上的全球大型太阳能项目2 中一直发挥着重要作用,例如迪拜的阿勒马克图姆太阳能公园 (Al Maktoum Solar Park)。该公园的发电塔采用Cone Drive的高精度太阳能跟踪技术。这所太阳能公园利用聚光太阳能技术可产生600MW的清洁能源,通过光伏技术可额外提供2200 MW的发电容量。今年早些时候,中国太阳能跟踪系统原始设备制造商中信博与 Cone Drive签订了价值数百万美元的合同,为中国江西的电力项目提供定制设计的回转驱动系统。
铁姆肯公司在研发方面一直大力投资,在美国和中国已建成强大的制造、工程和测试体系,旨在增强自己在太阳能领域的领导地位。公司还进行了有针对性的投资,目的是提升产能、扩大产品范围以及提高太阳能行业高精度运动控制系统的生产率。2020年,包括风能和太阳能的可再生能源成为铁姆肯公司最大的单一终端市场,占公司总销售额的12%。
1 截至2021年6月30日之前的12个月,相对于2018年6月30日之前的12个月。铁姆肯公司于2018年收购Cone Drive公司。
2 基于公司评估及HIS Markit和Wood Mackenzie的数据。
关于铁姆肯公司
铁姆肯公司(NYSE: TKR; www.timken.com)研发并营销高品质轴承和动力传动产品,并不断扩展产品线。凭借超过一个世纪的创新和知识积累,我们持续提升全球机械设备的可靠性和效率,推动世界进步。铁姆肯公司2020年销售额达35亿美元,在全球42个国家和地区拥有超过17000名员工。铁姆肯公司荣获《新闻周刊》评选的美国最负责任公司、道德村协会评选的全球最具商业道德企业以及《福布斯》评选的美国最佳雇主等称号。
铁姆肯公司大中华区总部设在上海,为能源、航空、铁路、汽车、冶金、采矿、水泥和机床等众多工业行业提供轴承和动力传动产品。在大中华区,公司拥有员工超过3600名,在13个主要城市设有各级办事机构,并建立了5家轴承制造基地和3家动力传动产品制造基地,以及1家工业服务中心和多个物流、工程技术中心。铁姆肯公司致力于创造价值,并积极投身所在社区的建设及其可持续发展,以塑造更美好的世界。