Ungerea automată ajută la creșterea energiei eoliene

Produse

Ungerea automată ajută la creșterea energiei eoliene

Investiția în energie regenerabilă este o afacere bună – pentru clienți și piețe de capital, precum și pentru viitorul umanității – și Timken continuă să demonstreze acest punct. Compania este un partener tehnic de frunte pentru producătorii de turbine eoliene și pentru sistemele majore de energie solară din întreaga lume.

Când Timken a intrat pe piața energiei eoliene în 2007, accentul a fost pus pe rulmenți. În următorul deceniu, compania a construit o unitate în Xiangtan, China și a investit în întreaga lume pentru a proiecta rulmenți pentru arbori principali enormi și transmisii de viteze pentru unele dintre cele mai mari turbine eoliene de pe planetă .

Astăzi, Timken pune toată greutatea portofoliului său divers de produse în spatele energizării lumii prin eolian, iar investiția dă roade – pentru companie și pentru lume. Producția globală de energie eoliană a crescut cu 275% din 2010 până în 2020 și este gata să se dubleze din nou în următorul deceniu.

Un factor important al creșterii este că costul pe kilowatt oră al energiei eoliene a scăzut constant, iar tehnologiile Timken au contribuit la această eficiență. Producătorii de turbine eoliene se bazează astăzi pe Timken pentru o ofertă extinsă pentru a-i ajuta să reducă frecarea, să mărească producția de energie și să minimizeze costurile de întreținere pentru turbine eoliene.


„Turbinele funcționează 24/7 și oprirea acestora pentru a lubrifia manual rulmenții sau transmisii de viteze întrerupe alimentarea pe care o produc.”

Bernd Bertelmann
Director de vânzări, Groeneveld-BEKA


Rolul lubrifierii automate în energia eoliană

Bernd Bertelmann, director de vânzări pentru afacerea eoliană a Groeneveld-BEKA din Pegnitz, Germania, oferă o perspectivă directă asupra creșterii Timken pe piață. BEKA a început să investească în energia eoliană cam în același timp cu Timken. Când Timken a achiziționat compania în 2019, produsele de lubrifiere automată BEKA deveniseră echipamente standard pe multe turbine mai mari.

Serviciul și accesibilitatea sunt factorii cheie care fac din lubrifierea automată un must-have pentru turbinele eoliene. „Turbinele funcționează 24/7 și oprirea acestora pentru a lubrifia manual rulmenții sau transmisii de viteze întrerupe alimentarea cu energie pe care o produc”, spune Bertelmann. Ungerea manuală este, de asemenea, consumatoare de timp, costisitoare și potențial riscantă pentru tehnicianul de service.


Această turbină eoliană din Olanda este echipată cu un sistem automat de lubrifiere BEKA-Wind, care lubrifiază automat toate componentele importante, cum ar fi rulmenții și dantura, cu cantități măsurate cu precizie de lubrifiant la momentul potrivit.

Video oferit de ExploringBro


Un partener inegalabil pentru turbine eoliene cu întreținere redusă

Timken a achiziționat Groeneveld în 2017, așa că astăzi, Groeneveld și BEKA împreună furnizează cunoștințe, experiență și gamă de produse inegalabile pentru clienții Timken. În timp ce producătorii de turbine eoliene au început să utilizeze sistemele progresive ale BEKA în turbinele lor acum 15 ani, Groeneveld a intrat recent pe piață când un producător de turbine eoliene din Olanda a adoptat linia Twin.

Clientul a văzut avantaje pentru proiectarea sa, inclusiv o instalare mai simplă și un sistem care ar furniza continuu grăsime în întregul sistem, chiar dacă un punct ar fi blocat. „Acesta a fost primul producător care a folosit Twin, dar sunt destul de sigur că nu vor fi ultimii”, spune Bertelmann

Ca Groeneveld-BEKA, cele două echipe își folosesc expertiza combinată pentru a dezvolta noi produse, cum ar fi noua pompă progresivă GP, care a deschis porțile pentru afaceri pe piețele eoliene chineze.

Ca și în alte companii Timken, clienții apelează la Groeneveld-BEKA pentru nivelul său ridicat de asistență tehnică, precum și pentru produsele sale premium. „De obicei, atunci când un client vine la noi, este începutul unui dialog pe termen lung”, spune Bertelmann. „Ne implicăm devreme și lucrăm împreună la o soluție personalizată. În cele din urmă, clientul primește un sistem de lubrifiere care se potrivește 100% aplicației. ”

De exemplu, un client recent folosea un lubrifiant care avea tendința de a se separa sub presiune, așa că a solicitat o funcție de reducere a presiunii. „Le-am proiectat sistemul folosind componentele existente din programul nostru industrial – tocmai le-am instalat și configurat într-un mod nou”, spune el. „Am reușit să livrăm rapid și eficient această soluție personalizată, într-un mod care să corespundă exact cerințelor lor.”


„Pentru orice lucru mai mare de doi megawați, un sistem de lubrifiere este standard și este obligatoriu pentru orice lucru offshore. La urma urmei, nu poți sări într-o dubă și să lucrezi la ele ”.


Creștere care este bună pentru lume

Timpul de lansare pe piață, alături de fiabilitatea pe termen lung, este crucial în acest domeniu care avansează rapid. Experți în energie eoliană chestionat de Laboratorul Național Lawrence Berkeley în 2020 se așteaptă ca costurile energiei eoliene să scadă de la 17% la 35% până în 2035 și de la 37% la 49% până în 2050. Această veste bună pentru lume este condusă în mare parte de turbine mai mari și mai eficiente. Experții Berkeley Lab se așteaptă ca unele turbine offshore să atingă o capacitate de 17 megavati până în 2035.

Turbinele offshore vor fi cel mai mare factor de creștere în următoarele decenii și necesită sisteme automate de lubrifiere. „Pentru orice lucru mai mare de doi megawați, un sistem de lubrifiere este standard și este obligatoriu pentru orice lucru în larg”, spune Bertelmann. „Nu poți sări într-o dubă și să lucrezi la ele, la urma urmei.”

Bertelmann a lucrat în lubrifiere pentru întreaga sa carieră de 37 de ani, așa cum a făcut tatăl său înainte. Astăzi, se simte mândru conducând cu soția sa pe lângă un parc eolian local și arătând diferitele tipuri de turbine care lucrează acolo. „O mulțime de mărci diferite – toți clienții Groeneveld-BEKA”, spune el. „Mă face un pic mândru să știu că, în acest fel, contribuim la o lume mai durabilă.”


Citeste mai mult despre modul în care inovația produselor de la Timken susține impactul transformator al energiei eoliene asupra producției globale de energie.