Slam Dunk pentru STEM: Timken se alătură Fundației LeBron James Family în I PROMISE

Comunitate

Slam Dunk pentru STEM: Timken se alătură Fundației LeBron James Family în I PROMISE

“Suntem o familie.” Această filozofie îndrumă PROMIT Scoala , o colaborare între LeBron James Family Foundation și Akron Public Schools din apropierea sediului central Timken World. Aici, sute de elevi din clasa a treia până la a șasea cu risc au acces la o intervenție academică inovatoare, sprijin complet pentru întreaga lor familie și un curriculum STEM care le poate schimba cursul vieții.

În curând, acești inovatori în devenire vor afla despre științe, inginerie și oportunități de carieră tehnică de la experții Timken, în timp ce compania se alătură familiei partenerilor LeBron James Family Foundation.

„Este un meci excelent”, spune Mike Leftwich, JD, specialist în relații asociate Timken și recent numit membru al consiliului consultativ LeBron James. „Există mulți copii capabili în comunitatea noastră care au nevoie doar de resursele și oportunitatea de a-și transforma talentele inerente în măreție. Văzând exemple pozitive despre ceea ce se poate realiza în lumea STEM îi ajută să știe că și ei pot face acest lucru. ”

Promisiunea lui Timken: mentor STEM, avocat academic

„Speranța este un lucru foarte puternic”, a spus LeBron James într-un articol interviu la începutul acestui an . „Indiferent de situație, dacă un copil știe că cineva crede cu adevărat în ei, asta le schimbă perspectiva asupra tuturor. Cu școala noastră, totul se bazează pe oferirea copiilor încrederea că pot face orice. Știu că eu cred în ei, își cunosc profesorii, întregul personal și toți cei pe care i-am pus în jurul lor cred în ei. Este incredibil ce pot face atunci când simt acest sprijin. ”

Acel sprijin include de la planuri de învățare bazate pe probleme până la servicii de intervenție care abordează probleme precum foamea și locuința. Abordarea holistică a funcționat; doar în primul an al Școlii I PROMISE în 2018, 90% dintre elevi s-au întâlnit sau au depășit creșterea lor așteptată în matematică și lectură.

Timken s-a angajat să fie partener STEM pentru Școala I PROMISE și va sponsoriza „Makerspace” al școlii – un laborator și o bibliotecă în care elevii pot cultiva gândirea inovatoare prin explorarea practică. Dotate cu rechizite pentru a construi un robot, a crea artă sau a merge în aventuri prin lectură, resurse ca acestea pot contribui la declanșarea obiectivelor viitoare și a speranței în rândul copiilor care s-au luptat din punct de vedere academic sau s-au confruntat cu provocări în casă.

„Am dori, de asemenea, să conectăm studenții cu inginerii Timken care sunt specializați în diverse discipline tehnice, cum ar fi ingineria mecanică, știința materialelor și tribologia, știința suprafețelor interactive în timpul mișcării relative”, spune Leftwich. „Inginerii pot împărtăși modul în care lucrează între ei și cu clienții pentru a rezolva probleme tehnice din lumea reală.”

Inspirați de promisiunea lui LeBron James de a da înapoi comunității orașului său natal, copiii și profesorii de la Școala I PROMISE își depun jurământul pentru a se asigura că fiecare elev reușește.

Dând înapoi pentru a muta lumea înainte

Mike Leftwich, specialist în relații asociate, îl reprezintă pe Timken în consiliul consultativ LeBron James.

Leftwich simte o legătură puternică cu Școala I PROMISE din două motive: vede efectul real pe care îl are în propria comunitate și este o investiție în creșterea viitoare a domeniilor STEM la nivel regional și global.

„LeBron și I PROMISE sunt astfel de puncte de mândrie în zona noastră”, a spus el. „Știu personal copiii care au primit burse și alții care au primit asistență prin intermediul programului și văd diferența pe care o face pentru familii întregi. Când mi s-a cerut să particip la consiliu, a fost un da foarte rapid ”.

Leftwich spune, de asemenea, că colaborarea Timken cu LeBron James Family Foundation este ceva care va avea efecte dincolo de comunitate în lumea mai largă a tehnologiei.

„Este o oportunitate pentru Timken de a ne împărtăși resursele, cunoștințele și pasiunea cu acești copii, astfel încât să fie inspirați să meargă într-un domeniu legat de STEM”, spune Leftwich. „Pentru mine, cel mai mare moment de cerc complet ar fi dacă – în viitor – intervievăm un fost student PROMIT pentru un post la Timken. Este vorba despre încurajarea următorului val de talente – indiferent dacă vor ajunge aici sau oriunde, inovând pentru viitor. ”

De la Akron la India, Timken investește în comunități pentru a face lumea un loc mai bun. Vedeți mai multe exemple despre modul în care compania promovează conducerea în Raportul de responsabilitate socială corporativă Timken.