Conducere
Mișcare liniară pentru o lume orientată spre avansare
De la automatizare la logistica depozitului, de la mașini-unelte la echipamente medicale, multe industrii globale operează aplicații premium în care eficiența este crucială, iar costul eșecului este ridicat. Odată cu adăugarea recentă a Nadella la familia sa de mărci, Timken își extinde portofoliul principal de mișcări liniare pentru a sprijini nevoile în evoluție ale clienților orientați spre viitor.
Timken a intrat pentru prima dată pe piața de mișcare liniară în 2018, când a achiziționat Rollon, un specialist în ghidaje liniare, șine telescopice și actuatoare liniare pentru industrii provocatoare precum robotica și aerospațial. Trei ani mai târziu, Timken și-a extins din nou portofoliul de mișcare liniară odată cu achiziția Intelligent Machine Solutions, un producător de unități de transfer robotizate (RTU) a șaptea axă și sisteme portic pentru robotică industrială.
„Acum, portofoliul nostru combinat și prezența pe piață sunt de neegalat. Facem parte din rețeaua globală de vânzări și distribuție Timken, cu acces la clienți din toate colțurile lumii. Nadella este una dintre cele mai bune achiziții posibile pe care le-am fi putut face.”
Rudi Knevels
CEO, Rollon Group
Adăugarea produselor Nadella în portofoliu întărește poziția de forță Rollon — și prin extensie , Timken — care are deja un furnizor lider mondial de soluții de mișcare liniară personalizate. Diversifică linia de produse pentru a servi și mai bine nevoile clienților globali de mișcare industrială.
O linie completă de produse de mișcare liniară
Nadella este o afacere în creștere, cu 450 de angajați în Europa, Asia și America de Nord. Angajamentul său de a rezolva aplicații de nișă foarte solicitante și de a colabora îndeaproape cu producătorii de echipamente originale (OEM) în timpul proceselor lor de proiectare a condus la o listă impresionantă a celor mai buni inovatori industriali din lume.
Asemenea Rollon, Nadella este specializată în ghidaje liniare, șine telescopice, actuatoare și sisteme și alte soluții de mișcare industrială specializate. Cu toate acestea, suprapunerea în specificațiile produselor și a piețelor este limitată.
Nadella este o companie puternică în șuruburile cu bile laminate și ghidajele liniare utilizate în mașini-unelte și în ghidajele liniare pentru ambalare”, a declarat Rudi Knevels, CEO Rollon Group. „Compania Rollon este mai puternică în actuatoare liniare, soluții de sistem și șine telescopice pentru căi ferate, automatizări de fabrici, aerospațiale și logistică.”
Nadella proiectează și produce și soluții de acționare a mișcării care nu sunt oferite în mod tradițional de Timken sau Rollon, cum ar fi șuruburi cu bile de precizie. Aceste dispozitive mecanice extrem de eficiente traduc mișcarea de rotație în mișcare liniară în aplicații precum mașinile-unelte CNC computerizate și echipamentele de fabricare a semiconductoarelor.
„Mulți clienți Rollon folosesc șuruburi cu bile ca sistem de antrenare pentru actuatoarele lor liniare”, a spus Knevels. „Acum suntem o singură sursă pentru amândoi.”
Sistem de navetă pentru deplasarea roboților pe distanțe lungi și a sarcinilor grele dinamică ridicată. Disponibil în șapte dimensiuni diferite, Rollon Seventh Axis este ușor de integrat și poate muta orice tip de robot cu o greutate de până la 2000 Kg.
Soluții complementare de mișcare rotațională
În mod istoric, achizițiile Timken au consolidat fie portofoliul de mișcare industrială al companiei, fie oferta de rulmenți Engineered Bearings. Este rar când o companie nou achiziționată face ambele. Nadella, care a fost fondată inițial în urmă cu 90 de ani ca producător de rulmenți cu ace, este încă specializată în rulmenți cu role cu ace de precizie și alte soluții de mișcare de rotație, cum ar fi capete de tijă și șanțuri.
Rulmenții cu role cu ace sunt un element standard al multor sisteme de mișcare de rotație în aplicații auto și robotică. Acestea acționează ca articulații de precizie în care sunt necesare un design compact, capacitate mare de încărcare și precizie ridicată. Clemele și articulațiile sferice și axiale strâns legate conectează componentele de control în aplicații mecanice unde are loc mișcare de pivotare sau rotație
„Se încadrează foarte bine în gama de produse Timken”, a spus Knevels.

puterea de sinergie între liderii tehnici
În ultimii cinci ani, Nadella și-a crescut strategic conducerea în producție, capacitățile de inginerie și amprenta geografică, făcând-o un candidat excelent pentru aderarea la Rollon ca parte a grupului mai mare al Timken Industrial Motion.
După cum spune Knevels, concentrarea strategică a Nadella pe creșterea organică și anorganică a poziționat compania pentru a fi o achiziție mult mai atractivă pentru Rollon și Timken.
„Acum, portofoliul nostru combinat și prezența pe piață sunt de neegalat”, a spus el. „Facem parte din rețeaua globală de vânzări și distribuție Timken, cu acces la clienți din toate colțurile lumii. Nadella este una dintre cele mai bune achiziții posibile pe care le-am fi putut face.”

Timken oferă o gamă largă de produse industriale de mișcare complementare diverse a pieţelor şi a clienţilor. Iată cum mărcile achiziționate de Timken susțin piețele orientate spre viitor cu tehnologii precum sisteme automate de lubrifiere pentru energia eoliană și reductori și dispozitive de acționare pentru robotică.
Published: 2023/08/17
„Acum, portofoliul nostru combinat și prezența pe piață sunt de neegalat. Facem parte din rețeaua globală de vânzări și distribuție Timken, cu acces la clienți din toate colțurile lumii. Nadella este una dintre cele mai bune achiziții posibile pe care le-am fi putut face.”