성장
팀켄 툴킷에 윤활 관리 추가
신유(fresh oil)에는 베어링과 기어를 마모시키고 기계 수명과 수익성을 감소시키는 이물질과 습기 등의 오염 물질이 포함된 경우가 많습니다. 윤활유는 윤활 작업 과정에서 더 많은 오염 물질을 흡수하여 문제를 가중시킵니다.
40년 전, 미국 테네시주의 한 엔지니어가 윤활유와 기계의 수명을 늘리기 위한 작업에 착수했는데 그 결과 습기를 제거하고 오염 물질의 장비 유입을 방지하는 장치인 최초의 데시칸트 브리더가 탄생했습니다. 그 Des-Case가 2023년 팀켄 포트폴리오에 합류했습니다. Des-Case 제품은 팀켄의 기존 제품 라인을 보완하여 고객에게 윤활유와 기계의 수명을 연장하고 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있는 확실한 방법을 제시합니다.
윤활 관리 모범 사례의 생태계
Des-Case는 1983년 설립 이래 자체적으로, 또한 인수를 통해 유기적으로 성장해 왔습니다. 오늘날 데시칸트 브리더는 산업 전반에서 정밀 윤활과 유체 관리의 필수적인 요소로, 장비를 더 오래 가동하고 오일 교환 주기, 가동 중지 시간, 총비용을 줄일 수 있게 해줍니다.
Des-Case 제품은 예방, 오염 물질 제거, 오염 물질 모니터링을 포함한 윤활유 관리 범위를 포괄합니다. Jacques Cartier Des-Case 사장은 “당사는 브리더, 여과 시스템, 육안 오일 분석 및 상태 모니터링 시스템을 통해 전체 공장에 대한 윤활 관리 모범 사례의 생태계를 구축합니다.”라고 말합니다.
Des-Case의 고객층은 팀켄과 유사합니다. 이 회사의 제품은 Groeneveld-BEKA의 자동 윤활 시스템과 같이 팀켄 베어링의 수명을 연장할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 윤활유 오염으로 베어링 고장이 발생하는 경우가 매우 잦기 때문입니다.
“당사는 브리더, 여과 시스템, 육안 오일 분석 및 상태 모니터링 시스템을 통해 전체 공장에 대한 윤활 관리 모범 사례의 생태계를 구축합니다.”
Jacques Cartier
사장
Des-Case 인수로 팀켄의 전문 지식과 솔루션이 한층 강화됩니다. Cartier는 “제가 팀켄에 출근한 첫날, 한 서비스 엔지니어가 수리를 위해 전날 5만 달러 상당의 베어링 한 대를 회수했다면서 고객의 베어링 고장 예방에 Des-Case 제품이 도움이 될 수 있다고 이야기했습니다.”라면서 “우리 회사는 전체 엔지니어들에게 Des-Case 제품에 대해 교육하느라 바쁩니다. 베어링 문제나 산업용 모션 문제를 해결하거나 방지하고자 하는 팀켄 고객에게 Des-Case 제품이 도움이 될 수 있기 때문입니다.”라고 덧붙였습니다.
아직 개척되지 않은 시장
2018년에 Des-Case는 네덜란드에 본사를 둔 RMF Systems를 인수했습니다. Cartier는 또한 “유럽 고객들 사이에서 RMF 제품 라인의 인기가 높으며, 아시아와 미국에서 사세를 확장하면서 사업을 크게 성장시킬 계획입니다.” “아시아와 미국, 두 시장에서 엄청난 상승세를 보이고 있습니다.”라고 이야기했습니다.
전 세계적으로 윤활 관리는 아직 개척되지 않은 시장입니다. “지구상에 있는 수백만 개의 윤활유 사용 분야 중에서 여과 또는 브리더 시스템을 사용하는 분야는 거의 없습니다.”라고 Cartier는 말합니다.
팀켄의 자회사인 Des-Case는 이러한 흐름을 타기에 유리한 조건입니다. 또한 그는 “당사 브리더는 시장을 선도하고 있으며, 고객 가까이에서 고객의 지속적인 피드백을 듣고 있습니다.”라고 말했습니다. Des-Case는 최근 디지털로 연결된 브리더를 출시했습니다. 그의 말에 따르면, “고객들이 시스템을 원격으로 모니터링하기를 원했습니다.” 또한 “4차 산업혁명이 추진력을 얻으면서 우리에게도 유리하게 작용하고 있습니다.”
팀켄의 지속 가능한 엔지니어링 프로세스에 대해 알아보세요.고객의 자체적인 지속 가능성 목표 도달을 지원합니다.

Published: 2024/06/18