자동 윤활은 풍력 에너지 성장을 돕습니다.

제품

자동 윤활은 풍력 에너지 성장을 돕습니다.

재생 에너지에 대한 투자는 고객과 자본 시장은 물론 인류의 미래를 위한 좋은 사업이며 팀켄은 그 점을 계속해서 증명하고 있습니다. 이 회사는 전 세계 풍력 터빈 제조업체 및 주요 태양광 발전 시스템의 선도적인 기술 파트너입니다.

팀켄이 2007년 풍력 에너지 시장에 진출했을 때 초점은 베어링에 있었습니다. 다음 10년 동안 회사는 다음과 같은 시설을 건설했습니다. 중국 샹탄 거대한 메인 샤프트와 기어 드라이브를 위한 베어링을 엔지니어링하기 위해 전 세계적으로 투자했습니다. 지구상에서 가장 큰 풍력 터빈 .

오늘날 팀켄은 풍력을 통해 세계에 활력을 불어넣는 데 다양한 제품 포트폴리오에 총력을 기울이고 있으며 회사와 세계를 위한 투자가 결실을 맺고 있습니다. 전 세계 풍력 에너지 생산량은 2010년부터 2020년까지 275% 성장했으며 향후 10년 동안 다시 두 배가 될 태세입니다.

성장의 한 가지 큰 동인은 풍력 에너지의 킬로와트시당 비용이 꾸준히 하락했으며 팀켄 기술이 이러한 효율성에 기여했다는 것입니다. 오늘날 풍력 터빈 제조업체는 확장된 제품을 위해 팀켄에 의존합니다. 마찰을 줄이고 에너지 출력을 높이며 풍력 터빈의 유지 보수 비용을 최소화하는 데 도움이 됩니다.


“터빈은 24시간 연중무휴로 작동하며 수동으로 베어링이나 기어 드라이브를 윤활하기 위해 터빈을 멈추면 생산하는 전원 공급이 중단됩니다.”

베른트 베르텔만
판매 관리자, Groeneveld-BEKA


풍력 에너지에서 자동 윤활의 역할

독일 Pegnitz에 있는 Groeneveld-BEKA 풍력 사업의 영업 관리자인 Bernd Bertelmann은 시장에서 팀켄의 성장에 대한 직접적인 관점을 제공합니다. BEKA는 팀켄과 거의 같은 시기에 풍력 에너지에 대한 투자를 시작했습니다. 2019년 팀켄이 회사를 인수했을 때 BEKA의 자동 윤활 제품은 많은 대형 터빈의 표준 장비가 되었습니다.

서비스와 접근성은 풍력 터빈의 자동 윤활을 필수 요소로 만드는 핵심 요소입니다. Bertelmann은 “터빈은 24시간 연중무휴로 작동하며 수동으로 베어링이나 기어 드라이브를 윤활하기 위해 터빈을 멈추면 생산되는 전원 공급이 중단됩니다.”라고 말합니다. 수동 윤활은 또한 시간이 많이 걸리고 비용이 많이 들고 서비스 기술자에게 잠재적으로 위험합니다.


네덜란드에 있는 이 풍력 터빈에는 BEKA-Wind 자동 윤활 시스템이 장착되어 있어 베어링 및 톱니와 같은 모든 중요한 구성 요소에 적시에 정확한 양의 윤활유를 자동으로 윤활합니다.

ExploringBro의 비디오 제공


유지 관리가 적은 풍력 터빈을 위한 비할 데 없는 파트너

팀켄은 2017년에 Groeneveld를 인수하여 오늘, Groeneveld와 BEKA 함께 팀켄 고객에게 비할 데 없는 지식, 경험 및 제품 범위를 제공합니다. 풍력 터빈 제조업체는 15년 전에 터빈에 BEKA의 프로그레시브 시스템을 사용하기 시작했지만 최근 네덜란드의 풍력 터빈 제조업체가 Twin 라인을 채택하면서 Groeneveld가 시장에 진입했습니다.

고객은 설치가 간단하고 한 지점이 막혀도 시스템 전체에 그리스를 지속적으로 공급하는 시스템을 포함하여 설계상의 이점을 보았습니다. “이것은 Twin을 사용한 최초의 제조업체이지만 마지막이 아닐 것이라고 확신합니다.”라고 Bertelmann은 말합니다.

Groeneveld-BEKA로서 두 팀은 결합된 전문 지식을 사용하여 중국 풍력 시장에서 비즈니스의 문을 열었던 새로운 GP 프로그레시브 펌프와 같은 신제품을 개발하고 있습니다.

다른 팀켄 비즈니스와 마찬가지로 고객은 높은 수준의 엔지니어링 지원과 프리미엄 제품을 위해 Groeneveld-BEKA를 선택합니다. Bertelmann은 “일반적으로 고객이 우리에게 오면 그것은 장기적인 대화의 시작입니다.”라고 말합니다. “우리는 일찍 참여하여 맞춤형 솔루션에 대해 협력합니다. 결국 고객은 애플리케이션에 100% 맞는 윤활 시스템을 받게 됩니다.”

예를 들어, 최근 한 고객은 압력이 가해지면 분리되는 경향이 있는 윤활유를 사용하고 있어 압력 완화 기능을 요청했습니다. “우리는 산업 프로그램의 기존 구성 요소를 사용하여 시스템을 설계했습니다. 우리는 새로운 방식으로 설치하고 구성했습니다.”라고 그는 말합니다. “우리는 고객의 요구 사항에 정확히 맞는 방식으로 맞춤형 솔루션을 신속하고 비용 효율적으로 제공할 수 있었습니다.”


“2메가와트보다 큰 제품의 경우 윤활 시스템이 표준이며 해양에서 반드시 갖추어야 할 사항입니다. 결국 밴을 타고 가서 작업할 수는 없습니다.”


세상을 이롭게 하는 성장

시장 출시 시간과 장기적인 신뢰성은 빠르게 발전하는 이 분야에서 매우 중요합니다. 풍력 발전 전문가 2020년 로렌스 버클리 국립 연구소에서 실시한 설문 조사 풍력 에너지 비용은 2035년까지 17%에서 35%, 2050년까지 37%에서 49% 감소할 것으로 예상합니다. 세계를 위한 이 좋은 소식은 대부분 더 크고 더 효율적인 터빈에 의해 주도됩니다. Berkeley Lab 전문가들은 일부 해상 터빈이 2035년까지 17메가와트의 용량에 도달할 것으로 예상합니다.

해양 터빈은 향후 수십 년 동안 가장 큰 성장 동력이 될 것이며 자동 윤활 시스템이 필요합니다. Bertelmann은 “2메가와트보다 큰 제품의 경우 윤활 시스템이 표준이며 해양에서 반드시 필요한 것입니다.”라고 말합니다. “결국 그냥 밴에 올라타 작업을 할 수는 없습니다.”

Bertelmann은 그의 아버지가 이전에 그랬던 것처럼 37년 동안 윤활유 분야에서 일해 왔습니다. 오늘날 그는 아내와 함께 지역 풍력 발전 단지를 지나 그곳에서 작동하는 다양한 종류의 터빈을 가리키며 자랑스럽게 생각합니다. “다양한 브랜드가 많이 있습니다. 모든 Groeneveld-BEKA 고객입니다.”라고 그는 말합니다. “이런 식으로 우리가 보다 지속 가능한 세계에 기여하고 있다는 사실이 조금 자랑스럽습니다.”


더 읽기 팀켄의 제품 혁신이 풍력 에너지가 전 세계 에너지 생산에 미치는 혁신적인 영향을 어떻게 지원하는지에 대해 설명합니다.