서로 일으켜 세우기: 직원 리소스 그룹

독창적인 생각과 다양한 관점은 수십 년 동안 팀켄의 문화에 영향을 미쳤습니다. 제품 라인과 공간을 지속적으로 확장하는 글로벌 기업으로서 팀원들이 시간대, 문화 및 전문 분야를 넘어 협력하는 경우가 많습니다. 또한 조직에서 다양성이 모든 이해관계자에게 가치를 창출한다는 사실을 인지하고 있기 때문에 팀켄 리더는 계속해서 포용적인 관리 및 고용 관행을 장려하고 있습니다.

그럼에도 불구하고 다양성과 포용성은 지속적이고 진화하는 이니셔티브로 남아 있습니다.

“피상적인 업무 관계 말고는 전부 피하며 살아서 제가 아닌 다른 사람인 척할 필요가 없었습니다.”라고 팀켄 제품 관리자인 Jennifer Stamp는 말합니다. TPN(Timken Pride Network)의 의장을 맡은 Stamp는 본인과 다른 LGBTQ+ 직원을 가로막는 장애물을 제거하기 위해 소집하고 목소리를 높이고 있습니다. 그녀와 다른 팀켄 ERG(직원 리소스 그룹) 리더들에게 현재 활동과 중점 과제에 대해 질문했습니다.

전 세계 직원을 지원하기 위해 협력

ERG는 임원이 후원하는 그룹인 만큼 맨 위에서부터 회사 정책에 영향을 미칩니다. 예를 들어 CFO Phil Fracassa와 기업 커뮤니케이션 담당 부사장인 Nicole DiSalvo는 TPN 후원자로서 Stamp와 긴밀히 협력하고 있습니다.

이는 하향식 관계가 아니라 상호 관계입니다. ERG는 팀원이 공감을 얻고 있다고 느끼고 소속감을 느낄 때 성공합니다. WIN(Women’s International Network) 리더는 일정을 작성하기 위해 전 세계 직원의 공식적인 의견을 고려합니다.

ERG는 또한 이벤트 피드백과 모멘텀을 기반으로 합니다. WIN과 YPN(Young Professionals Network)은 인도, 중국, 프랑스, 루마니아의 팀켄 시설에 지부를 둔 글로벌 조직이 되었습니다. MAP(Multicultural Association of Professionals)와 같은 다른 ERG는 이러한 세계화 과정을 시작하고 있습니다.

MAP, YPN 및 WIN은 도달 범위를 확장하기 위해 “A Day in the Life”와 같은 하이브리드 및 가상 이벤트를 협력하여 개최합니다. 이는 회사 전체 직원들의 다양성과 일상 업무 생활을 중심으로 다룬 인기 시리즈입니다. 세계 여성의 날은 또한 대규모 글로벌 ERG 행사이며, MAP는 음력설, 6월 19일 노예 해방 기념일, 디왈리와 같인 공휴일에 대한 인지도를 높이고 축하 행사를 마련합니다.

네트워킹, 교육 및 커뮤니티 구축

전문 네트워킹은 ERG 프로그래밍의 핵심이며 모두 다양한 관점을 공유할 수 있는 기회를 제공합니다. 그런 일환으로 어떤 때에는 경영진을 모셔서 채용 인사이트를 공유하고 다른 때에는 제대군인 그룹이 모여 리소스와 지원을 공유합니다.

ERG는 모두 커뮤니티 구축이 가장 중요하며 이는 종종 이해를 위한 가교를 놓는 것을 의미합니다. 예를 들어 TPN은 팀켄 직원이 LGBTQ+ 주제를 이해하는 데 도움이 되는 이벤트를 개최합니다. 인도와 중국의 WIN 그룹은 서평, 인사이트, 인터뷰를 공유할 수 있는 온라인 공간을 개발했습니다.

팀켄 리더는 회사 사업장의 지역 사회에 기여하는 것을 매우 강조하므로, 자원 봉사 활동도 ERG 작업에서 큰 역할을 하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

보다 개방적이고 생산적인 팀켄

무엇을 하든 ERG 회원은 즐기는 것을 좋아합니다. 이들은 보물 찾기, 야구 경기 또는 요가와 같은 공통 관심사를 중심으로 모이는 경우가 많습니다. 이 모든 것은 모두가 소속감을 느끼고 자유롭게 기여하고 성장할 수 있는 보다 개방적이고 매력적인 업무 환경을 조성합니다.

“팀켄 전문가는 새로운 지식과 깊은 이해를 원하며, 이러한 열망은 경의를 갖고 다른 사람들과 의미 있게 소통하여 더 생산적인 업무 환경을 만드는 방법을 배우는 데 적용됩니다.”라고 Stamp는 말합니다. 이어 “동료들이 그런 식으로 지식을 확장하도록 돕는 것은 고무적인 일”이라고 덧붙입니다.


Timken의 ERG 리더 만나기

Agustin Caminoa, MAP 의장

직함: 글로벌 포트폴리오 관리자

팀켄 재직 기간: 7년

모국: 아르헨티나

현재 거주 도시: 오하이오주 캔턴

학력: 국립 코르도바 대학교 전자 공학 MBA 부에노스아이레스 대학교

취미: 가족 및 친구와 어울리기, 아르헨티나 바비큐, 오토바이 투어, 주말 골프.

“MAP의 일원이 되면 다양성, 형평성, 포용성을 옹호할 수 있는 또 다른 공간이 주어집니다.”

Oluwaseun (Seun) Craig, MAP 공동 의장

직함: 항공우주 영업 거래처 관리자

팀켄 재직 기간: 3년

고향: 나이지리아 라고스

현재 거주 도시: 노스캐롤라이나주 샬롯

학력: 일리노이 공과대학 기계공학 학사, 웨스턴 미시건 대학교 공학 관리 석사

취미: 집수리, 디스크 골프, 스타워즈 영화 다시 보기

“영감에 이끌려 저의 진정한 자아를 찾아 일에 쏟게 되었습니다. 문제 해결에 대한 관점이나 접근 방식이 다른 사람도 있지만, 대부분은 진심으로 함께 일할 기회를 찾습니다.”

Jessica Minor, WIN 공동 의장

직함: 선임 영업 분석가

팀켄 재직 기간: 5년

모국: 미국

현재 거주 도시: 오하이오주 캔턴

학력: 말론 대학교 음악 학사, 애크런 대학교 공급망 MBA

취미: 정원 가꾸기, 집 돌보기, 친구 및 가족과 시간 보내기

“저는 이 뛰어난 사람들로부터 많은 것을 배웠습니다. 이들과 함께 일하면서 WIN 이벤트를 계획하고 이들의 노력이 실현되는 것을 지켜보는 것은 고무적인 일입니다.”

Adrienne Aquino, WIN 공동 의장

직함: 디지털 발전 데이터 리드

팀켄 재직 기간: 21년

모국: 미국

현재 거주 도시: 오하이오주 캔턴

학력: 말론 대학교 컴퓨터 공학 학사

취미: 가족과 시간 보내기, 산책, 디즈니의 모든 것

팀켄 월드 사례: 내부에서 외부로 R&D 발전

“저는 개인적 및 직업적 성장 기회를 통해 다른 사람들이 자신을 더 잘 이해할 수 있도록 돕는 일에 열정을 쏟습니다.”

Mayuri Rachamadugu, WIN 인도 의장

직함 선임 프로젝트 리더

팀켄 재직 기간: 16년

본국: 인도

현재 거주 도시: 인도 카르나타카주 벵갈루루

학력: 스피 벤카테스와라 대학교 생산 공학 석사

취미: 자연과 시간 보내기, 명상, 정원 가꾸기

“도전은 인생에서 성장할 수 있는 기회입니다. 긍정적인 마음가짐, 인내, 상황 받아들이기, 근본적인 두려움에 대한 직면, 침착한 내면 유지, 감사하는 마음은 제 앞에 놓인 도전을 극복하도록 해주었습니다.”

Stella Lu, WIN 중국 의장

직함: 보충 및 물류 관리자

현재 거주 도시: 상하이

학력: 상하이 대학교 공학 학사

취미: 독서, 여행

특별 기여: 팀켄 중국의 30주년 기억하기 전시회 발족

“팀켄은 강력한 제품을 보유한 강력한 회사입니다. 저는 이곳에서 안전함과 열정을 느끼며 저의 기여가 인정되어 자랑스럽습니다.”

Joanna Hallisy, YPN 의장

직함: 애플리케이션 엔지니어

팀켄 재직 기간: 4년

고향: 오하이오주 클리블랜드

학력: 버팔로 대학교 기계공학 학사

영감을 주는 것: 팀켄 직원들이 회사와 서로를 위해 열심히 일하는 모습

그녀가 팀켄을 대변하는 방식: 오대호 과학 센터에서 인류 서식지 및 제조업의 날 자원봉사

취미: 미술과 애니메이션, 운동, 새로운 장소로 여행하기, 독서

“실패는 질타보다 가르침을 준다는 사실을 깨닫고 계산된 위험을 감수하는 데 더 용기를 내는 방법을 스스로 다시 배우려고 노력하고 있습니다.”

Derek Mankin, YPN 공동 의장

직함: 선임 애플리케이션 엔지니어

팀켄 재직 기간: 3.5년

학력: 신시내티 대학교 재료 공학 학사, 노던 켄터키 대학교 MBA

고향: 오하이오주 와파코네타

취미: 아내, 딸 클라라와 함께 시간 보내기, 개와 함께하는 하이킹, 축구 관람, 아이스크림 먹기

“인생은 짧습니다. 우리는 인생을 즐기고 변화를 만들기 위해 최선을 다해야 합니다.”

Ashwin Kananthoor, YPN 인도 의장

직함: 선임 애플리케이션 엔지니어

팀켄 재직 기간: 8년

고향: 인도 망갈로르

학력: 방갈로르 PES 공과대학 기계공학 학사

취미: 여행, 비디오 게임, 사랑하는 사람과 시간 보내기, 아내와 함께 새로 생긴 식당 다니기

“아버지가 주신 최고의 조언은 내게 오는 기회와 도전에 대해 절대 안 된다고 말하지 않는 것입니다.”

Laurent Castanier, YPN 프랑스 의장

직함: 팀켄 유럽의 HR 관리자

팀켄 재직 기간: 3.5년

고향: 프랑스 툴루즈

현재 거주 도시: 프랑스 콜마르

학력: 폴 사바티에 툴루즈 3대학교 학사, 그레노블 폴리테크닉 대학교 전기 화학 및 전기 야금 공학 석사

취미: 산악 하이킹, 럭비 경기, 가족을 위해 정성껏 식사 만들기, 스릴러물 읽기, 여행

“YPN은 팀켄의 핵심 가치를 실천하고 고위 경영진과 영감을 주는 역할 모델을 만나고 CSR이 말뿐이 아닌ㄴ 현실임을 이해하는 좋은 방법입니다.”

Li Da, YPN 옌타이 의장

직함: 장비 관리자

팀켄 재직 기간: 12년

현재 거주 도시: 중국 산둥성 옌타이

고향: 허베이성

학력: 허베이 폴리테크닉 대학교

취미: 가족과 함께하는 도시 여행, 매일의 건강 식이요법

“직속 부하 직원이 모두 젊은 엔지니어들입니다. 그래서 저는 YPN을 매일의 관리 업무에 도입하여 멘토를 제안하고 커리어 목표를 달성하는 데 도움이 되는 전문 교육을 제공합니다.”

Cezar Creţu, YPN 루마니아 의장

직함: 유럽 담당 제조 발전 관리자

팀켄 재직 기간: 4년

모국: 루마니아

현재 거주 도시: 루마니아 플로이에슈티

학력: “페르디난트 1세” 군사기술학교 항공 및 우주 공학과 항공우주 전공 공학 석사

취미: 요리, 온갖 기상천외한 것 시도하기, 평범한 일상을 완벽한 구도로 찍기, 죄책감 없이 요리를 즐기기 위한 자전거 타기와 달리기

“무언가를 할 수 없거나 무언가가 안 된다는 것은 누구든 보여줄 수 있습니다. 변화를 만들어내는 이는 노력해서 되게 만드는 사람들입니다.”

Jennifer Stamp, TPN 의장

직함: 제품 관리자

팀켄 재직 기간: 17년

고향 주: 매사추세츠

현재 거주 도시: 오하이오주 캔턴

학력: 뉴햄프셔 대학교 기계공학 학사, 애크런 대학교 비즈니스 분석 MBA

취미: 신체 활동 및 모험: 산악 자전거 타기, 스노보드, 아이스 스케이팅, 수상 스키, 암벽 등반, 하이킹, 캠핑, 4세 아동 두 명과 함께하는 핑거 페인팅과 레고 만들기

“열린 마음으로 비판을 받아들이세요. 제 약점을 잘못 평가하는 사람이 더러 있을 수 있지만 비판을 무시하거나 방어적인 자세를 취하면 성장의 기회를 놓칠 수 있습니다.”

Chriss Scott, TPN 공동 의장

직함: 수석 EHS 분석가(환경 보건 및 안전)

팀켄 재직 기간: 4년

팀켄 월드 사례: 지구와 수익을 위한 데이터 기반의 효율성

학력: 형사 사법 기술 준학사, 애크런 대학교 비상 관리 학사, 펜실베이니아 주립대학 비즈니스 데이터 분석 석사 진행 중

취미: 메탈, 인디/얼터너티브 록, 블루스 밴드의 드러머 겸 가수, 작곡

“저와 같은 사람이 여기서 그렇게 성공할 수 있다는 사실을 알게 된 것이 저에게는 정말 큰 의미가 있습니다.”

Chad Hicks, VET 공동 의장

직함: 공급 보증 관리자

팀켄 재직 기간: 18년

병역 및 계급: 미 육군 상사

고향: 오하이오주 뉴필라델피아

학력: 켄트 주립 대학교 형사 사법, 피닉스 대학교 경영학 학사

취미: 가족 및 친구와 시간 보내기, 산책, 하이킹, 골프, 디스크 골프, 채소 키우기, 볼링

“ERG를 이끌다 보니 마음은 불편해졌지만 전문가로 성장하는 데 도움이 됩니다.”팀켄에서 다양성이 어떻게 혁신과 협업을 주도하는지


자세히 알아보세요.