가치
미래 건설: 지역사회에 헌신하는 협력
팀켄에게 지역사회에 대한 흔들림 없는 헌신은 단순한 원칙 그 이상이며, 회사의 조직에 자리잡은 관행입니다. 이러한 헌신은 사랑의 집짓기 운동과 지속적인 협력에서 분명합니다. 저렴하고 안전한 주택에 대한 근본적인 요구를 해결하는 것은 지역사회 내의 기본적인 요구를 지원하는 팀켄의 최우선 과제와 일치합니다.
이 영향력 있는 협력은 1999년 사랑의 집짓기 운동 중동부 오하이오와 시작하여, 팀켄 직원이 지역적으로, 전세계적으로 주택 건설에 수천 시간의 자원봉사를 해온 여정의 시작을 알렸습니다. 이러한 지속적인 노력은 세계에 지속적인 긍정적인 변화를 일으키고 싶은 팀켄의 진정한 바람을 강조합니다.
“팀켄은 우리가 살고 일하는 지역사회를 지원한다고 믿습니다.”라고 20년 이상 사랑의 집짓기 운동에 참여해온 프로세스 계획 전문가, Zack Black은 말합니다. “직원들은 사랑의 집짓기 운동을 통한 환원 활동을 즐깁니다. 이를 통해 가족이 주택 소유권을 가질 수 있도록 도와줌으로써 실질적이고 지속적인 영향을 줄 수 있기 때문이죠.”
“Habitat 건설에서는 절대 나쁜 날이 없습니다. 아이들 방을 꾸미는 이야기를 나누는 집주인의 눈에서 설레는 마음을 봅니다. 여러분은 집을 짓는 것 이상의 일을 하고 있습니다. 미래 건설을 돕고 있는거죠.”
Zack Black, 프로세스 계획 전문가, 사랑의 집짓기 운동 자원봉사자
환원 문화
Habitat에 대한 팀켄의 약속은 자선 지원과 자원봉사를 모두 포함합니다. 매년 팀켄의 세계 본사는 사랑의 집짓기 운동 중동부 오하이오와 협력 관계를 맺고 오롯이 팀켄 직원들의 힘으로 두 채의 집을 짓고 있습니다. 1999년 이후로 팀켄 직원들은 35채의 집을 지었으며, 현재 36번째 집을 짓고 있습니다. 이러한 건설은 포괄적으로, 초기 벽을 올리고 사이딩을 설치하는 것부터 페인팅 및 인테리어 마감의 최종 마무리 작업에 이르기까지 모든 단계를 아우릅니다. 뿐만 아니라, 회사는 중요한 주택 수리와 같은 불가결한 추가 프로젝트를 지원하여, 지역사회 지원에 대한 전체론적 접근 방식을 보여줍니다.
많은 직원들에게 이것은 차이를 만드는 실제 방법입니다. “Habitat 건설에서는 절대 나쁜 날이 없습니다.”라고 Black은 말합니다. “아이들 방을 꾸미는 이야기를 나누는 집주인의 눈에서 설레는 마음을 봅니다. 여러분은 집을 짓는 것 이상의 일을 하고 있습니다. 미래 건설을 돕고 있는거죠.”
팀켄의 Habitat 건설은 동료를 하나로 모으는 것이기도 합니다. 부서 주도의 자원봉사팀을 통해서든, 여성들로만 구성된 건설을 지원하는 여성 국제 네트워크(WIN) 직원 인재 그룹(ERG)을 통해서든, 이러한 프로젝트는 직원들 간에 강한 유대감을 형성합니다. 회사의 ERG는 이러한 기회를 조직하고 확장하는 데 점점 더 중요한 역할을 해왔습니다.

수석 수요 계획 분석가인 Lisa Dillon은 10년 넘게 Habitat에서 자원봉사를 해왔습니다.
수석 수요 계획 분석가인 Lisa Dillon은 10년 넘게 Habitat에서 자원봉사를 해왔습니다. “팀은 항상 함께 힘을 합칩니다.”라고 그녀는 말합니다. “인생을 바꾸기 위해 열심히 노력하는 사람을 고양시키는 것은 강력한 일입니다.”
최근 여성 자원봉사자 팀이 미혼모와 네 딸을 위한 집을 짓기 위해 모였습니다. 이것은 많은 자원봉사자들에게 깊은 공감을 불러일으킨 이 프로젝트로, 환원할 뿐만 아니라, 다른 여성들에게 힘을 실어주고 지원할 수 있는 기회도 제공했습니다.
“팀은 항상 함께 힘을 합칩니다.” 인생을 바꾸기 위해 열심히 노력하는 사람을 고양시키는 것은 강력한 일입니다.”
Lisa Dillon, 수석 수요 계획 분석가, 사랑의 집짓기 운동 자원봉사자
생산 계획 분석가인 Jazmine Compton은 건설에 참여했고 그 경험이 매우 의미 있다는 것을 알게 되었습니다. “다른 여성들과 함께 일하고, 새로운 기술을 습득하며, 우리가 만들어가는 차이를 볼 수 있어서 정말 놀라웠습니다.”라고 그녀는 말합니다. “이러한 기회는 팀켄의 환원 문화를 진정으로 반영합니다. 모든 사람은 새로운 경험을 얻게 되고 지역사회에 더 강력한 연대감을 갖습니다. Habitat와 함께 자원봉사를 하면서 제가 가장 좋아하는 부분은 우리가 자신감을 쌓고, 인맥을 형성하며, 기회의 문을 열고 있다는 것입니다.”
지속적인 유산
팀켄의 헌신 결과는 지어진 집 이상이지만, 삶이 변화했습니다. Habitat 집 소유자는 머리 위로 지붕을 받습니다. 그리고 교육 프로그램과 땀의 형평성 요구 사항을 통해 재정적 안정성과 장기적인 안정성을 얻습니다.
중동부 오하이오 사랑의 집짓기 운동 CEO인 Beth Lechner는 이러한 집이 가져오는 변화를 직접 목격했습니다. “이것은 건설을 넘어 확장됩니다.”라고 그녀는 말합니다. “이것은 가족이 뿌리를 내리고, 아이들이 자랄 수 있는 안전한 장소를 갖고, 지역사회가 더 강해지는 것에 대한 것입니다. 팀켄은 지난 25년 동안 이러한 변화의 필수적인 부분이었습니다.”
팀켄은 앞으로도 사랑의 집짓기 운동과의 협력을 계속 약속드릴 것입니다. “이것은 단지 기업의 이니셔티브가 아니라 우리가 누구인지에 대한 것입니다.”라고 Black은 말합니다. “우리는 계속해서 지을 것이고, 계속해서 기여할 것이며, 계속해서 우리 자신보다 더 큰 무언가의 일부가 될 것입니다.”
못을 박고 벽을 높일 때마다 팀켄 직원들은 집과 희망, 그리고 다가올 세대를 위한 미래를 짓고 있습니다.

팀켄 부서와 조합 참가자들은 종종 팀 건설 연습으로 사랑의 집짓기 운동에 자원봉사를 합니다.
125년 이상의 지역사회 강화를 기념하는 팀켄은 사랑의 집짓기 운동과 같은 오랜 협력 관계를 통해 그 유산을 이어가고 있습니다. 팀켄이 가장 중요한 부분에서 그 영향력을 어떻게 증폭하는지 알아보세요. 자세히 알아보기.
Published: 2025/06/10