효율성
더 나은 환자 치료 도모
의료 발전을 지원하는 선형 모션 기술
의료 기술의 발전은 의료 서비스를 변화시키고 있습니다. 골절을 식별하는 복잡한 영상 시스템부터 팔다리를 수리하는 수술 시스템 및 회복을 촉진하는 보행 훈련 장비에 이르기까지, 이러한 혁신은 인간의 조건을 개선하고 있습니다. Rollon의 선형 모션 솔루션은 환자를 진단, 치료 및 재활하는 많은 기계를 지원하여 삶의 질을 향상시키고 연장합니다.
Rollon 엔지니어는 이 분야에서 기술 전문 지식을 사용하여 환자의 편안함을 증진시키고 의료 종사자의 작업을 더 쉽게 만들며 병원과 진료소의 효율성을 개선합니다.
팀켄 기업 브랜드인 Rollon의 영업 및 엔지니어링 책임자인 Jörg Lillpopp은 “장비 엔지니어는 더 나은 의료 및 관행의 지원이 가능한 부분에 대해 꾸준히 훌륭한 아이디어를 내놓습니다. 우리가 제공하는 것은 환자 치료의 모든 측면에서 이러한 아이디어를 실현할 수 있는 깊은 지식과 방대한 포트폴리오의 맞춤형 솔루션입니다.”라고 말했습니다.
“장비 엔지니어는 더 나은 의료 및 관행의 지원이 가능한 부분에 대해 꾸준히 훌륭한 아이디어를 내놓습니다. 우리가 제공하는 것은 환자 치료의 모든 측면에서 이러한 아이디어를 실현할 수 있는 깊은 지식과 방대한 포트폴리오의 맞춤형 솔루션입니다.”
Jörg Lillpopp
Rollon의 영업 및 엔지니어링 책임자
의료 영상 촬영 시 편안함 개선
지난 10년 동안 의료 영상은 보다 정확한 이미지를 캡처할 수 있도록 발전했습니다. 이는 합병증의 조기 발견, 보다 정확한 진단 및 예비 수술의 필요성 감소로 해석됩니다.
Rollon 기술은 X-레이, MRI 및 핵의학 영상 촬영 중에 환자를 제 위치로 이동하는 데 도움이 됩니다. 이러한 진단은 골절에서 암에 이르는 상태를 감지합니다. 환자는 이러한 검사 중에 고통을 받거나 스트레스를 받거나 또는 둘 다 경험할 수 있으므로 환자를 진정시키는 것이 최우선입니다.
일부 MRI 기계는 부드럽고 조용한 모션을 통해 환자의 편안함을 증진시키는 Rollon의 Easyslide 시스템을 사용합니다. 이 시스템은 의료 영상 기술자에게 도움이 됩니다. 내구성 및 모션 용이성으로 인해 기술자는 모든 신체 사이즈의 환자를 올바르게 배치할 수 있으며, 장비의 안정성과 수명으로 인해 더 많은 환자를 효율적으로 진단할 수 있습니다.
Rollon® 선형 모션 시스템은 냉간 압연 강철 선형 레일 내부에서 작동하는 케이지형 볼 베어링으로 구성됩니다. 레일 내부의 슬라이더는 영상 촬영 기계 크기를 줄이기 위해 매우 콤팩트한 시스템을 보장합니다. 제조 과정에서 Rollon은 더 높은 부하 용량과 내구성을 위해 궤도에 니켈 도금과 같은 표면 마감을 적용할 수 있습니다.
Rollon은 표면 처리와 다양한 재료 유형을 결합하여 시스템을 최적화함으로써 다른 선형 모션 솔루션 제공업체와 차별화됩니다. Lillpopp은 “우리는 독특합니다. 이 업계에 서비스를 제공하는 데 필요한 특징이죠. 의료 장비 고객에게는 고유한 기술 요구 사항과 선호도가 있으며 우리의 혁신 사항은 어떤 방식에서는 100% 맞춤형입니다.”라고 말했습니다.
자기공명영상(MRI)은 질병을 감지 및 진단하고 치료 진행 상황을 모니터링하기 위해 신체 내부 시스템의 3차원 이미지를 생성합니다. Rollon의 Easyslide 시스템은 환자를 비침습적 검사 기계로 조용하고 부드럽게 이동할 수 있도록 지원합니다. 더 많은 Rollon 모션 기술을 참조하십시오.
보다 쉽고 안전한 수술
이제 전 세계의 수술실에서 더 뛰어난 기술을 갖춘 첨단 수술 장비가 제공되지만, 더 많은 모니터와 더 많은 전원 코드도 함께 제공됩니다. 장비 제공업체는 이제 직원이 수술 중에 더 많은 공간을 확보하고 도구를 효율적으로 배치할 수 있도록 Rollon® 선형 액추에이터로 제작된 천장 장착형 붐에 최대한 많은 장비를 부착합니다.
이로 인해 고유한 기술적 과제가 발생합니다. Rollon은 입자 오염 물질이나 윤활유 누출과 같이 수술을 방해할 수 있는 기계적 요인으로부터 환자를 보호해야 합니다.
Rollon 선형 액추에이터는 입자가 수술실로 배출되는 것을 방지하면서 모션을 가능하게 하는 클린룸 시스템에 이상적입니다. 벨트 구동 장치에는 시스템 사용 중에 방출되는 입자를 흡입하여 공기 여과 영역으로 보내는 진공 시스템이 포함됩니다.
윤활은 마모를 방지하기 위해 이러한 시스템에서 필수적이지만 최소화해야 합니다. Rollon 엔지니어는 애플리케이션을 안정화하기에 충분하지만 누출을 생성하기에는 충분하지 않은 매우 적은 양의 그리스 또는 오일로 액추에이터가 작동하도록 설계합니다.
Rollon 선형 액추에이터는 입자가 수술실로 배출되는 것을 방지하면서 모션을 가능하게 하는 클린룸 시스템에 이상적입니다.
더 나은 신체 재활 경험
Rollon에서 지원하는 재활 기술의 발전은 다시 걷는 법을 배우는 환자에게 도움이 됩니다. 오늘날의 재활 장치는 환자의 신장, 상태 및 중증도에 적응하고 약속 사이의 설정 시간을 줄이는 로봇을 사용합니다. 환자는 자연스러운 보행 패턴과 빠른 진전을 장려하는 보다 맞춤화된 치료를 받습니다. 환자는 또한 물리 치료사와 함께 더 많은 순 치료 시간을 확보합니다.
로봇 보조 보행 훈련 장비에서 이동식 팔걸이는 환자가 기계에 탈 수 있도록 해주는 텔레스코픽 레일 시스템을 사용합니다. 기계의 발 이동은 또한 환자가 걷기를 연습할 때 앞뒤 이동을 지원하는 레일 시스템을 사용합니다.
기계의 핵심은 환자의 중앙부를 지지하고 자연스러운 보행에 따라 위아래로 이동하는 골반 유도 시스템입니다. 내부에서 Rollon 액추에이터는 부드러운 수평 모션을 촉진합니다. 액추에이터는 환자를 지지하고 무중력감을 촉진합니다. 이는 환자를 과도한 긴장으로부터 보호하는 동시에 환자의 능력과 진전 상황에 대해 자신감을 주는 느낌입니다.
미래를 위한 길 닦기
의료의 모든 측면에서 기술이 빠르게 발전함에 따라 고객과의 공동 엔지니어링에 대한 Rollon의 약속은 전 세계에 영향을 미치는 성공적인 혁신에 기여할 것입니다. 한 가지 예는 한 국가의 외과의가 네트워크 장비를 사용하여 수백 또는 수천 마일 떨어진 환자를 수술하는 원격 로봇 수술입니다. 이 기능은 세계에서 가장 멀리 떨어져 있고 경제적으로 어려운 지역으로 뛰어난 의료 서비스에 대한 접근을 확대할 수 있습니다.
Lillpopp은 “기계적으로는 이 기능이 테스트되었으며 이미 가능합니다. 업계에서는 이를 지원하기 위해 데이터 네트워크가 더 안정되기를 기다리고 있을 뿐입니다. 안정화되면 준비가 완료될 것입니다.”라고 말했습니다.
자동화된 제조, 자동화된 소비재 창고 및 친환경 전기버스에서 다른 첨단 기술을 지원하는 Rollon 기능에 대해 자세히 알아보십시오.

Published: 2021/12/14