성장
고객 툴킷에 선형 모션 추가
인구가 고령화되고 경제가 확대됨에 따라 숙련 된 노동 시장이 전 세계적으로 긴축되고 있습니다. 자동화 시장은 제조업체가 생산을 강력하게 유지하는 동시에 증가하는 글로벌 수요를 충족하기 위해 상품을 공급할 수 있도록 지원합니다.
팀켄에게는 로봇 공학과 자동화로 강력하게 전환 할 수있는 좋은시기였습니다. Rollon 그룹 잘 맞았습니다. 이탈리아에 본사를두고 독일, 미국 및 중국에 주요 사업을 운영하는이 회사는 43 년의 역사를 통해 타의 추종을 불허하는 엔지니어링 전문성과 고도로 맞춤화 된 선형 모션 솔루션으로 차별화되었습니다. 2010 년부터 Rollon은 전 세계적으로 활동을 빠르게 확장했습니다.
팀켄은 2018 년 Rollon 인수 . 팀켄의 그룹 부사장 인 Hans Landin은“Rollon은 직선 운동 공간에서 독특합니다. “그 솔루션은 기술적으로 그리고 가치 제안 관점에서 타의 추종을 불허합니다. 이 모델은 전력 전송 공간에서 솔루션 제공 업체이자 기술 전문가가 되겠다는 팀켄의 사명에 완벽하게 부합합니다.”
Rollon의 Seventh Axis 제품은 로봇과 무거운 짐을 장거리에서 빠르고 원활하게 이동시키는 셔틀 시스템입니다.
Rollon의 Seventh Axis 제품은 로봇과 무거운 짐을 장거리에서 빠르고 원활하게 이동시키는 셔틀 시스템입니다.
대화와 협력을위한 기회
Rollon을 우산 아래에두고 팀켄은 로봇 공학 및 경공업 시장에 강력하게 진출하고 철도 및 항공 우주 산업에서의 입지를 강화하고 지리적 발자국을 확장합니다.
팀켄은 항상 회전 운동을 전문으로 해 왔지만 Rollon은 직선으로 움직이는 물체에 대한 기술 전문 지식에 집중합니다. 예를 들어, Rollon 텔레스코픽 레일을 사용하면 항공사 또는 철도 조수석을 늘릴 수있어 조정 성과 편안함이 향상됩니다. 이 회사는 기계가 생산 라인 위로 자재를 이동시키고 문과 서랍을 열고 닫으며 로봇이 이전보다 더 빠르고 정확하고 다재다능하게 움직여 공구를 변경하는 자동화 공장에서 필수적인 역할을합니다.
물론 레일을 한 줄로 부드럽게 움직이려면 높은 부하 용량을 처리 할 수있는 정밀 볼 베어링의 형태로 어느 정도의 회전 운동이 필요합니다. “Rollon이 현재와 미래의 Rollon 제품 라인을 더욱 향상시키기 위해 커플 링 및 베어링에 대한 팀켄의 제품 제공과 기술적 전문성을 활용할 수있는 기회를 봅니다.”라고 Landin은 말합니다. “이러한 협업은 성능과 비용 측면에서 고객에게 이점을 제공 할 수 있습니다.”
Rollon은 전담 영업 인력과 함께 현재 브랜드로 전진 할 것이지만 Landin은 강력한 파트너십을 구축하는 데 두 팀을 책임졌습니다. “여러 영업 그룹 간의 긍정적이고 빈번한 토론, 대화 및 협력을 기대합니다.”라고 그는 말합니다.
보완적인 지역
지리적으로 두 회사는 서로를 잘 보완합니다. 팀켄의 확고한 브랜드 강점과 북미 및 아시아 지역의 광범위한 인프라를 통해 Rollon은 독립형 회사보다 빠르게 해당 영역으로 확장 할 수 있습니다.
Landin은 “우리가 할 수있는 일은 환상적 일 것입니다.”라고 말합니다. 예를 들어 한국에는 상당한 공작 기계 시장이 있지만 Rollon은 현재 존재하지 않습니다. 노동법을 파악하는 것은 기념비적 인 작업이 될 수 있지만 팀켄의 확립 된 인프라를 통해 그는 한국에서 Rollon 오퍼링을 매우 빠르게 시작하고 실행할 수 있기를 기대합니다.
동시에 Rollon은 강력한 유럽 시장으로의 진출을 제공합니다. 예를 들어 여객 철도를 생각해보십시오. Rollon은 이동 또는 조정이 필요한 도어, 좌석, 테이블 및 기타 승용차 애플리케이션 용 부품을 제공합니다. 팀켄은 미국 산업 철도 시장에서 강하며 자동차가 궤도에서 원활하게 움직 이도록하는 저널 베어링의 선도적 인 공급 업체입니다. 두 회사를 합병하면 제조업체가 철도 부품의 품질과 내구성을 개선하고 구매 효율성을 높일 수 있습니다.
Rollon은 여객 열차 도어 용 텔레스코픽 레일을 공급합니다.
광범위한 고객 혜택
Rollon 인수는 팀켄 고객에게 광범위한 엔지니어링 전문 지식과 솔루션의 이점을 제공합니다. Landin은“우리는 그 어느 때보 다 원 스톱 상점이되었습니다. “이제 고객은 테이퍼 롤러 베어링, 산업용 베어링, 체인, 벨트, 커플 링 및 기타 동력 전달 문제뿐 아니라 이제는 선형 모션 솔루션에 대한 수십 년간의 경험에 액세스 할 수 있습니다.”
Landin은 두 회사의 지식과 경험이 결합되어 향후 몇 년 동안 고객의 제품 혁신을 촉진 할 것으로 기대합니다. “Rollon은 유도 열처리 및 조립 분야의 전문 지식을 갖추고 있습니다.”라고 그는 말합니다. “그들은 팀켄에서 아직 경험이없는 알루미늄 및 재료 프로파일을 다룹니다.”
반면에 Rollon 고객은 재료 과학 및 제조 공정과 같은 광범위한 영역에서 팀켄의 120 년 경험과 지식에 액세스 할 수 있습니다. 팀켄의 인프라 및 유통 네트워크와 결합 된 이러한 지적 자산은 솔루션을 확장하고 전 세계에 복제 할 수있는 기회를 제공합니다.
Hans Landin이 팀켄의 인수 전략을 설명합니다.
프리미엄 솔루션 기반
팀켄이 다각화 된 산업 회사로 성장함에 따라 팀켄의 리더들은 회사가 구축 한 프리미엄 품질과 서비스의 명성을 유지하는 것이 중요하다는 것을 이해합니다.
Landin은“많은 베어링 고객이 우리의 엔지니어링 지식 때문에 우리를 찾아옵니다. 팀켄은 고객이 최상의 솔루션을 식별 할 수 있도록 지원하므로 테스트 및 검증을 최소화하고 제품을 더 빨리 출시 할 수 있습니다.
팀켄의 선형 모션 벤처는 새로운 것이지만 Rollon 구매는 비즈니스 모델 관점에서 완벽하게 합리적입니다.
Landin은“Timken Company는 고객의 문제를 해결하는 것입니다. “Rollon은 그 주제에 정확히 맞습니다. 엔지니어링을 통해 기술적 문제를 해결합니다. 팀켄에게는 논리적 확장입니다.”
Published: 2021/03/24