証明する:ティムケンの試験が製品革新を推進

Close up photograph of a Timken technician's hands. 止むことのないイノベーション現在、さまざまな業界のエンジニアたちは、航空機の持続可能性を改善し、増加する世界人口に合わせて食料生産を最適化し、さらに大規模で強力な 風力タービンを建設する新しい方法を考案しています。これらの技術には共通する点が一つあります。その成功は、前例のない運転要件に耐えるように設計された、ベアリングソリューションにかかっていると言うことです。

ティムケンの製品試験は、世界を動かす次世代の産業用アプリケーションの開発において重要な役割を果たします。ベアリングおよびシールテストのマネージャーであるダニエル・マックレランド(Daniel McClelland)は、同社の国際的な試験能力が、ティムケンのアプリケーションエンジニアたちと顧客の作業にどのように影響を与え、改善し、検証するかについて説明します。

Q:ティムケンの製品試験は、顧客が革新をもたらすのをどのように助けていますか?また、現在はどのような機能がありますか?

マックレランド:最初にそれが可能であることを証明しなければ、革新をもたらすことはできません。当社が設計したベアリングを検証して、新しい用途での効率、性能、耐用年数に対するお客様の期待に応えることが私たちの仕事です。私たちの試験に関する専門知識は数十年にも及びます。ティンケンの各施設で製造された製品を定期的に品質監査し始めたのが始まりでした。当社は今でも監査を行いますが、当社の試験能力は大幅に進化しています。


「当社の試験に関する専門知識は数十年にも及びます… 当社には、高度に専門化された120以上のラボ機器があり、その95%は当社の技術専門家たちが設計し、造ったものです。」

ダニエル・マックレランド(Daniel McClelland)
ベアリングおよびシール試験マネージャー


今日、当社は3種類の試験を社内で行うことができます。ティムケンの荷重定格で検証してベアリングの用途での寿命予測モデルを測る寿命試験、お客様が実際に当社の製品を使用する方法を再現するアプリケーション試験、およびベアリングの潤滑を保ち汚染物質を入れないシールの能力を分析するシール試験を行っています。それらはすべて、将来のベアリングの設計と、それらをどのように推奨するかを決めます。

Q:ティムケンが第三者のラボに頼るのではなく、社内の試験機能に投資するのはなぜですか?

マックレランド:当社には、高度に専門化された120以上のラボ機器があり、その95%は当社の技術専門家たちが設計し、造ったものです。このようにカスタマイズすることにより、製品設計に合わせたより具体的な試験を行うことができます。社内に知識があるため、お客様の固有の要求に対応し、必要に応じて試験装置やプロセスを変更することもできます。最近、自動車用ホイールベアリング試験装置を改造して、産業用途向けの特殊ベアリングのハウジングユニットの試験を実施しました 。これは効率的なソリューションであり、お客様のために迅速に結果を得ることができました。

Q:進化する顧客トレンドを先取りするために、どのような新しい試験を行っていますか?

マックレランド:主な傾向の1つは、特に航空宇宙と電気自動車におけるベアリングの高速化への要求です。電気アクスルは 、内燃エンジンを動力とするものよりもはるかに高速度で回転します。ティムケン独自の高速試験を開発しました。それは、ごくわずかな競合他社にしかできないようなことです。もう1つのトレンドは、食品および飲料用途でのより厳格な抗菌洗浄です。これにより、独自のIP69k試験装置を造ることができました。IP69Kは、製品が損傷を受けることなく、高圧、高温の洗浄に耐えることができることを示す国際規格です。当社のIP69k試験装置は、食品および飲料用のティムケン密閉型ベアリングの新ラインの開発に役立ちました。当社の製品は、認定されたIP69kの第三者ラボで検証される必要がありますが、この機能が社内にあることで、ベアリングの開発時間が大幅に短縮されます。

Close-up photograph of Timken bearing testing.

Q:今日の試験の要求に対応するために、実績ある従来の試験能力をどのように向上させますか。

マックレランド:試験への投資は、常に現実的な業界ニーズに基づいて行われることが重要です。当社は、主要市場向けに、数十年にわたって振動試験を実施してきました。私たちは最近、さまざまな入力値を実行できる新しい振動試験装置を入手しました。以前の装置は1つの入力値に固定されていたからです。このアップグレードにより、振動と関係あるかもしれない現場のシールの操作上の問題をより詳細に検討し、それらの課題の根本原因をより適切に診断することができるようになりました。

また、風力エネルギー、一次金属、舗装道路外で使う大型機器などの市場をサポートするため、大口径ベアリングの検証試験の要求が高まっています。これまでの小さなスケールでの試験から学んだことを基に、現在、摩耗のサブスケール試験を実施しています。また、将来の風力用途向けにベアリング技術を進化させる可能性のあるコーティングの潤滑特性についても研究しています。

Q:今後10年でティムケンの試験はどのように進化していくと思いますか?

マックレランド:ティムケンが設計ベアリングと産業用モーションのポートフォリオを拡大し続けるにつれて、テストする製品の多様性も変わると思います。振動やIP69kなどの試験は、ベアリングだけにとどまらず、あらゆるものに対応できるように取り付け治具を変更することができます。買収によって双方で行われているコラボレーションの量は膨大であり、今後も増加し続けるでしょう。


世界級のティムケンラボ、プロトタイプのような資産、およびその能力は、当社の研究開発の働きとお客様の革新を推進します。トライボロジーからシミュレーション技術に至るまで、当社のあらゆる技術分野への投資の詳細をご覧ください。