自動潤滑は風力エネルギーの成長を助けます

製品

自動潤滑は風力エネルギーの成長を助けます

再生可能エネルギーへの投資は、顧客や資本市場、そして人類の未来にとって良いビジネスであり、ティムケンはその点を証明し続けています。 同社は、世界中の風力タービンメーカーと主要な太陽光発電システムの主要な技術パートナーです。

ティムケンが2007年に風力エネルギー市場に参入したとき、焦点はベアリングにありました。 次の10年間で、同社は湘潭、中国いくつかの巨大なメインシャフトとギアドライブのベアリングを設計するために世界中に投資しました地球上で最大の風力タービン

今日、ティムケンはその多様な製品ポートフォリオの全重量を風力による世界の活性化の背後に置いており、投資は会社と世界のために報われています。 世界の風力エネルギー出力は2010年から2020年にかけて275%増加し、次の10年で再び倍増する準備ができています。

成長の大きな推進力の1つは、風力エネルギーの1キロワット時あたりのコストが着実に低下し、ティムケンの技術がその効率に貢献していることです。 今日の風力タービンメーカーは、拡張された製品をティムケンに依存しています摩擦を減らし、エネルギー出力を増やし、風力タービンのメンテナンスコストを最小限に抑えるのに役立ちます。


「タービンは24時間年中無休で稼働しており、ベアリングやギアドライブに手動で注油するためにタービンを停止すると、タービンが生成する電源が遮断されます。」

Bernd Bertelmann
Groeneveldのセールスマネージャー-BEKA


風力エネルギーにおける自動潤滑の役割

ドイツのペグニッツにあるGroeneveld-BEKAの風力事業のセールスマネージャーであるBerndBertelmannは、市場におけるティムケンの成長について直接の視点を提供します。 BEKAは、ティムケンとほぼ同時に風力エネルギーへの投資を開始しました。 ティムケンが2019年に会社を買収するまでに、BEKAの自動潤滑製品は多くの大型タービンの標準装備になりました。

サービスとアクセスのしやすさは、自動潤滑を風力タービンになくてはならないものにする重要な要素です。 「タービンは24時間年中無休で稼働しており、ベアリングやギアドライブに手動で注油するためにタービンを停止すると、タービンが生成する電源が遮断されます」とBertelmann氏は言います。 手動による注油も、サービス技術者にとって時間と費用がかかり、リスクを伴う可能性があります。


オランダのこの風力タービンには、BEKA-Wind自動潤滑システムが装備されており、ベアリングや歯などのすべての重要なコンポーネントを、正確に計量された量の潤滑剤で適切なタイミングで自動的に潤滑します。

ExploringBroのビデオ提供


低メンテナンス風力タービンの比類のないパートナー

ティムケンは2017年にGroeneveldを買収したので、今日はGroeneveldとBEKA一緒にティムケンの顧客に比類のない知識、経験、製品範囲を提供します。 風力タービンメーカーは15年前にBEKAのプログレッシブシステムをタービンに使用し始めましたが、オランダの風力タービンメーカーがツインラインを採用したとき、Groeneveldは最近市場に参入しました。

お客様は、設置が簡単で、1つのポイントがブロックされた場合でも、システム全体に継続的にグリースを供給するシステムなど、設計の利点を実感しました。 「これはTwinを使用した最初のメーカーでしたが、最後ではないと確信しています」とBertelmann氏は言います。

Groeneveld-BEKAとして、2つのチームは、中国の風力市場でのビジネスへの扉を開いた新しいGPプログレッシブポンプなどの新製品を開発するために、それらを組み合わせた専門知識を使用しています。

他のティムケンのビジネスと同様に、顧客は、高レベルのエンジニアリングサポートとプレミアム製品を求めてGroeneveld-BEKAを利用しています。 「通常、顧客が私たちのところに来ると、それは長期的な対話の始まりです」とBertelmannは言います。 「私たちは早い段階で関与し、カスタマイズされたソリューションに協力します。最終的に、顧客はアプリケーションに100%適合する潤滑システムを受け取ります。」

たとえば、最近のある顧客は、圧力下で分離する傾向のある潤滑剤を使用していたため、圧力解放機能を要求しました。 「私たちは、産業プログラムの既存のコンポーネントを使用してシステムを設計しました。新しい方法でインストールして構成しただけです」と彼は言います。 「私たちは、そのカスタマイズされたソリューションを、要件に正確に適合する方法で、迅速かつコスト効率よく提供することができました。」


「2メガワットを超えるものには潤滑システムが標準であり、オフショアには必須です。結局のところ、バンに飛び乗って作業に取り掛かることはできません。」


世界に良い成長

この急速に進歩する分野では、市場投入までの時間と長期的な信頼性が非常に重要です。 風力発電の専門家2020年にローレンスバークレー国立研究所によって調査された風力エネルギーのコストは、2035年までに17%から35%、2050年までに37%から49%減少すると予想されます。 世界にとってのその良いニュースは、大部分がより大きく、より効率的なタービンによって推進されています。 バークレーラボの専門家は、一部のオフショアタービンが2035年までに17メガワットの容量に達すると予想しています。

オフショアタービンは、今後数十年で最大の成長ドライバーとなり、自動潤滑システムが必要になります。 「2メガワットを超えるものには潤滑システムが標準であり、オフショアには必須です」とBertelmann氏は言います。 「結局のところ、バンに飛び乗って作業に取り掛かることはできません。」

Bertelmannは、父親が彼の前に行ったように、37年間のキャリア全体で潤滑に取り組んできました。 今日、彼は妻と一緒に地元の風力発電所を通り過ぎ、そこで働いているさまざまな種類のタービンを指摘していることを誇りに思っています。 「多くの異なるブランド—すべてのGroeneveld-BEKAの顧客」と彼は言います。 「このようにして、私たちがより持続可能な世界に貢献していることを知って、私は少し誇りに思います。」


続きを読むティムケンの製品イノベーションが、風力エネルギーが世界のエネルギー生産に与える変革の影響をどのようにサポートしているかについて。