革新
世界で最も信頼性の高い一体型ユニット—世界で最も過酷な仕事のために
ティムケンの一体型ユニットの専門家の1人であるエイドリアン・メンジーズ (右)は、世界で最も困難な産業機器を設置し、保守する人々が、信頼できる性能を発揮できるよう高度に設計された一体型ユニットを選択している理由を説明します。

質問:Timken®一体化ユニットに頼っているのは、特にどの業界ですか?
メンジーズ:ティムケンには、業界で最も幅広い、取り付け済み軸受ソリューションの製品ラインがあるため、これらのベアリングを使用するほぼすべての分野に提供しています。当社の製品は、一次金属、水処理、セメント製造、鉱業、食品および砂糖加工施設など、最も汚染されたエリアで稼働しています。これらの用途の多くでは、通常、メンテナンスが課題となるため、長期的な信頼性が期待され、湿気や汚染を防ぎ、性能を向上させるソリューションが求められています。
Q:このような広範囲の一体型ユニット製品がある中で、最も印象的なものはどれですか?
メンジーズ:当社の分割式円筒一体型ユニットでは、すべてのコンポーネントがシャフトに分割されているため、すごいですよ。設置と保守が迅速かつ簡単です。これは、機器が水中で稼働する水処理施設のような場所では特に重要です。これらの一体型ユニットには、頻繁な交換を必要としないことが求められます。アクセスが困難であり、稼働停止を回避する必要があるからです。機器の稼働が停止すると、未処理の水が環境に放出される危険があり、それは避けなければなりません。当社の分割式円筒ベアリングは、このような状況を回避し、これらの操作をより環境的に安全で持続可能なものにします。
質問:分割式円筒タイプの製品は、ティムケンの一体型ユニット製品ラインとどのように適合しますか?
メンジーズ:私たちの販売およびサービスエンジニアは全てのタイプの製品を現場で観察してきました。当社の幅広い一体型ユニットのラインはそれを反映するものとなっています。分割式円筒の設計により、困難な場所への取り付けがはるかに簡単になります。耐食性の一体型ユニットは、苛性洗浄などの特定の食品安全要件に合わせて設計されています。ティムケンの顧客が、軸方向および半径方向の大きな荷重を管理する場合でも、特定の汚染を避けなければならない場合でも、彼らの用途の要件に対応できるように当社の一体型ユニットは設計されています。
質問:ティムケンは、一体型ユニットの設計を成功させるため、集積された知識をどのように活用していますか。
メンジーズ:分割式円筒と一体型ユニットの全製品の背後には、優れたアプリケーションおよび設計エンジニアと、製造専門家のチームがいます。私たちの知識が、ティムケン製品を競合他社の製品より差別化するのです。ティムケンの専門家は、汚染レベルのさまざまな課題に対応できるシーリング技術を開発しました。当社の製造能力は精度と性能を向上させ、ハウジング材料の選択により、優れた強度、耐久性、および耐用年数を実現しています。
一体型ユニット全製品をこちらでご覧ください。

エイドリアン・メンジーズは、世界中のベアリング業界で32年間働いてきました。彼は2005年に、現在はティムケンの一部であるRevolvoに入社しました。現在では、当社における一体型ユニットベアリングの主要な専門家の1人です。彼はキャリアを通じて、水処理から鉱業まで、ほぼすべてのタイプの応用分野でベアリングが活躍するのも失敗するのも見てきました。彼は、ベアリング技術を進歩させ、顧客が効率良く稼働を維持できる高性能製品を提供することに情熱を注いでいます。
Last Updated: 2021/11/19
Published: 2021/05/18