Avec son nouveau laboratoire de rhéologie, Timken devient la pionnière de l’efficacité des groupes moto-propulseurs de nouvelle génération Timken a finalisé l’acquisition du Groupe Rollon en 2018, réalisant ainsi une avancée significative dans la robotique et l’automasition.

Lisez comment.

Créer

Les secteurs en mouvement

L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), un organisme des Nations unies, rapporte que 4,3 milliards de passagers et 58 milliards de tonnes de fret ont voyagé par avion en 2018. Cela représente une augmentation du nombre de passagers de 43 % et une augmentation du fret de 32 % depuis 2009, aidée en cela par les roulements de trains d’atterrissage Timken®.

Au fur et à mesure que l’humanité explorera la nouvelle frontière de l’aviation, des drones jusqu’à l’exploration profonde de l’espace, Timken sera là pour délivrer des solutions fiables et à haute performance. Nous y travaillons déjà. Informez-vous davantage sur notre offre aérospatiale diversifiée.

Aérospatiale
Dans le monde et au-delà

« Le monde est en mutation rapide et nous aussi, mais deux piliers demeurent : notre engagement envers nos valeurs fondamentales et notre attachement indéfectible à gagner auprès de nos clients et à maintenir une croissance rentable. »

Rich Kyle Président-directeur général
Les secteurs en mouvement

Les agriculteurs du monde entier passent à un équipement agricole plus efficace qui les aidera à nourrir de manière plus durable une population en croissance. En fait, l’Association des constructeurs d’équipements déclare que près de 22 000 nouveaux tracteurs agricoles ont été vendus en août 2019, rien qu’aux États-Unis et au Canada.

Timken aide les agriculteurs, qui travaillent déjà avec des marges très serrées, à réduire les coûts de leurs opérations en améliorant la disponibilité et l’efficacité et en réduisant les coûts d’entretien. Découvrez notre

suite complète de solutions agricoles.

La communauté agricole
Mondiale
Les secteurs en mouvement

La plupart des 300 000 miroirs contrôlés par logiciel d’Ivanpah sont pilotés par des systèmes de suivi solaire Cone Drive afin de positionner précisément les héliostats et réfléchir la lumière solaire vers la tour à une distance pouvant atteindre 500 mètres. Au cours de son cycle de vie de 30 ans, Ivanpah devrait permettre d’éviter l’émission de 13 millions de tonnes de dioxyde de carbone, soit l’équivalent du retrait de deux millions de voitures de la circulation.

Dans ce podcast de Power Systems Design, découvrez comment les engrenages à vis sans fin à double enveloppe de Cone Drive soutiennent la plus grande centrale solaire du monde.


Centrale solaire thermique d’Ivanpah
Désert de Mojave, Californie, États-Unis
Les secteurs en mouvement

La Space Needle de Seattle utilise une unité HP à triple réduction Cone Drive qui gère un couple et une précision extrêmement élevés dans un ensemble silencieux et compact. Les visiteurs peuvent prendre des selfies et savourer un repas pendant que le sol tourne en douceur, sans jamais réaliser que notre technologie d’engrenage à vis sans fin leur permet la vue panoramique.

La Space Needle
Seattle, Washington, Les Etats Unis
Les secteurs en mouvement

Résistant aux forces intenses et aux rigueurs de son orbite terrestre, ce télescope continue de prendre des images à une distance atteignant 15 milliards d’années-lumière.

Nos roulements ont aidé à lancer et à guider Discovery en 1990. En 2009, les astronautes ont utilisé des outils spécialisés - équipés de roulements à billes Timken® - pour réparer et améliorer le télescope. Hubble fonctionne toujours aussi bien aujourd’hui.

Vous avez besoin de roulements de précision qui durent ? Vous les trouverez ici.

Télescope spatial Hubble
Orbite terrestre basse

« Partout où des innovations techniques se produisent dans le monde, on constate toujours le besoin d’une technologie adaptée de transmission de puissance et de gestion du frottement. Timken est particulièrement capable de proposer des solutions pour les applications les plus difficiles. »

Ajay Das vice-président, stratégie et développement d’entreprise
Les secteurs en mouvement

Six roulements à rouleaux coniques Timken® à la pointe de la technologie équipent le réducteur de vitesse de 40 tonnes de l’ascenseur du pilier Nord de la Tour Eiffel. Il ne s’agit que d’un exemple de notre présence dans les applications de levage vertical. Qu’il s’agisse d’élévateur à grains à la ferme, de palans ou de grues dans les grands ports, nos roulements à billes aident à déplacer les personnes, produits et matériaux partout dans le monde.

Découvrez toutes les options.

Tour Eiffel
Paris, France
Les secteurs en mouvement

Le toit rétractable du stade Mercedes-Benz d’Atlanta peut s’ouvrir en seulement huit minutes, grâce notamment aux roulements à rouleaux coniques Timken®. Forbes* l’a qualifié de « meilleur stade de football de tous les temps ». Nous avons tendance à être du même avis.

*Robert Tuchman, Forbes Contributor

Stade Mercedes Benz
Atlanta, Géorgie, États-Unis

Nous croyons que tout ce que nous faisons – de notre stratégie à nos investissements, en passant par nos initiatives d’excellence opérationnelle – doit nous aider à gagner avec les clients et à développer la valeur à long terme pour nos actionnaires.

RICH KYLE
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, THE TIMKEN COMPANY
Développer

Nous mettons en œuvre notre stratégie commerciale dans le but de fournir un rendement et des résultats de niveau supérieur à nos investisseurs.

VOYEZ COMMENT NOUS ALLONS DE L’AVANT
Ensemble

La satisfaction de nos clients et de nos actionnaires, ainsi que la croissance future de Timken, commencent avec nos collaborateurs.

DÉCOUVREZ LEURS HISTOIRES ICI